Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

L'histoire de Siemens en Finlande

Inventions révolutionnaires en trois siècles — découvrez l'histoire de Siemens en Finlande.

Inventions révolutionnaires depuis 1855

Siemens électrise la société finlandaise depuis 1855, date à laquelle une ligne télégraphique a été achevée de Saint-Pétersbourg à Helsinki. Le télégraphe pointeur, le générateur électrique, la locomotive électrique et d'autres inventions avancées de Werner von Siemens ont créé une base solide pour les activités d'une entreprise technologique multidisciplinaire et à internationalisation rapide.

15 inventions qui ont changé la Finlande

Lorsque vous faites défiler l'histoire de la technologie, il est facile d'être d'accord avec la phrase : là où il y a de l'électricité, il y a Siemens. Saviez-vous que Siemens a également été impliqué dans les sauts techniques suivants en Finlande ?

Image - Histoire de la Finlande - 15 inventions - 1855

Connexion télégraphique de Saint-Pétersbourg à Helsinki

En 1853, le gouvernement russe a demandé à Siemens & Halske de construire une ligne télégraphique entre Saint-Pétersbourg et Helsinki. Il a été achevé en 1855. C'est ainsi que la Finlande a été connectée au réseau international de télécommunications.

Image - Histoire de la Finlande - 15 inventions - 1901

Electrification des ouvrages d'ingénierie de Pasila

À la fin du 19e siècle, les trains étaient alimentés par la vapeur. Les premiers générateurs connectés aux machines à vapeur à piston ont été installés à l'usine d'ingénierie de Pasila en 1901. Les générateurs ont été fournis et installés par Siemens.

Image - Histoire de la Finlande - 15 inventions - 1906

La première usine de turbines à vapeur de Finlande à Tampere

Les tissus finlandais et surtout le tissu de Klingendahl étaient connus pour leur haute qualité. L'usine de tissus a également été une pionnière de la technologie. Elle a mis en service la première usine de turbines à vapeur de Finlande à Tampere en 1906, fournie par Siemens.

Image - Histoire de la Finlande - 15 inventions - 1935

La première cuisine électrifiée de Finlande

La première cuisine de restaurant électrifiée de Finlande était à Lasipalatsi à Helsinki en 1935. Tout s'est bien passé, et le restaurant a reçu toutes les notes des experts. La cuisine de Lasipalatsi était électrifiée avec de l'équipement Siemens.

Image - Histoire de la Finlande - 15 inventions - 1938

Voyage en toute sécurité depuis l'aéroport de Malmi

Le 15 mai 1938, l'aéroport de Malmi a eu sa cérémonie d'ouverture. Les liaisons de transport pour les Finlandais se sont améliorées. Un nouvel accent a été mis sur la sécurité, donc l'équipement d'éclairage et de signalisation lumineuse de l'aéroport a été commandé à Siemens.

Image - Histoire de la Finlande - 15 inventions - 1952

Nouvelles olympiques d'Helsinki au monde

Le 19 juillet 1952 a été un grand jour pour le stade olympique d'Helsinki : la légende de la course à pied Paavo Nurmi y a porté le flambeau. Le monde avait soif de nouvelles. The Post s'occupait de la communication et a acheté de nombreux nouveaux télex de Siemens.

Image - Histoire de la Finlande - 15 inventions - 1958

Les pièces du Théâtre national sont devenues plus légères

Les lumières jouent un rôle majeur dans les théâtres. Donc, l'éclairage de scène du Théâtre National a été renouvelé en 1958. La même chose avait été faite plus tôt au National Opera. Dans les deux cas, la dernière technologie d'éclairage est venue de Siemens.

Image - Histoire de la Finlande - 15 inventions - 1977

L'énergie nucléaire a commencé à produire de l'électricité

La première centrale nucléaire de Finlande, Loviisa I, a été mise en service en mai 1977. Siemens a fourni la technologie de mesure, de régulation et de contrôle et le contrôle des processus pour les deux centrales électriques de Loviisa.

Image - Histoire de la Finlande - 15 inventions - 1978

Alko a automatisé son entrepôt à baies hautes

Alko a automatisé son entrepôt géant à Helsinki en juin 1978. Avec la nouvelle technologie, l'inventaire était connu jusqu'à la bouteille. Les ordinateurs et les logiciels pour l'entrepôt d'Alko et l'automatisation du convoyeur provenaient de Siemens.

Image - Histoire de la Finlande - 15 inventions - 1980

Appels téléphoniques sans intermédiaires

Le trafic téléphonique finlandais est devenu entièrement automatisé le 1er avril 1980, lorsque le nouveau central téléphonique automatique de Pello est entré en service. Il a été fourni par Siemens. Cela a marqué la fin de l'ère des échanges centraux manuels.

Image - Histoire de la Finlande - 15 inventions - 1991

Le premier appel GSM au monde

L'appel d'ouverture du centre GSM de Radiolinja, fourni par Siemens, a été effectué le 1er juillet 1991. Le directeur de la Banque de Finlande, Harri Holkeri, a fait le premier appel GSM officiel au monde à la mairesse adjointe de Tampere, Kaarina Suonio.

Image - Histoire de la Finlande - 15 inventions - 2001

Coopération avec les Forces de défense finlandaises

Siemens a mis en place un système de planification des ressources d'entreprise à grande échelle basé sur my.sap.com pour les Forces de défense finlandaises. Quelques années plus tard, Siemens a également livré un centre de service SAP national aux Forces de défense finlandaises.

Image - Histoire de la Finlande - 15 inventions - 2014

Commande historique de locomotives électriques

VR Group a commandé 80 locomotives électriques Vectron à Siemens — toujours la plus grande commande de l'histoire de VR. Les locomotives sont adaptées aux conditions difficiles en Finlande et adaptées au trafic de passagers et de fret.

Image - Histoire de la Finlande - 15 inventions - 2015

Le centre commercial le plus intelligent d'Europe Sello

La coopération à long terme avec Siemens depuis 2003 a fait de Sello le premier centre commercial en Europe à recevoir une cote environnementale LEED de niveau platine pendant son exploitation en 2015. Sello est connecté à la centrale électrique virtuelle de Siemens.

Image - Histoire en Finlande - 15 inventions - 2024

Révolutionner l'industrie textile

Spinnova a développé une technologie pour résoudre les problèmes de durabilité de l'industrie du vêtement. La première usine industrielle de Spinnova à Jyväskylä utilise largement la technologie de Siemens.

Depuis plus de 170 ans, Siemens façonne le pays de Finlande où nous vivons aujourd'hui. Nous avons transformé de grandes inventions en technologies révolutionnaires et avons répondu aux défis de notre époque — révolutionner la vie quotidienne des Finlandais et aider à augmenter la compétitivité. La technologie visionnaire restera au cœur de nos opérations à l'avenir. Nous travaillons pour faire en sorte que les générations futures aient un avenir durable.
Janne Öhman, PDG, Siemens Osakeyhtiö