Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Accords clients

Loi sur les données de l'UE - Droit de changer de fournisseur

Version 1.0 septembre 2025

Les présentes Terms supplémentaires de la Loi sur les données de l'UE - Droit de changer de fournisseur complètent et modifient la commande et l'accord applicables entre les parties.

Liens vers de la documentation supplémentaire au bas de cette page.

Terms supplémentaires

TABLE DES MATIÈRES

    Dans le cas où une Offre est considérée comme un service de traitement de données tel que défini par la Loi sur les données de l'UE (Règlement UE 2023/2854, tel que modifié de temps à autre), ce qui suit s'appliquera à cette Offre :

    1. CHANGEMENT D'INFORMATIONS PAR SIEMENS

    Étant donné que le Client peut avoir le droit de passer des services de traitement de données à différents fournisseurs d'un service de traitement de données ou à une infrastructure TIC sur site Conformément à la Loi sur les données de l'UE, Siemens recommande au Client d'examiner la Documentation mise à disposition par Siemens qui comprend les informations spécifiées à l'art. 25 (2) (e) et (f) de la Loi européenne sur les données. Cette documentation est mise à disposition tel que spécifié dans la section Accord faisant référence à ces termes et conditions supplémentaires, ou si elle n'y est pas indiquée, à https://www.siemens.com/sw-data-act.

    2. AVIS DE CHANGEMENT PAR CLIENT

    Si, pendant la Durée d'Abonnement d'une Offre, le Client décide de passer soit à différents fournisseurs de services de traitement de données couvrant le même type de service, soit à une infrastructure TIC sur site, le Client informera Siemens de sa décision par écrit ou via un système électronique spécifié par Siemens. Au minimum, la notification fournie par le client comprendra les informations suivantes :

    (i) Quelle (s) Offre (s) le client considère comme affectée par ce changement ;

    (ii) Si le client a décidé :

    • pour passer à un ou plusieurs fournisseurs différents de services de traitement de données qui partagent le même objectif principal, le même modèle de service de traitement de données et les mêmes fonctionnalités principales que la ou les Offre (s) affectée (s) par le changement (même type de service), ou
    • à une infrastructure sur site détenue, louée ou louée par le Client, située dans le centre de données du Client lui-même et exploitée par le Client ou par un tiers ;

    (iii) Une présentation plausible et crédible de l'intention du client de changer ;

    (iv) Tous les détails nécessaires sur le (s) nouveau (s) fournisseur (s) des services de traitement de données, sauf si le Client décide de passer à l'infrastructure TIC sur site ;

    (v) La date demandée pour le lancement du processus de changement pour la ou les Offre (s) concernée (s) respective (s), qui ne doit pas être antérieure à 2 mois après la réception de la notification par Siemens (»Période de préavis») ;

    (vi) Si le client ne souhaite pas transférer des données relatives aux Offre (s) affectée (s), mais effacer ses données exportables et ses actifs numériques lors de la résiliation du service.

    3. PROCESSUS DE COMMUTATION

    3.1 Demande éligible

    La notification reçue par Siemens doit répondre aux exigences décrites à la Section 2, et les Offres que le Client considère affectées par le changement doivent constituer des services de traitement de données pour lesquels le Client a le droit de basculer entre les services de traitement de données en vertu du chapitre 6 de la Loi européenne sur les données. Si ces conditions ne sont pas remplies, Siemens a le droit de rejeter la demande.

    3.2 Aucun transfert de données demandé

    Lorsque le Client a informé Siemens que le Client souhaite effacer toutes ses données et actifs numériques exportables relatifs à une Offre affectée, le contrat sur l'abonnement pertinent de l'Offre sera considéré comme résilié à la fin de la Période de préavis et Siemens informera le Client de la résiliation.

    3.3 Transfert de données demandé

    (a) Période transitoire. Lorsque le client a informé Siemens que le client souhaite transférer des données exportables et des actifs numériques liés à une Offre affectée, une période transitoire s'applique. »Période transitoire» signifie 30 jours après la période de préavis, sauf si Siemens a informé le Client dans les 14 jours ouvrables suivant la demande de changement qu'une période de transition de 30 jours est techniquement impossible, et a fourni une justification appropriée de l'irfaisabilité technique, et a indiqué une période de transition alternative, qui ne dépassera pas sept mois, auquel cas cette période transitoire alternative s'appliquera. Le client a le droit de prolonger la période de transition une fois pour une période que le client considère plus appropriée à ses propres fins.

    (b) Période de récupération des données. Après la période transitoire, le client a le droit de récupérer des données pendant 30 jours, ou une période plus longue si convenu entre le client et Siemens (»Période de récupération des données»), à condition que le Client respecte l'Accord et paie tous les frais applicables pour les Offres

    (c) Soutien et coopération. Pendant la période transitoire, Siemens s'acquittera des obligations prévues à l'art. 25 (2) a) (i) à (iv) de la Loi sur les données de l'UE et soutiendra la stratégie de sortie du client pertinente pour les services contractés conformément à la Documentation visée à la Section 1. Le client veillera et veillera à ce que le fournisseur de destination coopère à tout moment avec Siemens pour rendre le processus de commutation efficace et permettre le transfert rapide des données. Toute assistance par Siemens est soumise au respect par le Client de l'Accord et au paiement de tous les frais applicables pour les Offres.

    (d) Résiliation. Le ou les abonnements aux Offre (s) affectée (s) par le changement seront considérés comme résiliés une fois le processus de commutation terminé avec succès, et Siemens informera le Client de la résiliation. Le processus de commutation sera considéré comme terminé avec succès à l'expiration de la période de récupération des données. Lorsque le Client ne souhaite pas transférer les données relatives aux Offre (s) concernée (s) mais souhaite que Siemens effaie ses données exportables et ses actifs numériques lors de la résiliation du service, l'abonnement à l'Offre affectée par le changement sera considéré comme résilié à la fin de la Période de préavis.

    3.4 Effacer les données

    Dans les 30 jours suivant la fin du processus de changement, ou une période plus longue convenue par les parties, Siemens effacera toutes les données exportables et tous les actifs numériques générés directement par le Client, ou liés directement au Client (sauf accord contraire avec ou permis par le Client ou pour toute donnée personnelle exportable que Siemens est autorisée à stocker en vertu de l'UE ou d'autres lois applicables).

    4. CONDITIONS DE L'ACCORD

    Les articles 1 à 8 ne remplacent ni ne modifient aucun recours ni aucune obligation en vertu de l'Accord. Cela inclut, mais sans s'y limiter, le droit de toute partie de résilier une Commande ou l'Accord en cas de violation substantielle du contrat. Lorsque la période de transition ou la période de récupération de données s'étend au-delà de la durée d'abonnement d'une Offre affectée, le Client aura accès uniquement aux fonctionnalités des Offres concernées requises pour changer de service en vertu des sections 1 à 8, et Siemens pourra restreindre les fonctionnalités, les mesures d'admissibilité et les niveaux de service.

    5. FRAIS D'ABONNEMENT

    Les frais payés pour toute Offre ne sont pas remboursables, et les sections 1 à 8 n'affectent pas l'obligation du Client de payer les frais devenant exigibles avant que l'abonnement ne soit considéré comme résilié conformément à la Section 3.

    6. FRAIS DE RÉSILIATION

    Dans le cas où un abonnement à une Offre est considéré comme résilié conformément à la Section 3, le Client paiera à Siemens ou à son partenaire de solution autorisé (le cas échéant) le total des frais impayés dus pour l'Offre jusqu'à l'expiration de la Durée d'abonnement, moins les coûts non engagés par Siemens pour des services cloud tiers ou des licences logicielles annulables ou basés sur la consommation en raison de la résiliation anticipée des abonnements du Client aux Offres affectées par le changement.

    7. HORS DE PORTÉE

    Les sections 1 à 6 ne s'appliquent pas aux services de traitement de données fournis en tant que version hors production à des fins de test et d'évaluation et pour une période limitée.

    8. TERMES DÉFINIS

    Lorsque les sections 1 à 8 incluent des termes utilisés dans la Loi sur les données de l'UE, ces termes doivent être interprétés conformément à la Loi sur les données de l'UE.

    Documentation

    Les informations suivantes s'appliquent aux services de traitement de données fournis par Siemens Industry Software Inc. ou ses sociétés affiliées énumérées ci-dessous :

    Siemens s'engage à fournir aux clients un accès transparent pour exporter leurs données et leurs actifs numériques, améliorant ainsi la flexibilité et l'interopérabilité. Les données et actifs numériques exportables peuvent inclure des données, du texte, de l'audio, de la vidéo, des images, des modèles ou des logiciels (« Contenu ») saisis par le Client ou tout utilisateur dans les services de traitement de données et toute sortie générée par le Client ou tout utilisateur par l'utilisation de services de traitement de données basés sur ce Contenu.

    Les restrictions lors de l'exportation de données peuvent s'appliquer à l'IP de Siemens, au Contenu tiers et à tout autre Contenu détenu ou contrôlé par Siemens ou ses sociétés affiliées ou leurs concédants de licence respectifs et mis à disposition par Siemens ou ses sociétés affiliées via ou dans les services de traitement de données.

    Siemens promeut « l'ouverture » en permettant l'interopérabilité des données ouvertes dans ses services de traitement de données. La Documentation de chaque service de traitement de données spécifie les formats de données disponibles (tels que XML, JSON, JT), les structures de données et les méthodes de commutation et de portage (telles que les APIs et les outils de transformation).

    Les juridictions applicables à l'infrastructure TIC utilisée pour le service de traitement de données pertinent se trouvent dans l'Accord.

    Siemens protège ses services de traitement de données contre l'accès gouvernemental international ou le transfert de données non personnelles détenues dans l'Union européenne lorsqu'un tel accès ou transfert créerait un conflit avec la loi de l'Union européenne ou de l'État membre concerné. Les demandes d'accès aux données par les autorités sont examinées par Legal. Siemens n'adhèrera à ces demandes que si la loi applicable l'exige. En tout état de cause, l'accès direct ou technique aux données du Client n'est pas accordé par Siemens. D'autres détails sur les mesures techniques et organisationnelles pour protéger les données du Client sont décrits dans l'Accord.

    Des informations supplémentaires relatives à la commutation peuvent être trouvées dans la Documentation de chaque service de traitement de données :

    Pour les offres Mendix éligibles en tant que services de traitement de données : Documentation Mendix

    Pour les offres Industrial Edge Management Cloud qualifiant de services de traitement de données : Documentation sur la commutation de périphérie industrielle

    Pour toute autre offre de Siemens Industry Software qualifiant de services de traitement de données : Centre d'assistance DISW