Hyper‑amortissement : Innovation numérique et verte en Italie
Hyper‑dépréciation : incitations fiscales pour les entreprises italiennes qui investissent dans l'innovation numérique et la durabilité, soutenant leur parcours de transformation.

Découvrez le guide simplifié de l'hyper‑amortissement, l'incitatif qui succède au Plan de transition 4.0 et 5.0 et qui a maintenant été publié dans la Gazzetta ufficiale. Une occasion unique d'accélérer la transition numérique et écologique des entreprises italiennes !
Il est temps de passer à l'action pour rester compétitif, mais d'abord il est essentiel de comprendre quelles informations sont actuellement disponibles. Découvrez comment tirer le meilleur parti de la loi budgétaire 2026 pour accéder à l'incitatif fiscal « hyper‑amortissement » grâce à des informations simples et faciles à suivre
Entre le 1er janvier 2026 et le 30 septembre 2028, le gouvernement italien met à la disposition des entreprises un incitatif à l'hyper‑amortissement, les encourageant à la fois à accélérer leur transformation numérique et à réduire leur impact environnemental.
L'hyper‑amortissement est un incitatif fiscal qui augmente la valeur comptabilisée d'un actif d'un certain pourcentage lors du calcul de l'amortissement (pour les actifs achetés) et/ou des acomptes provisionnels de location financière (pour les actifs loués), réduisant ainsi la base imposable à laquelle l'entreprise est assujettie.
L'incitation s'adresse aux entreprises qui :
La taille de l'entreprise, la résidence, la forme juridique ou le régime fiscal n'affectent pas l'éligibilité.
Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles :
L'augmentation des coûts liés à la fiscalité s'applique exclusivement à :
Ces actifs doivent être alloués à des installations de production situées en Italie et doivent être interconnectés avec le système de gestion de la production ou le réseau d'approvisionnement de l'entreprise.
Seuls les composants photovoltaïques suivants sont éligibles à l'hyper‑amortissement :
Dans les deux cas, les modules et les cellules doivent être fabriqués au sein de l'Union européenne.
Échelle d'investissement | Hutte sur les coûts d'achat/de location |
|---|---|
≤ 2,5 millions | 180 % |
> 2,5 millions d'euros et ≤ 10 millions d'euros | 100 % |
> 10 millions d'euros et ≤ 20 millions d'euros | 50% |
L'annexe IV répertorie les nouveaux actifs corporels éligibles à la déduction fiscale. Les principales catégories comprennent :
La catégorie 1 de l'annexe IV comprend les nouveaux biens d'équipement utilisés à des fins de production. Les exemples incluent :
Tous les actifs répertoriés sous le point 1 de l'annexe IV doivent répondre à cinq exigences obligatoires :
En plus des cinq exigences obligatoires, les actifs de catégorie 1 doivent répondre à deux des trois caractéristiques suivantes :
La catégorie 2 de l'annexe IV comprend les systèmes qui sont interconnectés avec le système de gestion de l'usine et assurent la qualité du produit ou du processus, tels que :
La catégorie 3 de l'annexe IV comprend, par exemple :
La catégorie 4 de l'annexe IV couvre les technologies avancées pour l'analyse, le stockage et la transmission de données de grande valeur. Il s'agit notamment des infrastructures matérielles pour :
Les actifs relevant de la catégorie 4 de l'annexe IV doivent :
• être interconnecté avec les systèmes d'information de l'entreprise ;
• être destiné à exécuter des applications énumérées à l'annexe V, ou être utilisé pour prendre en charge les machines et appareils intelligents, ou servir à assurer l'interconnexion et la communication entre les actifs inclus dans les deux annexes.
L'annexe V répertorie les solutions logicielles éligibles à la déduction fiscale. Les principales catégories comprennent :
Il a été annoncé que la documentation relative aux actifs inclus dans l'investissement, ainsi que les certifications d'interconnexion requises, doit être téléchargée sur une plateforme en ligne gérée par le GSE (Opérateur de services énergétiques). Des informations supplémentaires concernant toute communication périodique à soumettre au GSE seront fournies une fois le décret interministériel publié.
Les investissements dans les nouveaux biens d'équipement énumérés aux annexes IV et V doivent être effectués entre le 1er janvier 2026 et le 30 septembre 2028. Pendant cette période d'incitation, si la société vend l'actif ou le déplace sur l'un de ses sites étrangers, elle doit acheter un autre actif au cours du même exercice avec des performances technologiques égales ou supérieures. Si l'actif de remplacement a un coût inférieur à celui d'origine, l'incitatif fiscal sera ajusté en conséquence.
L'incitatif à l'hyper‑amortissement 2026 peut être combiné avec d'autres mesures financées par des ressources nationales ou européennes, à condition que :
La dépense utilisée pour calculer l'hyper‑amortissement correspond à la valeur d'achat des nouveaux biens d'équipement, déduction faite de tout autre incitatif reçu
La Loi de Budget 2026 établit que le calcul du paiement anticipé de l'impôt 2026 doit être effectué sans tenir compte des incitatifs fiscaux introduits par la loi elle-même, y compris l'hyper‑amortissement.
En savoir plus sur la loi de budget 2026 (article 1, paragraphes 427 à 436) publiée dans la Gazzetta Ufficiale.