Avec la Value Based Licensing Designcenter X NX, ou la licence de jetons, tous les modules complémentaires pour Designcenter X NX sont dans un « pool de jetons ». Ces modules complémentaires incluent des capacités qui peuvent ne pas être incluses dans les capacités de base de votre licence de siège principal. Par exemple, Designcenter NX Immersive Explorer et Designcenter NX Immersive Designer sont des modules complémentaires qui sont exclusivement disponibles via la licence de jetons.
Accès aux modules complémentaires Designcenter X NX avec une Value Based Licensing Designcenter X NX :
- Votre entreprise peut acheter un montant fixe de jetons. Ce sont des licences flottantes, donc toute votre équipe peut partager des jetons. Sur notre site Web, nous vendons des licences Designcenter X NX Value Based Licensing en paquets de jetons de 50.
- Chaque module complémentaire consomme un nombre défini de jetons pendant leur utilisation. Tout utilisateur nommé de votre entreprise peut accéder et utiliser n'importe quel module complémentaire Designcenter X NX dans le pool de jetons, tant que vous ne dépassez pas le nombre de jetons combiné que vous avez acheté. Cliquez simplement sur l'application souhaitée dans Designcenter X NX pour vérifier le module complémentaire avec jetons.
- Lorsque vous quittez Designcenter X NX ou arrêtez d'utiliser un module complémentaire, la quantité de jetons allouée revient au pool total de l'entreprise. Cela crée un système d'enregistrement et de départ transparent.
Un exemple de Value Based Licensing Designcenter X NX au travail :
Il y a une équipe qui crée le jumeau numérique pour une machine à café. L'équipe est composée de quatre ingénieurs, chacun ayant une licence d'utilisateur nommé pour Designcenter X NX Design Standard plus un total de 100 jetons dans la piscine. Les ingénieurs un et deux se connectent à 9h00. Le premier ingénieur a besoin 17 jetons pour Designcenter NX Draw Shape pour ajouter un logo de grain de café à l'extérieur, et il faut deux heures pour terminer la tâche. L'ingénieur deux doit utiliser Designcenter NX Algorithmic Modeling pour créer un intérêt visuel pour la trémie de grains de café. Designcenter NX La modélisation algorithmique nécessite 25 jetons, et cela prendra environ deux heures, en partant 58 jetons laissés dans le pool de jetons.
L'ingénieur trois doit accéder à Performance Predictor pour analyser les performances du mécanisme de la presse à café. Bien que cela nécessitera 89 jetons de la piscine, les ingénieurs un et deux ont terminé leurs tâches, ce qui a pour résultat que les jetons ont été rajoutés à la piscine. Et enfin, l'ingénieur quatre a besoin d'Animation Designer pour créer des supports marketing pour le mécanisme interne. Cela nécessite 24 jetons, mais doit être fait une fois l'analyse Performance Predictor terminée, ce qui signifie qu'ils peuvent attendre et accéder à un pool de jetons entièrement stocké.