Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Futuristinen Siemens Simcenter Testlab, jossa on edistykselliset testauslaitteet ja tutkija valkoisessa laboratoriotakissa.

Mitä uutta Simcenter SCADAS 2506: ssa?

Tehokas, monipuolinen ja avoin tiedonhankinta

Miksi Simcenter SCADAS RS?

Simcenter SCADAS RS on modulaarinen tiedonkeruujärjestelmä, joka on suunniteltu huipputehokkuuteen erilaisissa testausolosuhteissa. Simcenter SCADAS RS -sovelluksella voit luotettavasti ja tehokkaasti tallentaa korkealaatuisia monifysiikkatietoja (mukaan lukien NVH-, kestävyys- ja energiamittarit), jotka ovat välttämättömiä kattavan analyysin kannalta. Sen erittäin kestävä rakenne takaa luotettavuuden ja jatkuvan suorituskyvyn myös äärimmäisissä olosuhteissa, joita saatat kohdata kentällä. Simcenter SCADAS RS parantaa tuottavuutta nopeammalla instrumentoinnilla ja testien valmistelulla, tehokkailla mittausprosesseilla ja kyvyn validoida testitiedot täysin ennen kentältä poistumista.

Testaa luotettavasti vaativissa olosuhteissa

Vaikeat ympäristöt

Äärimmäiset lämpötilat, kosteus, muta ja pöly sekä korkea isku- ja tärinätaso.

Tiukat aikataulut

Nopeuta testikampanjaa optimoimalla operatiiviset prosessit alusta loppuun.

Etätoiminnot

Testaus syrjäisillä alueilla, jotka tarjoavat valvontaa etäältä.

skaalautuvuus

Skaalautuva järjestelmä kanavamäärän ja mittaustopologian suhteen.

Simcenter SCADAS RS

Kattava tiedonkeruu

Select...

Erinomainen mittausteho

Onnistunut tuotteen suorituskyvyn arviointi edellyttää kattavaa näkemystä siitä, mitä tapahtuu, kun prototyyppi altistuu äärimmäiselle kuormitukselle. Siksi testin aikana on mitattava ja synkronoitava laaja valikoima antureita, mukaan lukien venymämittarit, kiihtyvyysanturit, siirtymäanturit, voimakennot, lämpöparit, paineanturit, GNSS (Global Navigation Satellite System) sijainti ja paljon muuta. Usein insinöörit haluavat myös harkita lisätietoja, kuten digitaalisesta väylästä tulevia tietoja tai videokuvia. Mutta tilaa on rajoitettu useiden laitteiden ottamiseen kaikkiin näihin erilaisiin testaustarpeisiin.

All-in-One -ratkaisuSimcenter SCADAS RS -sovelluksella saat kaikki nämä ominaisuudet yhteen laatikkoon. Kaikkien näiden fyysisten näkökohtien tehokas sisäänrakennettu yleissignaalinsäädin ansiosta mittaukset tallennetaan mahdollisimman tarkasti ja alhaisimmalla melulla ja ajautumisella koko käyttölämpötila-alueella. Suuren signaali-kohinasuhteen ja suuren dynaamisen alueen ansiosta Simcenter SCADAS RS voi muuttaa minkä tahansa signaalin laadukkaaksi dataksi.

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter SCADAS RS -ominaisuudet

Select...

Monifysiikan tiedonkeruu

Testaa nopeammin ja älykkäämmin Simcenter SCADAS RS -sovelluksella. Ota käyttöön tarkkoja monifysiikan mittauksia, jotka kattavat monenlaisia sovelluksia ja toimialoja. Kenttätietojen keräämisestä koekentällä tai julkisella tiellä NVH-testaukseen laboratoriossa, voit mitata missä tahansa ympäristössä - myös korkeajännitteisissä ja ankarissa ympäristöissä.

Rakenna oikea kokoonpano halutun anturiyhdistelmän saavuttamiseksi: venymämittareista, kiihtyvyysmittareista ja siirtymäantureista voimakennoihin, termoelementteihin ja pyörän voimanmuuntimiin. Järjestelmään integroidaan myös paineanturit, GNSS (Global Navigation Satellite System) -paikannus, digitaaliset väylät ja videokuvat.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Teollisuuden sovellukset

Select...

Tiekuormitustietojen kerääminen autojen OEM-valmistajille ja toimittajille

  • Joukkueen instrumentointi - nopeuta instrumentointia usean käyttäjän käytön avulla
  • Käytä anturitietokantaa nopeaan ja virheettömään asennukseen
  • Kahden miehen, yhden miehen tai täysin itsenäinen toiminta
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Tapaustutkimus

Hyundai Motor Company

Lue, kuinka Hyundai lyhentää testausaikaa ankarissa ympäristöissä jopa 12 prosenttia Simcenter SCADAS RS- ja Simcenter Testlab -sovellusten avulla kuormitustietojen keräämiseksi ja kestävyyden optimoimiseksi.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Yritys:Hyundai Motor Company

Teollisuus:Automotive & transportation

Sijainti:Seoul, South Korea

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

Modulaarinen järjestelmä

Simcenter SCADAS RS -yksiköt

Select...

Tallentimen yksikkö (REC)

Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) -yksikkö kerää tietoja useista ilmastointilaitteista, muodostaa yhteyden saumattomasti sekä langallisiin että langattomiin verkkoihin ja voi synkronoida muiden REC-yksiköiden kanssa. Se tukee myös useita CAN-väyläjä, useita digitaalisia koodereita ja sisältää liittimen maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) antennille.

Simcenter RS Recorder unit.
  • Sisäinen tallennustila (240 Gt SSD)
  • Mikä tahansa liitäntä: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 USB-porttia (verkkokamerat)
  • Digitaalinen IO (4 tuloa/lähtöä)
  • 3 kooderituloa (9 digitaalista pulssia)
  • 4 CAN-väylä
  • 4 liitintä ilmastointilaitteiden päivänkaketjuihin
  • Ajoneuvon autonomia
  • Lasketut kanavat
  • Älykäs laukaisu

Simcenter SCADAS RS -tallenninsovellus

Simcenter SCADAS RS on suunniteltu vertaansa vailla oleviin yhteyksiin, ja se sisältää lisenssittömän sovelluksen, joka on upotettu suoraan REC-yksikköön ja johon pääsee helposti millä tahansa verkkoselaimella. Tämän Simcenter SCADAS Recorder -sovelluksen avulla voit määrittää ja tallentaa anturiasetuksia etänä ja aloittaa tietojen tarkistamisen heti testin ollessa vielä käynnissä, jopa älypuhelimellasi.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Kannettavat mobiiliyksiköt ja autonomiset älykkäät tallentimet, jotka ovat osa Simcenter SCADAS -laitteistoa.

Pidä Simcenter SCADAS hardware huippukunnossa

Lue lisää saatavilla olevista huolto- ja kalibrointisopimuksista.

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät materiaalit

Tie, jossa on ajoneuvo, mahdollisesti kuorma-auto, johon on kiinnitetty laite, joka kerää tietoja.

Tiekuormitustietojen kerääminen

Simcenter SCADAS RS -laitteiston käyttäminen ratkaisuna, jonka avulla valmistajat voivat nopeuttaa instrumentointi- ja testiasetuksia, parantaa mittaustehokkuutta ja nopeuttaa tietojen validointiprosessia.

Lue valkoinen kirja

Usein kysytyt kysymykset