Skip to main content

Volumetric Compensation of a Machine Tool tarjoaa AfM Technology

AfM Technology GmbH on Saksassa toimiva kansainvälinen teollisen mittaustekniikan ratkaisujen toimittaja. <br/>Yritykset keskittyvät työstökoneiden ja muiden akselijärjestelmien tilavuusvirheiden mittaukseen ja korjaukseen (VCS). <br/>Tässä ympäristössä AfM Technology GmbH tarjoaa palveluita, ohjelmistoja ja laitteistoja.

Miksi Volumetric Machine Tool Compensation (VCS)?

Volumetric error measurement accounts for 21 errors in 3-axis systems, including positioning, straightness, pitch, yaw, roll, and squareness. AfM Technology can capture, evaluate, and correct these errors using modern tech. Installing a VCS file on the controller can improve accuracy up to 85% compared to "as found".

Hyödyt

  • Up to 85% higher accuracy at the machine geometry
  • Identification of mechanical vulnerabilities
  • Tighter tolerances possible

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

VCS has to be installed on the controller