Por favor, use otro navegador

Parece que está usando un navegador que no es totalmente compatible. Tenga en cuenta que puede encontrarse con problemas de navegabilidad o usabilidad en la página. Para una mejor experiencia, le sugerimos descargar la última versión de un navegador compatible:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Wallbox VersiCharge IEC

image

El cargador para coches eléctricos que todos los hogares, garajes privados y parkings deberían tener

WallBox VersiCharge IEC de Siemens es el cargador de coches eléctricos de más fácil manejo. Está pensado para que se pueda instalar en cualquier lugar que cuente con una toma de corriente. Este cargador flexible, de diseño moderno y ergonómico, aporta en todo momento seguridad y protección de sobrecalentamiento, sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito.

¿Deseas adquirirlo?
Contacta con nosotros
image

Wallbox VersiCharge de Siemens

¡Oferta por tiempo limitado!

¿Quieres conocer dónde puedes comprarlo?
Contacta con nosotros

Los eCars

¿Por qué comprar un coche eléctrico?

La contaminación por el transporte en las ciudades es un problema que afecta a diario a todas las personas. Para reducirla, es necesario encontrar alternativas de movilidad más sostenibles que, además de cuidar el medio ambiente, sean económicas para los ciudadanos.

Un coche eléctrico consume cinco veces menos que uno de gasolina

Si el repostaje se realiza por la noche, recorrer hasta 100 kilómetros con un coche eléctrico supone un gasto de 1,12€ frente a los 5€ aproximados de un gasolina.

Otro punto a destacar es que los eléctricos necesitan menos mantenimiento ya que tienen un 60% menos de piezas que los de combustible y aportan un rendimiento más elevado al transformar hasta el 75% de la energía que reciben. La unión de estos factores pone de relieve la gran ventaja económica que supone optar por un vehículo verde.

Aparcarás gratis y evitarás el pago del Impuesto de Matriculación

Los coches eléctricos no tienen que pagar el Impuesto de Matriculación de Vehículos ya que sus emisiones de CO2 son inferiores a 120 gr/km, lo que se convierte en un importante ahorro económico al que no hay que hacer frente al adquirir un vehículo.

Además, muchos ayuntamientos han decidido dejar estacionar gratuitamente a los coches eléctricos en los aparcamientos de zonas reguladas. Una medida que fomenta tanto el uso como la compra de los llamados eCars sobre todo en las principales ciudades españolas.

Menos contaminación acústica y atmosférica

 

Se ha estimado que su adopción reduciría considerablemente las emisiones de CO2 a nivel mundial y la reducción sería aún mayor si la electricidad generada para cargar los vehículos procediera de energías renovables.

Además, los coches eléctricos son mucho más silenciosos que los tradicionales, lo que se traduce en una gran ventaja para las ciudades donde el ruido provocado por el tráfico rodado supone el 80% de la contaminación acústica total.

Puntos de carga del coche eléctrico

¿Cómo recargar un coche eléctrico?

Las ventajas del coche eléctrico abundan pero encontrar un punto donde “repostar” electricidad sigue siendo una de las barreras a la hora de adquirirlo. El número limitado de puntos de recarga públicos hace necesario la instalación de cargadores (o wallbox) en garajes comunitarios y casas particulares.

image

Los wallbox pueden instalarse en cualquier aparcamiento

La recarga para vehículos eléctricos en cualquier tipo de garajes está regulada por la Instrucción Técnica Complementaria número 52 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC-BT52) y es recomendable que un instalador o un electricista autorizado se encargue de dicha instalación para garantizar en todo momento la calidad y la seguridad de la misma

image

Wallbox VersiCharge de Siemens recarga tu coche en tres horas y media

Existen 4 modelos de VersiCharge,  3 monofásicos y 1 trifásico:

  • 2,3 KW
  • 4,6 KW
  • 7,2 KW
  • 22 kilovatios
    De media el modelo de 22 KW puede tardar 3 horas y media en cargar completamente un coche mientras que el modelo de 2,3 kilovatios puede alcanzar las 7 horas.
image

Wallbox VersiCharge es fácil de instalar y garantiza la seguridad

Este cargador flexible, de diseño moderno y ergonómico, aporta en todo momento seguridad y protección de sobrecalentamiento, sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito. El color de su característica iluminación LED permite saber al usuario si la carga se ha realizado con éxito.

Además, durante la instalación es posible limitar la corriente máxima para adaptarse a las condiciones existentes del sistema eléctrico de cada caso. Una vez realizada la carga, el cable se fija a la unidad y se coloca alrededor de la carcasa para su fácil almacenamiento.