Soluciones de transmisión de energía

El transporte de electricidad el futuro

El porfolio de Siemens para el transporte eficiente de energía comprende subestaciones de alta tensión, sistemas innovadores de compensación de potencia reactiva para redes de AC, soluciones de alta tensión en corriente continua y de acceso a redes offshore, así como líneas aisladas en gas o sistemas de cables de alta tensión.

Descubra cómo el amplio portfolio de sistemas y soluciones innovadoras de Siemens para el transporte de energía da respuesta de manera experta a estos retos.

Contacta con nuestros expertos
Contacta con nosotros
Gas-insulated transmission lines (GIL)
Líneas de transmisión aisladas en gas (GIL)

Líneas de transmisión aisladas en gas(GIL)

Las líneas aisladas en gas (GIL) proporcionan características técnicas, medio ambientales y operacionales que las convierten en una buena alternativa para el trasnporte en muy alta tensión y con grandes intensidades de corriente con restricciones de espacio, es decir, donde las líneas aéreas no se pueden usar

High-voltage cable systems
FACTS

Sistema de Transmisión FlexibleAC (FACTS)

Los sistemas FACTS incrementan la fiabilidad de las redes de alterna y reducen los costes de suministro de energía.  Incrementan la calidad del transporte y la eficiencia suministrando potencia inductiva y capacitiva a la red. 

Siemens, como fabricante líder de todo tipo de Sistemas de Transmisión Flexible AC está ejecutando proyectos con tecnología altamente probada y  fiable en todo el mundo

image
Subestaciones de alta tensión

Subestaciones de alta tensión

Se necesitan enfoques inteligentes y una potente tecnología para satisfacer la creciente demanda mundial y para transmitir energía a donde más se necesite. 

Por ello, las subestaciones eléctricas de alta tensión forman un papel muy importante de la cada vez más compleja infraestructura de transmisión de energía. Desempeñan un papel clave al permitir el transporte fiable de grandes cantidades de energía. 

Como proveedor de proyectos llave en mano, Siemens ofrece el diseño, planificación y construcción de subestaciones personalizadas por todo el Mundo.

image
HVDC

HVDC

Las soluciones innovadoras de Siemens en HVDC ofrecen una excelente oportunidad para apoyar y mejorar el suministro de energía de las redes  sostenibles, eficientes y fiables del futuro . Siemens ofrece conocimientos y larga experiencia para ayudar a garantizar la estabilidad desuministro eléctrico con un alto grado de energía renovable allí donde se necesite.

image
Condensadores

Condensadores

Mejoran la capacidad de transmisión y estabilidad de la red en aplicaciones tales como HVDC y FACTS.

Alternativas para picos de demanda energética

Las mejores soluciones para el transporte de energía

Hay varios factores que dominarán el mercado del transporte de energía en los próximos años: el impulso hacia las energías renovables, la expansión e interconexión de redes de transporte y la necesidad de reemplazar gradualmente y mejorar las infraestructuras de red.

The future of electricity transmission

La transición energética pasa por aquí

Las redes de energía existentes tienen que transportar grandes volúmenes de energía, a menudo cerca de sus límites de carga. Al mismo tiempo, las distancias entre los lugares donde se genera y consume la electricidad están aumentando, especialmente, en el caso de las energías renovables. En Alemania, por ejemplo, se están formando parques eólicos cada vez más grandes en el norte del país y sistemas fotovoltaicos en el sur, como parte de la transformación hacia una nueva combinación energética.  Además, el desarrollo de las megaciudades y el crecimiento de nuevos consumidores, como en el área de la electromovilidad, requieren una mayor capacidad de transmisión de alta potencia en los centros urbanos, a pesar de la cantidad muy limitada de espacio disponible. Como consecuencia de tales situaciones, el uso de soluciones de transmisión compactas y subterráneas es cada vez más importante.

 

Transporte de energía subterráneo

El transporte de energía subterráneo ayudará a reducir el impacto visual. Al mismo tiempo, la transmisión subterránea reducirá considerablemente la cantidad de tierra requerida.

Alto rendimiento en pequeñas rutas

El transporte de electricidad de alta tensión plantea un gran desafío para los desarrolladores y planificadores de proyectos: su objetivo es garantizar un suministro de electricidad seguro, a un precio razonable y respetuoso con el medio ambiente. En algunas regiones, también puede haber desafíos sociales: la aceptación pública de las líneas eléctricas a gran escala es a menudo mínima, y ​​aquí es donde un acuerdo clandestino puede ser la solución más apropiada. En las ciudades más grandes y en las cercanías de complejos de infraestructura central, como los aeropuertos, a menudo no hay espacio suficiente para líneas aéreas extensas, y aquí, también, soluciones subterráneas compactas demuestran ser el método de elección.

Referencias

Casos de éxito

Siemens ha implementado con éxito numerosos proyectos de líneas eléctricas para clientes en más de 20 países, y ofrece una cartera completa de soluciones para líneas de transmisión con aislamiento de gas (GIL) y sistemas de cables de alta tensión.

Reference Schluchseewerk AG
Reference Bayernwerk AG

Materiales útiles

Información adicional

Aquí puedes encontrar todo tipo de folletos y materiales de utilidad sobre el transporte de energía.

Servicio técnico

Contamos con un amplio número de profesionales que le ayudarán con los problemas en sus líneas de alta tensión.

Descubre más

Servicio técnico

Contamos con un amplio número de profesionales que le ayudarán con los problemas en sus líneas de alta tensión.

Descubre más