Por favor, use otro navegador

Parece que está usando un navegador que no es totalmente compatible. Tenga en cuenta que puede encontrarse con problemas de navegabilidad o usabilidad en la página. Para una mejor experiencia, le sugerimos descargar la última versión de un navegador compatible:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continuar con la página actual

Resumen del Evento

¿Cómo adaptarse a la industria 4.0?

"Alcanza tus sueños… el gemelo digital en la Industria 4.0" es mucho más que un tema de diseño, de datos o de simulación. El gemelo digital es polifacético ya que aplica tanto al producto como al proceso (máquina, línea, planta) y la operación. Ven a ver cómo la fabricación inteligente va a revolucionar los procesos productivos.

Tour por España

¿Qué mostraremos durante el evento?

Durante la jornada, conocerás las últimas novedades en productos y soluciones para la fabricación inteligente. Además, conocerás los equipos de Siemens que te ayudarán a alcanzar la industria 4.0 como: 

 

  • En el diseño, planificación y operación de la producción
  • Como ingeniería integrada en la industria de proceso
  • En arquitecturas IoT industriales y ciberseguras
  • En plataformas de negocio y servicios digitales: MindSphere, el sistema operativo IoT de Siemens en la nube

Sube de escalón. Pasa de la fabricación automatizada a la fabricación inteligente.

¿Recuerdas la revolución que supuso la automatización de los procesos productivos? Usando las tecnologías novedosas entonces, como eran la informática, la computación y la electrónica pudimos automatizar nuestras fábricas. Pues ahora toca utilizar la digitalización y la hiperconectividad, para conseguir las ventajas de la  fabricación inteligente.

¿Quieres descubrir ejemplos reales de fabricación inteligente?

La digitalización lo cambia todo. Es una verdadera revolución.

Fechas y Ciudades

Consulta el programa del evento

Echa un vistazo a la agenda prevista para la jornada y las capitales en las que el Tour "Alcanza tus sueños: el gemelo digital en la industria 4.0" visitará.

Sevilla

Meliá Sevilla

Calle Dr. Pedro de Castro, 1, 41004 (Sevilla)

08 de mayo

Hotel Los Escudos

Camiño Igrexa, 40, 36208 (Vigo)

10 de mayo

Ciudad de las Ciencias y las Artes

Av. del Professor López Piñero, 7, 46013 (Valencia)

16 de mayo

Cúpula del Milenio

Plaza del Milenio (Valladolid)

17 de mayo

San Mamés

Rafael Moreno Pitxitxi s/n, 48013 (Bilbao)

22 de mayo

Palacio de Congresos

 Paseo Dr. Fleming, 481, 33201 (Gijón)

24 de mayo

Espacio Aura

Avenida de José Atarés, 7, 50018 (Zaragoza)

29 de mayo

Hotel Vela

Placa de la Rosa dels Vents, 1, Final Passeig de Joan de Borbó, 08039 (Barcelona)

31 de mayo

Café de bienvenida

09:00 Networking

09:30 Introducción a la digitalización en los sectores industriales

Ha llegado el momento de hacer realidad la Industria 4.0 en todos los sectores industriales y de demostrar las ventajas competitivas resultado de combinar los mundos físico y virtual. A través de casos de uso y referencias se verá cómo las empresas de cualquier tamaño y sector están aprovechando todo el potencial de la digitalización a lo largo del ciclo de vida completo de la cadena de valor.

09:45 En diseño y planificación de la producción. Casos reales de uso.

En este bloque se mostrará el potencial que ofrece la integración horizontal de los sistemas de ingeniería en las primeras fases de desarrollo. Aspectos como la optimización de topologías en base a especificaciones o la iteración entre diseño y simulación con inteligencia artificial, están revolucionando la manera de dar vida a nuevos productos. La planificación de la producción se acelera gracias a la continuidad dada por el uso de las herramientas PLM, en las que ya se contemplan innovaciones en ámbitos como la robótica avanzada y la fabricación aditiva, ofreciendo nuevas posibilidades de fabricación.

10:25 Puesta en marcha virtual

La confluencia de las disciplinas mecánica, eléctrica, electrónica, automática y robótica en un mundo virtual, da origen a uno de los casos de uso más potentes de la fabricación del futuro: el concepto de puesta en marcha virtual. En este bloque se mostrarán diferentes referencias a distintos niveles para analizar todas las ventajas y posibilidades que ofrece. La coordinación de movimientos, el dimensionado de componentes, las verificaciones de los enclavamientos de seguridad,… todo lo necesario se puede comprobar en un entorno virtual antes de trasladarlo a la realidad.

10:45 Ingeniería integrada en la Industria de Proceso. Casos reales de uso.

En este bloque se mostrarán las ventajas de la integración horizontal del software de ingeniería que interviene en las diferentes fases del ciclo de vida de una planta de proceso: desde la ingeniería básica, ingeniería de detalle, pasando por la puesta en marcha hasta las pruebas de aceptación del cliente. Se mostrarán las herramientas que nos permiten generar el gemelo digital de la planta, que nos habilitará un modelo común de datos permitiendo realizar la simulación de la planta para propósitos como la puesta en marcha virtual o sistemas de entrenamiento de operadores.

11:15 a 11:45 

11:45 Conectividad en ámbito IoT Industrial con ciberseguridad.

Llegado el momento de la producción real se debe dar respuesta a un mercado que demanda productos personalizados, la máxima flexibilidad y un tiempo de respuesta mínimo. Para lograrlo se precisa de la máxima transparencia a nivel de operación, con herramientas que tomen decisiones en tiempo real, como por ejemplo, secuenciar órdenes de producción en base al estado real de los distintos recursos. Se mostrarán las particularidades del IOT industrial y las últimas novedades en la comunicación integrada en la propia automatización, así como ejemplos prácticos de uso para lograr una visibilidad completa de los activos. Se verá también de forma práctica como la analítica de datos y el aprendizaje automático habilitan niveles de prestaciones superiores.

12:25 MindSphere, el sistema operativo IoT de Siemens.

Los modelos de negocio digitales, abiertos y participativos, están creando ecosistemas muy dinámicos de proveedores y usuarios conectados a nivel comercial. Para poder extraer todo el valor que nos ofrecen los datos es interesante disponer de una plataforma en la nube que permita acceder a recursos IT de forma ubicua, personalizada y bajo demanda a través de Internet. A las habituales ventajas de las soluciones en Cloud de propósito general, se mostrará como MindSphere añade las propias de una plataforma vertical pensada para la industria: una conectividad con equipos de campo ágil y parametrizable, un ecosistema especializado y un conjunto de Apps en continuo crecimiento.

13:15 Cóctel.