Skip to main content
Illustration of an data center employee sitting in front of four monitors with analytics datafor power qualtiy
APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

Análisis y gestión de calidad de energía

Los problemas de calidad de la energía pueden causar daños graves a tu equipo de TI. Las soluciones de Siemens miden, analizan y detectan anomalías en tiempo real, utilizando análisis avanzados para evitar interrupciones, reducir el tiempo de inactividad y garantizar operaciones confiables e ininterrumpidas.

Desafío

La calidad de la energía es un factor que a menudo se pasa por alto en el tiempo de actividad del centro de datos. En edificios grandes, las energías renovables agregan volatilidad a la red, y la generación en el sitio hace que la distribución sea más compleja. La mala calidad de la energía puede causar fallas en los equipos y costosos tiempos de inactividad.

Solución

El monitoreo de calidad de la energía integrado directamente en los sistemas EMS o BMS ayuda a anticipar las interrupciones. Los instrumentos de calidad de energía detectan anomalías y envían estos datos de vuelta al sistema de administración de energía, lo que permite una acción proactiva.

Medición

Implementa medidores de calidad de energía en varios puntos de la red de distribución de energía para medir parámetros críticos como el voltaje, armónicos, fluctuaciones y oscilaciones.

Análisis

Evalúa los datos recopilados para determinar si la calidad de la energía eléctrica cumple con los estándares aceptables.

Identificación

Detecta desviaciones de los estándares, lo que indica problemas potenciales como fluctuaciones de voltaje o armónicos.

Improve energy efficiency​

Reducing harmonic distortion and other disturbancesminimizes energy losses and improves the overallefficiency of electrical equipment.​

Increase transparency

An integrated BMS and EPMS delivers visibility into electrical, cooling, and environmental performance, enabling operators to correlate disturbances, run analytics, detect anomalies faster, and manage infrastructure holistically.

Con SENTRON Powermanager, protege el tiempo de actividad midiendo voltaje, armónicos, fluctuaciones y oscilaciones momentáneas en toda la red. Obtén mayor confiabilidad mediante el análisis de datos para confirmar que la calidad de la energía cumple con los estándares requeridos. Evita fallas costosas detectando las fluctuaciones de voltaje o los armónicos de manera temprana. Actúa más rápido gracias al monitoreo continuo y las alertas en tiempo real para gestionar las interrupciones. Y mantente a la vanguardia con análisis avanzados que evitan problemas antes de que afecten las operaciones.

A data center with redundant automation systems and servers in a room with a red light.

How to get started

Whether you’re building a new data center or modernizing an existing one, Siemens provides the expertise, software, hardware, and services to manage and analyze power quality issues in your network.

Graphic of two people, one holding a laptop

Consult with experts

Discuss operational goals, uptime targets, and key performance indicators with experts such as Siemens PTI consultants. Identify where power quality measurements are required, such as grid infeed, automatic transfer switches, UPS systems, distribution units, cooling systems, and server racks.

Graphic of a man with his back to us

Plan and design your solution

Define the power quality monitoring architecture and determine optimal placement of measurement devices. Ensure the design supports relevant standards, redundancy requirements, and open communication protocols such as IEC 61850 or Modbus TCP.

Graphic of a man in a hardhat holding a drill

Deploy and scale your solution

Install power quality instruments such as SICAM Q100/Q200 at critical points in the power distribution network to capture parameters including harmonics, voltage sags and swells, transients, and frequency variations.

Graphic of a man sitting at a computer screen

Monitor, analyze and report

Use SENTRON Powermanager with the PQ Advisor module to visualize power quality data, analyze disturbances, and create reports based on EN 50160. Dashboards support real-time event tracking, ITIC diagrams, and harmonic analysis. Integration with Desigo CC combines EPMS and BMS data.

Case Study

Power quality recorders connected to the BMS

Company: Greenergy Data Centers

Location: Estonia

Siemens solutions: Integrated BMS-EPMS, power quality, white space cooling optimization (WSCO), low voltage power distribution

With their own 110 kV substation feeding power directly from the grid, Greenergy Data Centers implemented an integrated BMS–EPMS platform to monitor their power quality across HV/MV, LV, UPS, and third-party devices. The EPMS is connected to the network provided by their customers, and it all communicates with the BMS system.

Siemens provided not only the necessary hardware and software, but also the technical solution consulting throughout the project. Learn more!

Explore our related data center resources