Hace poco hablé en el Simposio de Perspectivas Automotrices del Banco de la Reserva Federal de Chicago y comencé mi sesión con una simple pregunta:
“¿Cuántos de ustedes han hablado de IA en los últimos días, cómo institucionalizarla o cómo aplicarla?”Casi todas las manos se dispararon directamente hacia arriba. Esa reacción dice mucho sobre dónde está la fabricación hoy. La IA está en todas partes en la conversación, pero lo que falta es claridad sobre cómo para hacerlo real en el piso de la fábrica. La emoción es real, y también lo es la incertidumbre.
Los fabricantes están tratando de entender lo que la IA significa para sus operaciones, su fuerza laboral y los sistemas que ya están operando sus fábricas.
Al buscar esa comprensión, hay tres cosas clave que escucho con mayor frecuencia cuando los fabricantes hablan de IA. Estos son los puntos críticos de esta conversación de IA cada vez más importante, y vamos a aprender mucho hablando entre nosotros.
Primero: Entender el problema que necesita resolver usando IANo importa la industria, las empresas quieren saltar directamente a la tecnología. Quieren saber qué pueden hacer con él y qué puede hacer por ellos.
Entiendo completamente. La IA, los gemelos digitales y la automatización son emocionantes. Pero el primer lugar al que tenemos que ir es mucho menos llamativo:
En primer lugar, queremos entender el problema que está tratando de resolver. Y luego queremos entender el proceso. Las fábricas no siempre son entornos nuevos. Las máquinas están funcionando hoy. La gente mantiene la productividad hoy. No aumenta el valor ignorando esa realidad.
Entonces, cuando hablamos de fábricas futuras o fabricación adaptativa, la conversación siempre comienza con:
- ¿Cómo está haciendo las cosas? hoy?
- ¿Dónde está perdiendo tiempo, calidad o flexibilidad?
- ¿Qué problema realmente le importa al negocio?
Sólo entonces tiene sentido la discusión sobre tecnología.
Aquí también es donde conectar los mundos real y digital se vuelve esencial. Los gemelos digitales permiten a los fabricantes modelar procesos y validar los cambios virtualmente antes de tocar el entorno físico. Los equipos de ingeniería y operaciones pueden explorar mejoras con mucho menos riesgo porque el entorno digital refleja cómo se comporta el proceso real.
El digital twin no reemplaza el proceso. Ayuda a optimizarlo.
La inteligencia industrial ha llegado a un punto de inflexión. El análisis, el aprendizaje automático y la IA ya no se limitan al análisis fuera de línea. Están activos durante las operaciones, predicen el mantenimiento, optimizan el rendimiento y proponen ajustes en tiempo real.
Segundo: la IA funciona mejor cuando entiende toda la fábricaLos fabricantes no están dolidos por los cuadros de mando, pero están hambrientas de información.
Sin embargo, eso no es un problema de IA. Ese es un problema de contexto. Una encuesta de fabricación inteligente encontró que el 70 por ciento de los encuestados dijeron que eran ricos en datos, pero el bloqueador número uno para el progreso operativo era la calidad de los datos. Escucho el mismo mensaje en los sectores farmacéutico, CPG y automotriz. Aunque estas industrias difieren drásticamente, el desafío de los datos sigue siendo el mismo.
Cuando los fabricantes hablan de IA en el taller, a menudo dicen:
“Quiero caminar hacia una máquina y preguntar: '¿Cuál fue mi producción hoy? ¿Por qué bajó un 10 por ciento? '” La IA solo funciona de manera óptima cuando entiende cómo encajan todas las piezas de una fábrica. Las máquinas, los procesos y los flujos de producción están conectados en una cadena de causa y efecto. Un motor alimenta una unidad, la unidad mueve un robot, el robot soporta una línea de producción y la línea contribuye a la producción general de la planta.
Cuando esas relaciones están mapeadas y contextualizadas, la IA puede interpretar el comportamiento operativo en lugar de simplemente informar números brutos. Los paneles pueden mostrarle lo que sucedió, pero el contexto le muestra por qué sucedió. Eso es lo que permite tomar decisiones procesables.
Tercero: La orquestación es la ventaja de siguiente nivelLa mayoría de las fábricas de hoy en día son una mezcla de generaciones, con software moderno superpuesto a décadas de automatización, equipos de diferentes proveedores y procesos refinados a lo largo de los años. Reemplazar todo no es realista. La verdadera oportunidad radica en orquestar lo que ya existe.
La inteligencia industrial ha llegado a un punto de inflexión. El análisis, el aprendizaje automático y la IA ya no se limitan al análisis fuera de línea. Están activos durante las operaciones, predicen el mantenimiento, optimizan el rendimiento y proponen ajustes en tiempo real
Pero a medida que la inteligencia escala, también lo hace la complejidad. Múltiples sistemas, incluidas herramientas de programación, motores de optimización, modelos predictivos y aplicaciones de soporte para operadores, a menudo se ejecutan simultáneamente. Individualmente se desempeñan bien, pero sin coordinación pueden entrar en conflicto, creando inestabilidad y obligando a las personas a resolver problemas en tiempo real.
El resultado no es demasiada automatización. Es automatización sin coordinación.
La orquestación resuelve esto. Actuando como capa de gobierno, alinea los sistemas inteligentes durante las operaciones en vivo, asegurando que las acciones sigan siendo consistentes con las restricciones operativas. Permite a los fabricantes innovar con IA mientras confían en modelos industriales probados para mantener la seguridad, la estabilidad y la disciplina.
Poner la IA en acción permite la innovaciónAl centrarse en el problema, agregar contexto a los datos y orquestar sistemas inteligentes, los fabricantes pueden ir más allá del bombo de IA y convertirlo en un impacto operativo real. Las empresas que lo hacen bien no solo optimizarán el rendimiento, sino que también construirán una base para la próxima ola de innovación industrial.
Visita Siemens para ver cómo estamos ayudando a los fabricantes a llevar la IA a las operaciones.
Publicado: 20 de marzo de 2026