Extracción parasitaria
La extracción parasitaria es fundamental para optimizar y garantizar el éxito de los dispositivos electrónicos. Permite a los ingenieros predecir y mitigar los posibles problemas antes de que se manifiesten en los dispositivos fabricados.
¿Qué es la extracción parasitaria?
La extracción parasitaria es un proceso clave en el diseño electrónico. Implica identificar y cuantificar los componentes eléctricos no deseados y no ideales que se encuentran de forma natural en los diseños de los circuitos debido a su configuración física e interacción con el entorno. Estos componentes no deseados, conocidos como parásitos, suelen incluir la capacitancia, la resistencia y la inductancia parasitarias. El proceso implica un análisis detallado que a menudo se realiza con sofisticadas herramientas de software capaces de modelar y simular el comportamiento electromagnético de un circuito. Estas herramientas predicen cómo los parásitos pueden afectar al rendimiento de los circuitos, incluidos sus efectos en la integridad de la señal, la temporización, el consumo de energía y la funcionalidad general.
Productos relacionados: Calibre xRC, Extracción parasitaria Calibre xAct, Extracción Calibre xL, Extracción parasitaria Calibre xAct 3D
Entienda las ventajas
¿Cuáles son las ventajas de utilizar la extracción parasitaria en el diseño de circuitos?
Rendimiento optimizado del circuito
Garantice un modelado preciso de todos los parásitos del circuito para lograr un rendimiento óptimo del circuito.
Mayor confianza en el diseño
La detección temprana de los posibles problemas antes de que se conviertan en fallos de circuito importantes, posibilitada por la extracción detallada, infunde más confianza en el éxito del diseño.
Mejora de la fiabilidad y la vida útil del dispositivo
Al simular y mitigar con precisión los efectos parasitarios, los dispositivos pueden funcionar dentro de las especificaciones previstas, lo que reduce en gran medida los fallos inesperados, prolonga la vida útil del dispositivo y mantiene la confianza de los usuarios.
Elementos de circuito
Esta sección presenta los elementos básicos del circuito junto con un ejemplo de sus funciones y aplicaciones. Los elementos básicos del circuito incluyen:
Capacitancia:
La capacitancia es la capacidad de un sistema para almacenar una carga eléctrica cuando existe una diferencia de potencial entre dos conductores del sistema. En los circuitos prácticos, esta propiedad la exhibe un componente llamado condensador. Los condensadores se componen de dos o más placas conductoras separadas por un material aislante o dieléctrico.
- Funcionalidad: Los condensadores almacenan la energía eléctrica directamente como un campo electrostático entre las placas. Liberan energía descargando la carga almacenada cuando el circuito la necesita.
- Solicitudes: Se utilizan comúnmente como unidades de almacenamiento de energía, y también funcionan en aplicaciones de filtrado que suavizan las fluctuaciones de tensión, en la sintonización de los circuitos resonantes y en la gestión del flujo de energía en los dispositivos electrónicos.
Inductancia:
La inductancia es una propiedad de un conductor eléctrico mediante la cual un cambio en la corriente que lo atraviesa induce una fuerza electromotriz (voltaje) tanto en el propio conductor (autoinductancia) como en cualquier conductor cercano (inductancia mutua). Los inductores son los componentes del circuito que muestran inductancia y, por lo general, consisten en una bobina de cable conductor.
- Funcionalidad: Los inductores resisten los cambios en la corriente que los atraviesa. Almacenan energía en forma de campo magnético cuando la corriente fluye a través de ellos.
- Solicitudes: Estos inductores se utilizan en filtros, transformadores y reguladores de fuentes de alimentación para gestionar las fluctuaciones de tensión.
Resistencia:
La resistencia es una propiedad de un material que impide el flujo de la corriente eléctrica. Un atributo inherente de los materiales que hace que se opongan al flujo de electrones. Las resistencias son los componentes que se utilizan en los circuitos para proporcionar una resistencia específica.
- Funcionalidad: Las resistencias convierten la energía eléctrica en calor a medida que pasa la corriente. Regulan el flujo de cargas eléctricas o ajustan los niveles de señal, entre otros usos.
- Solicitudes: «Las resistencias se utilizan ampliamente para limitar la corriente, dividir los voltajes y atraer y reducir los nodos en los circuitos.
La conexión general en los circuitos se puede resumir en dos categorías, a saber:
Conexión en serie: Una conexión en serie es aquella en la que los componentes están conectados de extremo a extremo, por lo que llevan la misma corriente, pero la tensión en cada uno puede diferir. La resistencia total de una serie es igual a la suma de las resistencias individuales.
Conexión en paralelo: Una conexión en paralelo es una conexión en la que los componentes están conectados en los mismos dos puntos, con corrientes potencialmente diferentes pero sujetos a la misma tensión. Paralelamente, las resistencias y las inductancias disminuyen, mientras que las capacitancias aumentan a medida que se añaden más componentes.
Comprender y manipular estas propiedades elementales permite a los ingenieros crear circuitos con los comportamientos deseados, lograr respuestas específicas y garantizar la estabilidad y la eficiencia en las aplicaciones electrónicas. Forman la base fundamental a partir de la que se desarrollan los sistemas electrónicos complejos.
Elementos parasitarios
Los elementos parásitos se manifiestan como componentes involuntarios que surgen debido a los atributos físicos inherentes a la construcción de circuitos. Entre ellas se incluyen:
Capacitancia parasitaria: Esto ocurre cuando los conductores adyacentes crean un efecto capacitivo sin darse cuenta y almacenan la energía eléctrica de forma involuntaria.
Inductancia parasitaria: Este fenómeno se produce cuando los bucles de los circuitos funcionan sin darse cuenta como electroimanes, lo que influye en el flujo de corriente del circuito.
Resistencia parasitaria: Esto ocurre cuando partes del circuito introducen una resistencia no deseada al flujo eléctrico, análoga a la fricción que impide el movimiento.

De izquierda a derecha: representaciones de la capacitancia parasitaria, la inductancia parasitaria y la resistencia parasitaria.
Herramientas de extracción de parásitos basadas en reglas
Las herramientas de extracción de parásitos basadas en reglas utilizan reglas y algoritmos predefinidos basados en propiedades geométricas y eléctricas para estimar los efectos parasitarios. Estas herramientas funcionan aplicando parámetros geométricos simples (por ejemplo, ancho, espaciado) e información de conectividad para estimar los parásitos rápidamente. Las reglas se derivan de datos empíricos y principios eléctricos básicos. La principal ventaja es la velocidad. Estas herramientas requieren menos potencia de cálculo y pueden procesar rápidamente grandes circuitos, lo que las hace ideales para comprobaciones preliminares y diseños menos complejos. Las herramientas basadas en reglas suelen carecer de la precisión de los diseños de semiconductores de alta frecuencia o muy avanzados, en los que los comportamientos no ideales son más importantes. Es más adecuado para las primeras fases de diseño o para aplicaciones menos críticas en las que la alta velocidad y el menor coste de cálculo son prioridades, pero con menor precisión.
Ejemplos de herramientas: Calibre xRC y Calibre xAct de Siemens.
Field Solver herramientas de extracción de parásitos
Las herramientas de resolución de campos se basan en resolver las ecuaciones de Maxwell para simular campos electromagnéticos y obtener valores parasitarios precisos. Estos solucionadores tienen en cuenta la estructura 3D del diseño y las propiedades del material. Por lo general, emplean métodos numéricos como el método de elementos finitos (FEM), el método de elementos de límite (BEM) o el método de diferencias finitas (FDM) para lograr estimaciones parasitarias de gran precisión. Estas herramientas ofrecen una gran precisión, especialmente significativa en diseños de alta frecuencia y geometrías complejas, donde los efectos parasitarios no son triviales. Sin embargo, esto se debe a un alto coste computacional, y los tiempos de ejecución más largos son las principales limitaciones, lo que puede provocar un cuello de botella en algunos procesos de diseño. Esencial para aplicaciones avanzadas (como diseños de RF, analógicos y de señales mixtas), donde la precisión y los efectos parasitarios detallados son cruciales, aunque con un coste computacional mayor.
Ejemplos de herramientas: Calibre xL y Calibre xAct 3D de Siemens.