Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control impulsado por Terabee

Infraestructura de recuento de personas: permitir un mejor uso del espacio y la energía

Nuestra misión: Hacia edificios sin emisiones
Proporcionamos una infraestructura de recuento de personas que permite el análisis de datos para la gestión del espacio, la energía y las operaciones, lo que lleva a la descarbonización, al ahorro de energía y costes con un rápido retorno de la inversión (ROI).

La energía por persona es la métrica del futuro. Los informes actuales de «Energía por metro cuadrado» no son suficientes. Un edificio «eficiente desde el punto de vista energético» que está infrautilizado sigue siendo ineficiente. Los gastos de calefacción, refrigeración y ventilación existen de forma independiente si los espacios asignados se utilizan correctamente.

¿Por qué Uniendo la red de recuento de personas con el BMS?

Diseñado para integradores de BMS y operadores de edificios comerciales, el BACnet Gateway elimina los datos fragmentados de recuento de personas que restringen la eficiencia, la seguridad y la comodidad. Conecta los sensores Terabee a cualquier BMS a través de BACnet y proporciona datos de ocupación en tiempo real en una plataforma centralizada, con soporte LoRa opcional. El valor se mide en función del menor consumo de energía, el control optimizado de la climatización y la iluminación, que mejora la utilización del espacio en carteras de cualquier tamaño.

Diagrama del sistema de gestión de edificios

Ventajas

  • Uniendo la red de recuento de personas con el BMS:
    El BACnet Gateway está conectado al sistema de gestión de edificios a través de IP y proporciona los datos pertinentes del recuento de personas. Esto hace que el BMS sea más inteligente y permite controlar el edificio en tiempo real basándose en la información más importante: cómo utilizan las personas el edificio.
  • Control en tiempo real:
    Cuando se recopilan los datos de los sensores para un sistema de control, el tiempo real es de vital importancia. Tanto los contadores FLOW como los de OCUPATION People envían los datos al BACnet Gateway, que es capaz de fusionar datos, traducir y enviar la información relevante al BMS, todo en tiempo real.
  • Una potente herramienta de gestión de dispositivos:
    El Gateway permite configurar fácilmente varios dispositivos de recuento de personas a la vez, lo que ahorra tiempo y simplifica el proceso de puesta en marcha. También puede ejecutar actualizaciones de firmware en los dispositivos de recuento de personas conectados a la pasarela.
  • Configuración espacial y fusión de datos, a nivel local:
    The Gateway alberga información local sobre la distribución del edificio, incluidas las habitaciones y los espacios. Los contadores FLOW y OCCUPATION People están asignados a áreas específicas para que la agregación y la fusión de datos se realicen en el Gateway.
  • Integridad y seguridad de los datos al 100%:
    La integridad de los datos está garantizada por el hecho de que la infraestructura es totalmente local, lo que brinda total tranquilidad por motivos de seguridad.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Universidades

Maximice la eficiencia de las salas de conferencias, las aulas y las áreas en función de los patrones de uso reales, la gestión de la energía y la climatización,
programar al personal de conserjería y mantenimiento de acuerdo con la ocupación del espacio en tiempo real, especialmente en las zonas comunes y los baños con mucho tráfico, programación de clases y planificación de los cursos