Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué hacer copias de seguridad y protección de datos en línea?

Los métodos de respaldo tradicionales se basan en exportaciones manuales y poco frecuentes, lo que deja el sistema de automatización de edificios expuesto a la pérdida de datos por fallos de hardware, ciberamenazas o errores humanos. En muchos casos, no está claro cuándo se hicieron las últimas copias de seguridad ni dónde se almacenan los archivos. A medida que aumentan los volúmenes de datos, estos enfoques no pueden cumplir las expectativas actuales de fiabilidad, velocidad y continuidad operativa.

El respaldo y la protección de datos en línea son un servicio seguro y automatizado que protege los datos críticos del BAS. Sustituye las copias de seguridad manuales por un almacenamiento programado y basado en la nube de gráficos, bases de datos, informes y datos de usuario, lo que garantiza una disponibilidad continua y una recuperación rápida. El resultado es una mayor resiliencia del sistema, una reducción del riesgo de tiempo de inactividad y una transparencia total en cuanto al estado de las copias de seguridad.

Foto del centro de datos

Ventajas clave

Proteja los datos críticos del BAS

Las copias de seguridad automatizadas y seguras protegen el sistema de automatización de su edificio de la pérdida de datos provocada por fallos de hardware, eventos de alimentación, ciberincidentes o errores humanos, eliminando los riesgos de los métodos de copia de seguridad manuales.

Minimiza el tiempo de inactividad

Las copias de seguridad seguras y basadas en la nube permiten una restauración rápida del sistema después de las interrupciones, lo que reduce el impacto operativo y hace que los sistemas de su edificio vuelvan a estar en línea rápidamente.

Respaldar la visibilidad y la confianza

Los informes trimestrales confirman la finalización de las copias de seguridad y las versiones disponibles, lo que le da total transparencia en cuanto al estado de protección de sus datos y la confianza de que la recuperación siempre es posible.

El icono de una pantalla: patrones de uso

Transferencia de datos cifrada a la nube

El servicio utiliza una conexión segura y cifrada para transferir automáticamente los archivos de respaldo del servidor BAS al entorno de nube protegido de Siemens, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos. El acceso está restringido a los expertos autorizados de Siemens dentro de una red segura, lo que proporciona un proceso controlado y auditable.

Un icono de calibre semicircular verde azulado

Recuperación rápida del sistema tras las interrupciones

Cuando se producen interrupciones, ya sea por un fallo de hardware, por eventos de alimentación o por ciberincidentes, su última copia de seguridad está disponible en la nube para una restauración rápida. Esto minimiza el tiempo de inactividad, evita una costosa reingeniería y hace que los sistemas del edificio vuelvan a funcionar a pleno rendimiento rápidamente.

El icono de un monitor

Informes de respaldo verificados

Los informes trimestrales confirman la finalización de las copias de seguridad y las versiones disponibles, y siempre le dan una visión clara del estado de su protección de datos. Siempre sabrá cuándo se realizó su última copia de seguridad, qué contiene y que la recuperación es posible cuando es necesaria.