Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

ConvergencePro impulsado por Atos

Atos es líder mundial en transformación digital, con unos 78 000 empleados e ingresos anuales de unos 10 000 millones de euros. El Grupo, número uno de Europa en ciberseguridad, nube e informática de alto rendimiento, ofrece soluciones integrales a medida para todos los sectores en 68 países. Pionero en los servicios y productos de descarbonización, Atos se compromete con una tecnología digital segura y descarbonizada para sus clientes.
Siemens y Atos crearon una Alianza Global Estratégica en 2011, que marcó el inicio de una colaboración exitosa destinada a impulsar la innovación y ofrecer valor en varios sectores. Desde 2020, Atos ha ampliado su cooperación a través de una asociación global con la plataforma de desarrollo de aplicaciones de bajo código, Mendix™, líder del sector.

¿Por qué Obtener información de la convergencia de los datos de OT e TI.?

ConvergencePro permite a los equipos operativos obtener información en tiempo real, lo que permite tomar decisiones más rápidas y basadas en datos en línea con los objetivos empresariales. La capacidad de incorporar varias fuentes de datos proporciona una plataforma central ampliable que permite un enfoque único para los equipos operativos.
ConvergencePro facilita la sinergia de los datos de TI y TO, lo que permite obtener nueva información de los repositorios de datos que antes estaban aislados.

Un ingeniero leyendo los datos de la línea de montaje en una tableta

Ventajas

  • Observabilidad de toda la fábrica en un panel central, lo que permite a la fábrica tener visibilidad durante todo el proceso de producción. Los paneles pueden captar lo que realmente le importa al equipo de la fábrica, por ejemplo, destacar los problemas operativos, los impactos financieros o las anomalías atmosféricas.
  • La verdadera convergencia de datos con la capacidad de ingerir de varias fuentes que pueden pasar los datos a través de la conectividad de API estándar. Los datos se superponen en una sola vista o serie de puntos de vista de acuerdo con las prioridades empresariales para obtener información significativa en la que se puedan basar y respaldar las decisiones.
  • Integración automatizada del proceso de soporte con las plataformas ITSM estándar mediante una conectividad de API abierta. Esto mitiga o elimina la pérdida de valioso tiempo de producción debido a la ineficacia de la gestión de los problemas, la replicación de la actividad de soporte o los problemas para identificar el equipo correcto para trabajar en el problema.
  • Correlación automática de alertas entre los equipos, en línea con la priorización impulsada por la empresa. Evita que se recauden varios billetes para una línea de producción cuando se trata de una pieza clave del equipo. La información correcta se entrega al equipo de soporte adecuado, lo que permite una resolución rápida de los problemas.
  • La integración de GenAI permite ingerir información contextual sobre los entornos de las fábricas, incluidos los datos del fabricante de las máquinas, los procedimientos operativos de las instalaciones locales y los artículos de la base de conocimientos. Esto permite al servicio diagnosticar y ofrecer una sinopsis del problema y la estrategia de resolución propuesta.

Funcionalidades destacadas