Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Niño bebiendo agua con las manos ahuecadas, sonriendo, con gotas de agua salpicando por ahí

Eficiencia energética en la industria del agua

Siemens impulsa la eficiencia energética en la industria del agua, las aguas residuales y la desalinización. Desde un diseño inteligente hasta un funcionamiento eficiente, ayudamos a las empresas de servicios públicos a reducir costos, mejorar el rendimiento y cumplir con la norma ISO 50001 durante todo el ciclo de vida.

IFAT 2026

Visítenos en el IFAT 2026 del 4 al 7 de mayo
Domine la ola digital para lograr un agua resiliente, eficiente y sostenible.

Aborda la creciente demanda de energía en las empresas de suministro de agua

Las empresas de suministro de agua se enfrentan a presiones para operar de manera más eficiente y sostenible. Utilizan aproximadamente el 4% de la energía eléctrica mundial, y bombean hasta un 85% en el tratamiento de agua. La infraestructura envejecida, el cambio climático y las normativas más estrictas aumentan los costos y la complejidad, y exigen soluciones integradas y preparadas para el futuro.

Un póster con fondo azul y texto blanco que promociona la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento del agua.

Mantén operaciones eficientes y de alto rendimiento

Los costos de energía representan hasta un 40% de los gastos operativos de los sistemas de agua potable, según Applied Energy. Las soluciones de eficiencia energética ayudan a mantener un suministro de agua y una eliminación de aguas residuales fiables y rentables.

Un niño bebe agua de un grifo mientras mira a la cámara.

Obtén información útil a partir de los datos

Las redes de agua consumen el 32% de la energía total utilizada por la infraestructura de agua y aguas residuales, según QWI WaterData. El hardware, el software y los servicios integrados proporcionan una visibilidad total y ofrecen información para reducir el consumo de energía.

Un póster que promueve la eficiencia del agua y la protección del medio ambiente con una gota de agua y una hoja verde.

Promueve la sostenibilidad y los objetivos de cero neto

Los costos de la electricidad oscilan entre el 33 y el 82% de los gastos operativos no relacionados con la mano de obra de las empresas de suministro de agua, según World Bank Group. Las soluciones de eficiencia energética aceleran el camino hacia operaciones con cero neto y ayudan a preparar la infraestructura para el futuro.

Explora soluciones para toda la cadena de valor

Siemens apoya a las empresas de aguas residuales en el diseño, la gestión de la energía y las operaciones. Nuestras soluciones ayudan a optimizar el diseño de la planta, integrar las energías renovables, evaluar el uso de la energía y reducir los costos operativos en aras de la eficiencia y la sostenibilidad a largo plazo.

Select...
Two people working on a laptop discussing water efficiency solutions.

Optimiza los diseños o mejoras de las nuevas plantas para reducir el consumo de energía y el costo total de propiedad (TCO). El software y la consultoría de Siemens mejoran el diseño energético, de cañerías y de bombas, los procesos y la automatización para lograr plantas resilientes y eficientes desde el punto de vista energético.

Descarboniza el sector del suministro de agua de forma rápida y eficiente

Las tecnologías digitales impulsan la descarbonización y la eficiencia energética en el sector de suministro de agua. Este informe técnico "Cómo acelerar hacia emisiones cero neto" de Global Water Intelligence explica cómo la tecnología, una hoja de ruta en tres pasos y la colaboración pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos.

Se muestra un gemelo digital de un trabajador de recursos de la eficiencia en el suministro de agua en un entorno digital.

Canal de Isabel II

Una planta de tratamiento de agua con un depósito de agua grande y un edificio al fondo.
CASO DE ÉXITO

Gestión energética de planta de tratamiento 4.0

Empresa:Canal de Isabel II

Ubicación:España

Siemens Software:Simatic Energy Manager