Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Determinar el SCCR general

Consejo sobre el panel de control: cálculo de cortocircuitos (SCCR) para paneles de control industriales en el mercado norteamericano

¿Sabía que el cálculo de los cortocircuitos es su responsabilidad?

Las máquinas y sus paneles de control deben diseñarse para soportar la máxima corriente de cortocircuito en el punto de alimentación (normalmente, aguas arriba del conmutador principal), de modo que el sistema no se destruya en caso de cortocircuito. La normativa estadounidense exige determinar la clasificación de corriente de cortocircuito (SCCR) en el punto de suministro entrante. A menos que se acuerde lo contrario, el operador proporciona este valor y se lo especifica al fabricante del sistema.

El fabricante es responsable del diseño con clasificación de cortocircuitos del panel de control industrial. El panel de control debe estar diseñado para soportar la máxima corriente de cortocircuito en el punto de alimentación en condiciones de fallo. La NFPA 70 hace referencia al suplemento SB de la UL 508A como el método reconocido para determinar la corriente nominal de cortocircuito de un panel de control industrial.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Consejos para ahorrar tiempo en su proyecto