Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Imagen de la aurora boreal sobre un lago.

Pasaporte de baterías Siemens

Liderando el camino hacia una industria de baterías más transparente y sostenible.

Pasaporte de batería

A medida que el mundo pasa de los combustibles fósiles a la electrificación, la demanda de baterías y sus materiales aumenta. La UE está tomando medidas proactivas para garantizar que este cambio sea sostenible. Una actualización reciente de la Directiva sobre baterías introduce el concepto de pasaporte para baterías, obligatorio en 2027 para todos los vehículos eléctricos, medios de transporte ligeros y baterías industriales (> 2 kWh).

¿Qué es un pasaporte de baterías?

El pasaporte de baterías funciona como registro digital de las baterías individuales y documenta todo su ciclo de vida, desde el suministro inicial de materias primas hasta la restauración y el reciclaje. Contiene información sobre la composición, la fabricación, el rendimiento y el impacto medioambiental de la batería. Se puede acceder a la información, por ejemplo, a través de un código QR y puede ayudar a aumentar la transparencia y la responsabilidad en la industria de las baterías. Los pasaportes para baterías promueven el uso sostenible y el reciclaje de las baterías.

Si bien el pasaporte de baterías rastrea el ciclo de vida de una batería, pronto se aplicarán pasaportes digitales de productos (DPP) similares a otros sectores, como el textil, la electrónica y la construcción. Como parte de la estrategia más amplia de la UE en favor de la circularidad, los DPP pasarán a ser obligatorios en los próximos años, lo que ayudará a crear una economía de productos más sostenible y responsable.

Illustration of the Siemens battery passport.

Agosto de 2025

Declaración de huella de carbono

La declaración de la huella de carbono de las baterías de más de 2 kWh pasa a ser obligatoria.

Febrero de 2027

Pasaporte de batería obligatorio

Se necesita un pasaporte con batería completa para las baterías de más de 2 kWh vendidas en la Unión Europea.

Después de 2027

Pasaportes digitales para otros sectores

Se necesitan más pasaportes de productos digitales según la normativa de la UE, como la ESPR.

El pasaporte de baterías de Siemens

Siemens proporciona un pasaporte de baterías completo para documentar digitalmente todo el ciclo de vida de la batería, lo que permite a los operadores económicos crear, gestionar y exportar pasaportes de baterías, hacer que sus proveedores rellenen los datos que faltan y garantizar el cumplimiento de la normativa.

La interfaz fácil de usar minimiza el tiempo de formación, mientras que las API y los conectores Catena-X robustos garantizan un intercambio de datos perfecto en toda la cadena de suministro. Nuestra solución certificada por Catena-X cumple con los principios de Catena-X, como la soberanía e interoperabilidad de los datos, lo que refuerza su fiabilidad y compatibilidad en ecosistemas interconectados.

Si bien la batería es el primer caso de uso de los pasaportes de productos digitales de Siemens, la plataforma está diseñada para ir más allá de las aplicaciones de batería, al incorporar los submódulos del DPP 4.0, que proporcionan una solución que se adapta perfectamente a las nuevas normas y estándares de pasaportes de productos en varios sectores.

Image of the Siemens Battery Passport.
Descubra las ventajas

Solución Siemens Battery Passport

Select...

Vendo productos en la UE que contienen una batería (> 2 kWh).

El Battery Passport no es solo una herramienta, sino que cambia las reglas del juego. Amplía la reputación de su marca al demostrar la transparencia y el compromiso con la calidad. Con datos precisos sobre la batería al alcance de la mano, puede agilizar las operaciones, desde el abastecimiento hasta la posventa, lo que mejora la eficiencia y la satisfacción del cliente y, al mismo tiempo, cumple con el Reglamento de baterías de la UE. Es su oportunidad de diferenciar sus productos en un mercado competitivo.

¿Tiene preguntas o necesita orientación sobre cómo garantizar la aplicación del pasaporte de baterías en su negocio?

Preguntas frecuentes

Respondido por nuestro equipo de expertos: Maria Marzo, Patrick Berninger y Veronika Karpiel.

Siemens Battery Passport SaaS: ya disponible

Nuestra primera versión de la solución SaaS Battery Passport de Siemens ya está disponible para la venta, diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con las exigencias reglamentarias y mejorar la transparencia de la cadena de suministro.

Icon of a battery.

Ofrecemos un Paquete de inicio de 6 meses para guiarlo en la capacitación técnica y operativa, garantizar la incorporación sin problemas de su equipo y sus proveedores a la vez que crea Battery Passports iniciales y planifica la implementación a gran escala.

Tras la fase de inicio, la transición a nuestro modelo flexible de suscripción de licencias empresariales. Disponible en tallas (S, M, L, XL) para adaptarse a sus necesidades de producción, la licencia anual incluye el acceso a la API, las cuentas de usuario y un número fijo de pasaportes de productos digitales (DPP), lo que contribuye a sus objetivos operativos y de cumplimiento a largo plazo.

Fabricación sostenible

Pasaporte de baterías en la automoción

El pasaporte de baterías de Siemens permite a los operadores económicos crear, gestionar y exportar pasaportes de baterías y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Como solución nativa de Catena-X, que pronto se certificará, facilita la integración de la cadena de suministro y permite un intercambio de datos eficiente con los proveedores y los clientes, lo que contribuye a la circularidad de la producción de baterías.

Fotograma de la presentación en el escenario del pasaporte a batería.
Bloguear

Abastecimiento de recursos

El artículo describe cómo el reciclaje eficiente de baterías ayuda a reducir los costes y las emisiones.

Icono del reciclaje de baterías.