Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

CIGRE 2026

23 y 28 de agosto de 2026 | París | Francia

Gracias por su visita. Nos vemos en 2028.

Tecnología para acelerar la transformación de la red

La necesidad mundial de una energía segura, asequible, resiliente y sostenible nunca ha sido tan crítica, ya que la demanda de electricidad crece exponencialmente. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están impulsando una expansión sin precedentes de los centros de datos, y se prevé que el consumo de electricidad se duplique de aquí a 2030.

Ante esta demanda exponencial, he aquí algunos ejemplos de cómo nuestra oferta de Siemens añade valor a los clientes:

  • +20% de capacidad de red, hasta un 40% menos de costes de inversión con Gridscale X
  • Hasta un +30% de capacidad de red utilizable antes del CAPEX con Electrification X
  • Un 20% de ahorro en el ciclo de vida, un 80% menos de cobre y hasta un 50% de reducción de CO₂ con el SIPROTEC V
  • Reducciones comprobadas de CO₂ y recursos con blue GIS
  • Reducción de hasta un 70% en los costes de mantenimiento y un 38% en el acceso remoto
    ahorros con RUGGEDCOM

Combinamos el mundo real y el digital para ampliar la capacidad, modernizar la infraestructura y aumentar la satisfacción, garantizando la estabilidad de la red a pesar de la creciente complejidad.

Demos forma al futuro juntos, únase a nosotros en CIGRE.

Explore nuestros temas más destacados

Consiga su entrada gratis ahora

Su entrada gratis para CIGRE 2026 | Del 23 al 28 de agosto
Visítenos en el stand A164, nivel 1

Comunicados de prensa

  • Siemens y Electric Power Group se asocian para mejorar la gestión proactiva y la resiliencia de la red
    Haga clic aquí
  • Siemens aumenta la disponibilidad de la red con una transparencia total
    Haga clic aquí
  • Siemens impulsa la distribución de energía respetuosa con el clima en Davos
    Haga clic aquí
  • Electrification X de Siemens aumenta la eficiencia y la seguridad de la infraestructura de carga de Aral pulse
    Haga clic aquí
  • Siemens refuerza la ciberresiliencia para garantizar el suministro de energía a las infraestructuras críticas
    Haga clic aquí
Trabajador energético sonriente con un casco en el teléfono, superpuesto con un estilizado gráfico en forma de «X» de Siemens sobre un fondo azul oscuro.

Siemens at Enlit Europe, del 10 al 12 de noviembre, sala A.A50, Viena

Descubra cómo las redes alimentadas por IA pueden desbloquear hasta un 30% más de capacidad y reducir las interrupciones hasta un 30%.