Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

El círculo

El último destino de Zúrich se llama «El círculo». Ha surgido un nuevo centro justo al lado del aeropuerto: urbano, atmosférico y abierto.

Siemens suministra más de 30 000 productos y soluciones para el mayor proyecto de construcción de edificios de Suiza.

El Circle del aeropuerto de Zúrich no solo une a empresas de varios sectores, sino que también es un centro de reuniones y congresos con un atractivo internacional, gracias en parte a su construcción sostenible, incluida la experiencia de Siemens.

De pie frente a la fachada de cristal de la entrada principal de The Circle y mirando hacia arriba, se siente como si estuviera ante un barco gigantesco. La enorme fachada no se eleva verticalmente, sino en un ángulo de 18 grados hacia el cielo frente al aeropuerto, que coincide con la curvatura de la terminal. A su alrededor, hay un ambiente bullicioso: autobuses, tranvías, coches y peatones se mueven por delante del complejo. En tiempos normales, 150 000 personas visitan el aeropuerto a diario; solo la mitad de ellas vuelan realmente. Los demás pasan su tiempo en otros lugares, incluso en El círculo.

Adelantado a su tiempo: Sustainability as a standard

Pero el distrito establece nuevos estándares no solo desde fuera. Por dentro, impresiona por su sostenibilidad. Porque, además de un excelente aislamiento acústico, la fachada acristalada garantiza una alta eficiencia energética. Al extraer el aire que se calienta entre los paneles de cristal, se puede regular la temperatura y generar un clima interior confortable. El aire caliente del edificio se canaliza hacia el suelo y lo calienta. El agua de lluvia se utiliza en los baños y los sistemas fotovoltaicos están instalados en los tejados. Gracias a su construcción compacta, el complejo también requiere relativamente poca superficie de suelo en relación con su espacio utilizable. El parque del edificio es Con certificación Minergie y cumple con el Estándar LEED® PLATINUM del Consejo de Construcción Ecológica de los Estados Unidos. Por lo tanto, este gigantesco proyecto se centra por completo en la sostenibilidad y se alinea con el objetivo de la Zurich Airport AG de reducir las emisiones de CO2 a casi cero para 2050. Siemens Suiza desempeña un papel importante con sus productos y soluciones en los sectores de la tecnología energética y de la construcción, ya que contribuye a la sostenibilidad de The Circle.

Construcción totalmente automatizada y tecnología energética eficiente

Siemens Suiza pudo suministrar dispositivos de campo para la automatización de edificios, productos para los sectores eléctrico y energético y sistemas de alarma por voz para The Circle, contribuyendo así activamente al estándar energético certificado del complejo de edificios con sus soluciones holísticas. Los más de 30 000 productos y sistemas de Siemens instalados garantizan un clima saludable en todas las habitaciones; tienen un diseño modular y están optimizados para ahorrar energía. Esto proporciona la máxima flexibilidad y seguridad para los operadores del edificio, así como para el futuro de los edificios.

La complejidad del proyecto requería una cooperación sin fisuras. La coordinación de las numerosas partes interesadas y la apretada agenda eran, por lo tanto, el mayor desafío. Para que el proyecto fuera accesible al público a partir de noviembre de 2020, todas las partes implicadas tuvieron que unirse, y funcionó.