Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Centro de reparaciones Siemens sostenible de Stuttgart

El mantenimiento y la reparación de los sistemas eléctricos industriales son la competencia principal del Centro de Reparaciones de Siemens en Stuttgart. Unos 30 empleados trabajan en la sala, que ahora funciona de manera neutra en emisiones de CO2 en un área de unos 2000 metros cuadrados.

Energía renovable en lugar de fósil

En el centro de reparaciones de Stuttgart, unos 30 empleados mantienen y reparan motores eléctricos industriales en una sala que estaba funcionando durante años. Ahora había que encontrar una solución preparada para el futuro para la sala de aproximadamente 2000 metros cuadrados que contribuyera a la estrategia de descarbonización de Siemens AG. Se va a desmantelar un sistema de calefacción de gasoil y la energía se generará de la forma más sostenible posible en el futuro. Los objetivos son un sitio neutro en cuanto a emisiones de CO2, con un uso más eficiente de la energía y más comodidad para el usuario. Lo que se necesitaba era una solución tan bien pensada como holística de una sola fuente: de Siemens. La solución de descarbonización se implementará durante las operaciones en curso y al mismo tiempo que la renovación de la cubierta plana.

Paquete integral de medidas

Se creó un concepto para el funcionamiento de la sala que redefine por completo la generación y el uso de la energía. Se instaló un sistema fotovoltaico con una potencia de 87,4 kWp en el techo, según su capacidad de carga y su estado. El 40 por ciento de la

la demanda de electricidad la cubre solo la planta fotovoltaica, el 73 por ciento de la electricidad generada se utiliza para uso propio. Para la calefacción de la sala, dos bombas de calor de aire sustituyeron a la antigua caldera de gasoil. Las dos bombas juntas producen 100 kW. El sistema principal tiene una potencia de 85 kW, otro con 25 kW absorbe los picos de carga de calor o refrigeración.

Siemens-Repair-Center-Stuttgart-Halle-DJI-0970.

La base de cualquier gestión energética eficiente es la transparencia de los datos y el control de los sistemas energéticos según las necesidades. Para ello se utiliza el sistema de gestión de edificios Desigo CC con los módulos de automatización Desigo PX. Para optimizar el clima interior y aumentar aún más la eficiencia, se instalaron paneles de techo radiante para distribuir el calor en el pasillo. Proporcionan un mejor calor radiante y tienen un efecto refrescante en verano. Un nuevo concepto de iluminación aumenta aún más la comodidad del usuario. Con una iluminación LED sofisticada, se genera una luz agradable donde se necesita y, al mismo tiempo, se reduce el consumo de energía. Gracias a la estrecha colaboración con el Centro de Reparaciones, la modernización se llevó a cabo paralelamente a la renovación del techo sin afectar innecesariamente a las operaciones.

Transición a un edificio neutro en emisiones de CO2

El concepto holístico está dando sus frutos en el centro de reparaciones de Siemens en Stuttgart: año tras año se ahorran alrededor de 76 000 euros en costes de energía. La planta funcionará de manera neutra en cuanto a emisiones de CO2. Gran parte de las necesidades de electricidad las suministra el propio sistema fotovoltaico de la empresa, el resto se compra como electricidad verde a partir de fuentes de energía sostenibles. Con el sistema de gestión de edificios Desigo CC, la sala se controla de forma óptima y los datos de consumo son transparentes. La monitorización continua de los datos permite un funcionamiento eficiente del sistema y hace el mejor uso posible de la electricidad de la planta fotovoltaica. Al mismo tiempo, la solución integral aumenta la comodidad de los empleados: el clima interior mejora gracias a los paneles radiantes del techo, la iluminación LED aporta más calidad de luz y reduce los costes. El centro de reparaciones está así posicionado para el futuro y se ajusta perfectamente a la estrategia de descarbonización de Siemens.

Kostensenkung-2-Availability.png

76 000 euros

Menos costes de energía al año

Icon-Solar-pos-rgb-boldgreen.png

88 000 kWh

generado por su propio sistema fotovoltaico

Dekarbonisierung-Availability.png

NetZero

gracias a un paquete holístico de medidas