Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Demand Flow®

Siemens Demand Flow® optimiza los sistemas de agua fría para mejorar el confort, reducir los costes de energía y mantener la eficiencia operativa. Esta solución automatizada y patentada aprovecha los análisis integrados para reducir la carga de trabajo interna y prolongar la vida útil del equipo para obtener un valor duradero.

Supere sus desafíos operativos con Demand Flow

Un sistema que funciona por debajo del pico de eficiencia es probable que provoque un despilfarro de energía y aumente sus costes. El mal rendimiento y los fallos del sistema pueden deberse a un diseño defectuoso o a una mala operación y mantenimiento, pero también a las tendencias meteorológicas mundiales y a los patrones impredecibles. Sea cual sea la causa, el impacto es el aumento del consumo y los costes de energía y puede afectar a la comodidad y la productividad de los ocupantes. Los sistemas Demand Flow para agua fría (CHW) es una aplicación holística de los principios termodinámicos que resuelve rápidamente los problemas operativos. Se desarrolló utilizando nuestras décadas de experiencia en la optimización de sistemas de agua fría para resolver sus desafíos.

Un enfoque holístico de Demand Flow para optimizar su sistema

Demand Flow utiliza métodos inteligentes, potentes y comprobados para mejorar el rendimiento del sistema, la eficiencia energética y la comodidad de los ocupantes.

Ilustración digital minimalista de un indicador tipo velocímetro con segmentos de color verde azulado sobre un fondo abstracto azul oscuro. El gráfico incluye una aguja central, tres flechas pequeñas que apuntan hacia abajo por encima del indicador y una cuadrícula de puntos pequeños a la derecha que sugieren el rendimiento, las métricas o el seguimiento del progreso.

Reducir el tiempo de inactividad

Reduce el riesgo de un tiempo de inactividad inesperado, reduce los costes y prolonga la vida útil prevista de su equipo.

Ilustración abstracta de flechas ramificadas que parten de un solo camino, rodeadas de pequeñas formas geométricas sobre un fondo azul oscuro, que sugieren flujo o distribución de datos.

Solicitud flexible

Se puede instalar en cualquier sistema de automatización de edificios y planta de refrigeración compatible con BACnet sin necesidad de apagar el sistema.

Ilustración minimalista de una lupa con el símbolo del euro en el centro sobre un fondo abstracto oscuro, que sugiere análisis financieros o información sobre los costes.

Sin costes ocultos

Siemens es propietario de Demand Flow, por lo que puede garantizar que no hay tasas de licencia ocultas.

Ilustración minimalista de tres barras horizontales etiquetadas («A», «B» y «C») dispuestas en una lista, con flechas hacia abajo en la parte superior sobre un fondo abstracto oscuro, que sugieren clasificación o priorización.

Reduce el consumo de energía

Ofrece un ahorro de energía inmediato de hasta un 40% al año y un período de amortización de unos tres años.

Ilustración minimalista de un cronómetro con un gráfico de barras en su interior, rodeado de pequeños puntos y flechas hacia arriba sobre un fondo abstracto oscuro, que sugiere el seguimiento del rendimiento o la eficiencia.

Prolongar la vida útil del equipo

El aumento del tonelaje de entrega que proporciona Demand Flow se traduce en más redundancia. Reducir el tiempo de funcionamiento significa menos mantenimiento y desgaste.

Ilustración minimalista de un bloque vertical con líneas onduladas fluidas que se extienden hacia afuera, sobre un fondo abstracto oscuro con pequeñas flechas y puntos, que sugieren movimiento o flujo de energía.

Mejorar la calidad ambiental interior

Aumenta la comodidad de los ocupantes y ofrece un control de humedad más eficaz. Se necesita menos energía para ofrecer temperaturas del agua fría potencialmente más frías.

Ilustración minimalista de una flecha horizontal que atraviesa formas circulares sobre un fondo abstracto oscuro, que sugiere un flujo continuo o un proceso simplificado.

Simplifique el funcionamiento del sistema

La secuenciación de las enfriadoras en Demand Flow de Siemens suele basarse en las horas de funcionamiento, lo que se puede personalizar para una secuenciación intuitiva del equipo y mejorar la fiabilidad y el control del sistema.

Todo su apoyo a lo largo de su viaje hacia la sostenibilidad

Nuestros expertos guían su proceso de eficiencia energética y descarbonización. La monitorización basada en el IoT aumenta la transparencia de los procesos. El conocimiento continuo de los datos revela el potencial de ahorro y las medidas de optimización. Nuestro enfoque de cuatro pasos garantiza la eficiencia y la sostenibilidad a largo plazo.

Ilustración de un trabajador con una chaqueta de alta visibilidad con un portátil, con paneles conectados que muestran gráficos, indicadores y datos de monitoreo sobre un fondo abstracto oscuro, lo que sugiere la monitorización del sistema en tiempo real.

Supervisar

Conocimiento del potencial de ahorro de energía y costes

Monitor de escritorio que muestra gráficos de líneas ascendentes y tendencias de rendimiento, con iconos y flechas conectados sobre un fondo abstracto oscuro, lo que sugiere el análisis de datos y el seguimiento del crecimiento.

Diagnosticar

Concepto de implementación y modelos de negocio detallados

Barras verticales con una flecha ascendente por encima y un icono de indicador cercano sobre un fondo abstracto oscuro, que sugieren una mejora o un crecimiento del rendimiento.

Optimizar

Aumentar el rendimiento, reducir los costes y los riesgos

El engranaje que rodea los edificios industriales, con una flecha circular y un icono pequeño con el símbolo del infinito, sugiere una optimización continua o la gestión del ciclo de vida.

Sostener

Garantizar el máximo rendimiento y maximizar el ahorro de costes

Collage de fotos estilizado en forma de «X» que muestra a dos personas paseando por un pasillo moderno con líneas arquitectónicas curvas e iluminación de color azul violeta.

Building X: El salto al futuro de los edificios

Acelere la velocidad a la que alcanza sus objetivos con un conjunto de aplicaciones compatibles con la IA y una plataforma abierta para crear la máxima conectividad que preparará sus edificios para el futuro.

  • Mejorar la experiencia de usuario
  • Mejore su rendimiento
  • Crear un futuro sostenible

Más información sobre Building X