Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Vista aérea de un campo agrícola con turbinas eólicas.

Reducir costes, ahorrar gastos

El modelo de energía como servicio de Siemens lo hace posible.

Reduzca los costes de energía y, al mismo tiempo, conserve su presupuesto de gastos de capital

Puede que suene imposible, pero es la realidad en Tecnología de precisión stoba debido a las soluciones técnicas y a un innovador modelo de energía como servicio de Siemens. Stoba se especializa en el desarrollo y la fabricación de componentes y conjuntos utilizados en todo el mundo, incluida la industria de la automoción. La empresa forma parte del Grupo Stoba, que impulsa procesos innovadores, incluido el suministro sostenible de energía.

La energía como servicio de Stoba y Siemens en acción

stoba Precision Technology de Backnang (Alemania) se ha asociado con Siemens Smart Infrastructure para fabricar componentes y conjuntos metálicos con un impacto medioambiental mínimo. Los objetivos de stoba son ser neutros en carbono de aquí a 2030 y hacer que la generación y el consumo de energía sean sostenibles, flexibles y eficientes. Los sistemas de control heterogéneos están siendo sustituidos por Desigo CC de Siemens. Los activos de infraestructura capturados por Desigo CC incluyen las centrales térmicas y eléctricas existentes, así como un sistema de almacenamiento de baterías con una capacidad de 500 kW instalado como parte del proyecto. El afeitado máximo y el funcionamiento flexible del sistema han reducido el consumo de gas natural a la mitad. Al flexibilizar el consumo de electricidad, refrigeración y calefacción, Stoba reducirá los costes hasta un 26% y ahorrará alrededor de 1 millón de euros al año.

El proyecto Stoba Precision Technology demuestra que organizar la producción y el consumo de energía de manera flexible ayuda a las empresas de fabricación a lograr beneficios en cuanto a costes. El funcionamiento del sistema de acuerdo con el mercado energético permite a los operadores beneficiarse de tarifas de energía flexibles sin sacrificar la productividad ni requerir una intervención manual. Otros beneficios, como los posibles ingresos adicionales derivados de la comercialización de las flexibilidades existentes, optimizan aún más las estructuras de costes.

Un modelo de energía como servicio que aprovecha la experiencia en financiación estructurada de Siemens Financial Services permite un concepto energético flexible y personalizado que permite que la solución técnica implementada alcance su máximo potencial. Los sistemas instalados pasan a ser o siguen siendo propiedad de Siemens, lo que transforma los gastos de capital en gastos operativos y hace que el balance del proyecto sea neutro. Como parte de un concepto de servicio de ocho años, Siemens garantiza un servicio ininterrumpido con una optimización continua. Para estas prestaciones, Stoba paga a Siemens una tarifa de servicio que se basa en los ahorros conseguidos.

La producción neutra en carbono en nuestra sede más grande es un objetivo importante para la estoba. El concepto de gestión energética preparado para el futuro de Siemens nos acercará a este objetivo de forma sostenible.
Gerhard Firlbeck, CEO, Tecnología de precisión stoba