Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Un parque de paneles solares con varias hileras de paneles solares bajo un cielo azul claro.

Disyuntores SION para la transición energética de Polonia

Polonia está trabajando intensamente para diversificar su producción de energía y reducir su dependencia del carbón, y la energía solar desempeña un papel importante en estos esfuerzos. La tecnología fiable de media tensión de Siemens es esencial para el funcionamiento de las centrales fotovoltaicas a gran escala de Polonia.

Rápida expansión de la energía solar

Rápida expansión de la energía solar

El gobierno polaco tiene como objetivo ampliar la capacidad total de energía renovable del país a entre 23 y 25 gigavatios (GW) de aquí a 2030. (1) Los esfuerzos avanzan rápidamente: la producción eléctrica instalada de las centrales fotoeléctricas pasó de menos de 0,3 GW en 2018 a unos 15 GW en 2023. (2) Los subsidios del gobierno respaldan estos esfuerzos.

  1. Gobierno Polonia
  2. Transición energética europea
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Puesta en marcha rápida para una empresa líder

20

Solo 20 semanas entre el pedido y la puesta en servicio.

700

Lamel produce y vende actualmente alrededor de 700 paneles al año.

300

Desde 2018, Lamel ha instalado más de 300 disyuntores laterales Siemens.

Los disyuntores SION en acción

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Subestaciones para conexiones a la red

En 2023, un inversor construyó dos campos fotovoltaicos en el norte del país, en Gdansk: uno con una potencia eléctrica instalada de 2 megavatios y el otro con 4 megavatios.

Ambos campos suministran su electricidad a la red pública para ayudar a abastecer a los hogares y empresas de la zona con electricidad neutra desde el punto de vista climático. Cada uno de los dos campos tiene su propia subestación con transformadores para convertir y alimentar la electricidad generada a la red pública. Los disyuntores de las subestaciones protegen la conexión entre la red y los transformadores y los apagan en caso de fallo o por mantenimiento.

30 años de experiencia en transmisión de potencia

El inversor encargó a Lamel, una empresa familiar especializada en la ingeniería y construcción de sistemas de media tensión, la construcción de las subestaciones. Fundada en 1992, Lamel emplea a unas 170 personas y tiene su sede en Pępowo. Además de fabricar conmutadores de media tensión, Lamel también fabrica centralitas y subestaciones de baja tensión. La empresa vende alrededor de 700 paneles al año.

Solo pasaron 20 semanas entre el pedido y la puesta en servicio. Las subestaciones se terminaron en mayo de 2023, justo antes de que los campos fotovoltaicos comenzaran a funcionar comercialmente.

«La combinación de nuestra experiencia en soluciones de ingeniería eléctrica con un producto de Siemens comprobado convenció a nuestro cliente», afirma Sławomir Plichta, vicepresidente de Lamel.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Tecnología comprobada de Berlín

Al seleccionar los disyuntores para las subestaciones, Lamel eligió la serie de modelos SION líder y reconocida internacionalmente de Siemens. Todos los disyuntores de vacío 3AE6 vienen de la fábrica de media tensión de Siemens en Berlín. Cada uno de los disyuntores se instala antes de un transformador con una salida de 2 MVA.

Desde que comenzó su asociación con Siemens en 2018, Lamel ha instalado más de 300 disyuntores laterales Siemens. Gracias a las dimensiones compactas de la unidad SION, Lamel también es capaz de diseñar paneles más compactos, lo que ahorra un valioso espacio. Además de su diseño compacto, los disyuntores SION se distinguen por su alta fiabilidad y su funcionamiento sin mantenimiento durante décadas, así como por su innovadora tecnología de vacío.

El factor decisivo fueron los cortos tiempos de entrega y el hecho de que pudiéramos ofrecer una solución a medida. Nuestra capacidad de combinar un sistema fabricado en Polonia con la comprobada tecnología de media tensión de Siemens en Alemania también fue un factor clave de éxito.
Slawomir Plichta, Vicepresidenta, Lámina