Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
0372-Alemania-Munich-Headquarts-2016-im2016060709co-we

Sede corporativa de Siemens

La sede corporativa de Siemens en Wittelsbacher Platz de Múnich depende de su propia tecnología.

Punto de referencia para una construcción respetuosa con el medio ambiente

En nuestra sede corporativa de Múnich, implementamos un concepto integral de medio ambiente y sostenibilidad. El histórico Palais Ludwig Ferdinand ha sido renovado y se ha integrado a la perfección en un edificio nuevo y moderno. Desde 2016, nuestra sede central ofrece un entorno de trabajo atractivo y agradable para unos 1200 empleados en unos 45 000 metros cuadrados de superficie sobre el suelo.

Desafío

La arquitectura contemporánea con un entorno de trabajo abierto y con visión de futuro debía combinarse con una tecnología altamente eficiente en la nueva construcción de la sede del Grupo en una superficie de 11 000 metros cuadrados y, al mismo tiempo, cumplir con los más altos estándares de sostenibilidad. El nuevo edificio tenía que funcionar exclusivamente con energías renovables e iba a emitir solo nueve kilogramos de CO2 por metro cuadrado al año.

Solución

Nuestro centro de control ha sido diseñado y técnicamente alimentado, iluminado y sombreado de tal manera que el requerimiento energético es mínimo. Está cubierto principalmente por la energía fotovoltaica y geotérmica. Se utilizan nuestras innovadoras soluciones de edificios inteligentes. El sistema de gestión de edificios Desigo conecta y coordina la tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado con la iluminación y la sombra. Los detectores de presencia, los sensores de CO2 y los sensores de luz diurna registran las necesidades de energía. Con Navigator y Siemens Remote Services basados en la nube, la gestión de la energía pasa a ser digital y es aún más fiable. Nuestros sistemas de control de acceso y alarma, alarma y vídeo contra incendios garantizan la seguridad. En el centro del sistema está el sistema de gestión de riesgos GMA-Manager.

Beneficio

El edificio que consume casi cero energía es un buen ejemplo de eficiencia de los recursos. Los sistemas técnicos están conectados en red de forma constante, se coordinan de manera óptima y, por lo tanto, crean un entorno de trabajo productivo. La tecnología de construcción es modular y se adapta de forma flexible al uso, y todas cumplen con el estándar platino del Consejo Alemán de Construcción Sostenible (DGNB) y el Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental LEED. Esto convierte a la sede en un proyecto de escaparate perfecto para una construcción innovadora y con visión de futuro.

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

Conservación de recursos demostrable

La nueva central eléctrica consume un 90 por ciento menos de electricidad, un 75 por ciento menos de agua y emite un 90 por ciento menos de dióxido de carbono que la anterior.

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

Concepto de seguridad adecuado

El director de la GMA coordina cinco sistemas de alarma de incendios del FC2020, tres paneles de control del FC2080 y la tecnología de alarma de intrusión, videovigilancia y control de acceso.

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

Automatización integral de edificios

Los sistemas principales de HVAC con 90 paneles del armario de control y unos 8 600 puntos de datos están conectados al sistema de gestión de edificios Desigo.

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

Automatización de habitaciones basada en la demanda

Con unos 36 000 puntos de datos, nuestro sistema de automatización de habitaciones Desigo TRA proporciona el clima, la iluminación y la sombra según sus deseos y necesidades.