Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Hay una persona de pie frente a un edificio de Siemens con un logotipo grande en la pared.

Más información sobre los dispositivos de corriente residual

Desconecte la alimentación de forma segura en caso de fallo con los dispositivos de corriente residual (RCD), algo esencial en la construcción de paneles de distribución eléctrica. Aquí aprenderá cómo conectar los RCD, qué hacer si se quema la mecha y qué tipos de RCD hay disponibles.

a15c00f4-cfc3-415d-b663-c83c3156e70f - pl-S22-210795-Key-Visual-Fehlerstrom-5SV1-1920x1080px original

¿Qué hace un RCD?

También conocido como interruptor de circuito con falla a tierra, un RCD es un dispositivo de seguridad que protege a las personas de las descargas eléctricas al cortar inmediatamente la alimentación en caso de un fallo de corriente.

El RCD monitoriza el flujo de corriente en un circuito eléctrico y compara la corriente entrante con la corriente saliente. Si se detecta una diferencia, significa que parte de la corriente ha tomado un camino alternativo, por ejemplo, a través de una persona que recibe una descarga.

¿Cuándo sale el RCD?

Para detectar y evitar fallos, el RCD está equipado con un transformador de corriente diferencial. Esto genera un flujo magnético proporcional a la corriente diferencial. Si la corriente diferencial supera un valor preestablecido determinado, por ejemplo, 30 mA, el flujo magnético se hace lo suficientemente fuerte como para activar un mecanismo de conmutación e interrumpir el circuito.

El rápido disparo del RCD impide que las personas se expongan a una corriente peligrosa (superior a 30 mA). Es importante comprobar periódicamente que el RCD funciona correctamente para garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas.

f724d59a-39f2-4451-892e-b1194f310585 - Zusaetzliche-Angebote_original.png
b569d5cc-459b-4ee1-90e2-69626d007748 - 1-Energieverbraucher-im-Haushalt-no-text-2082x1305

¿Qué hacer si el RCD se tropieza?

Si el fusible se funde, es decir, el RCD se dispara e interrumpe el circuito, debe determinar y corregir la causa del disparo antes de volver a encenderlo. Las medidas pueden incluir:

  • Compruebe todos los aparatos y enchufes: desconecte todos los aparatos de la red eléctrica y vuelva a conectarlos uno por uno para identificar el aparato defectuoso.
  • Localice la corriente de fallo: compruebe el circuito eléctrico para ver si hay posibles fallos de aislamiento o cortocircuitos. En esos casos, se debe consultar a un electricista.
  • Apague todos los disyuntores aguas abajo del RCD: esto garantiza que no circule corriente hacia el RCD y se pueda restablecer.
  • Restablecer el RCD: Tras comprobar todas las posibles fuentes de error, puede restablecer el RCD volviéndolo a encender. Sin embargo, si el RCD vuelve a viajar, debe consultar a un electricista.

¿Puedo simplemente volver a encender el RCD?

Una vez que se haya rectificado la causa, se podrá volver a encender el RCD. Sin embargo, es recomendable que lo haga un electricista cualificado para asegurarse de que todo funciona correctamente y de que no quedan más riesgos.

A Siemens product image featuring a person in a blue shirt and a white background.
89cec723-5bff-4e9f-b2e6-d98721274106 - Challenge_original.png
e01c7a3d96f059e2e8ed728e46f472ba252764ad - grafik-typenuebersicht-de-fehlerstrom-schutzeinrichtungen-no-text-1920x1080.jpg

¿Qué tipo de RCD debo usar?

Es importante utilizar el tipo correcto de RCD (según la normativa y normas locales) instalado por un electricista cualificado. Como:

  • El tipo A se dispara en respuesta tanto a las corrientes de fallo alternas sinusoidales como a las corrientes de fallo continuas pulsantes. Se utilizan principalmente para cargas monofásicas con componentes eléctricos integrados.
  • Tipo F: los convertidores de frecuencia monofásicos, como las lavadoras, pueden generar corrientes de fallo a partir de una mezcla de frecuencias con componentes en el rango de kHz. Los RCD de tipo F protegen contra esto, ofrecen una capacidad de resistencia a sobretensiones y pueden gestionar corrientes de fallo de corriente continua suaves.
  • El tipo B protege contra corrientes de fallo de corriente continua suaves, utiliza disyuntores SIQUENCE de corriente residual sensibles a todas las corrientes, 5SV3, tipo B/B+, con función SIGRES integrada.

¿Qué pasa si no usa un RCD?

Sin un RCD, la corriente residual causada por un conductor defectuoso, un cortocircuito o una descarga eléctrica puede pasar desapercibida y el riesgo de accidentes eléctricos aumenta significativamente. Esto puede provocar lesiones graves, especialmente si la corriente residual atraviesa el cuerpo de una persona. La RCD desempeña un papel crucial en la protección de las personas y los bienes de los peligros de una corriente residual.

50b68307-013d-4c61-b43f-5f855d84b037 - 2-Gebaudebrande-no-text-2009x1206
A person is standing in front of a Siemens building, wearing a blue shirt and holding a Siemens product in their hand.

¿Es obligatorio usar un RCD?

Los requisitos de RCD pueden variar según el país, la región y el tipo de instalación eléctrica. Sin embargo, en muchos países y regiones, existe la obligación legal de utilizar los RCD en determinadas áreas o para ciertos tipos de instalaciones eléctricas. En Alemania, por ejemplo, el uso de los RCD es obligatorio por ley.

¿Qué circuitos eléctricos deben protegerse?

Según la norma alemana DIN VDE 0100-410, todos los circuitos finales de hasta 32 A deben estar protegidos por un RCD en los edificios residenciales, comerciales y públicos.

Esto significa que, en muchos casos, es obligatorio instalar un RCD. Sin embargo, la instalación de un RCD no es necesaria en todos los hogares, especialmente en los edificios antiguos (cláusula del abuelo). Los requisitos exactos dependen del tipo de instalación y de la normativa específica.

Se recomienda encarecidamente tener un RCD en su instalación eléctrica y comprobar con regularidad que funciona correctamente. Un electricista cualificado puede ayudarlo con la instalación y las pruebas.

Siemens logo displayed on a white background with a blue and white gradient.
0f1197e9-9f53-4a87-a72f-99c2e0700ac6 - Folie1-no-text-shero-2560x1440

¿Es posible modernizar y conectarse a un RCD?

En la mayoría de los casos, es posible adaptar un RCD a una instalación eléctrica existente.

Un electricista inspeccionará primero el sistema eléctrico para determinar si es adecuado para la instalación de un RCD. Esto incluye comprobar el cableado existente, la caja de distribución y otros componentes importantes.

Si es necesario, habrá que instalar cables o componentes adicionales para integrar correctamente el RCD en el sistema. A continuación, el electricista conectará y configurará el RCD de acuerdo con las normas y reglamentos aplicables.

Un RCD normalmente puede durar de varios años a décadas. La vida útil media de un RCD la suele especificar el fabricante y puede variar según el modelo. Sin embargo, hay algunos factores que pueden afectar a la esperanza de vida:

  1. Calidad: un RCD de alta calidad fabricado de acuerdo con las normas y estándares aplicables tiende a tener una vida útil más larga.
  2. Medio ambiente: Las temperaturas, la humedad, el polvo o los vapores químicos extremadamente altas o bajas pueden acortar la vida útil del RCD.
  3. Uso: Los tropiezos repetidos pueden provocar desgaste y acortar la vida útil del RCD.
  4. Mantenimiento: El mantenimiento y las inspecciones regulares del sistema eléctrico pueden ayudar a identificar y resolver los posibles problemas con antelación, lo que puede prolongar la vida útil del RCD.

Si tiene alguna duda sobre la función del RCD, consulte a un electricista cualificado.

A person wearing a hat and a backpack stands in front of a building with a large window and a sign on the wall, looking at something in the distance under a clear blue sky.