Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
La gran central eléctrica de RWE

El sonido hace sonar la alarma en la gran central eléctrica de RWE

En la central eléctrica alimentada con lignito de Niederaussem, los expertos en energía ahora pueden trabajar de forma aún más segura, gracias al sistema de alarma por voz y megafonía Novigo de Siemens.

Alertas nítidas en la gran central eléctrica

Las cuatro centrales eléctricas restantes de la central eléctrica alimentada con lignito de Niederaussem de RWE suministran 2495 megavatios de electricidad, con una enorme eficiencia del 43 por ciento, el reactor también ostenta un récord mundial. Poco antes de la última revisión de la unidad K de la central eléctrica, en la que se mantienen los sistemas y las turbinas, su sistema de alarma falló. Era necesaria una sustitución rápida y sin problemas.

Referencia RWE Niederaußem Novigo

Alerta clara

Durante una reforma, hasta 2000 empleados trabajan en la sala de calderas, que tiene hasta 167 metros de altura, repleta de tecnología de alto rendimiento. Algunos de ellos solo están en la central eléctrica una vez al año y no saben cómo moverse. Por lo tanto, deben poder confiar en el sistema de alarma en todo momento. Sin embargo, una modernización completa del sistema y sus periféricos, como los altavoces, no sería posible en un momento dado. La solución: un sistema de alarma potente que siga utilizando los periféricos existentes y que aún funcionan.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Aplicación óptima para los periféricos existentes

El sistema de alarma por voz y megafonía Novigo convence a RWE: se puede instalar directamente en los periféricos existentes y ponerlo en funcionamiento rápidamente.

Se conservarán los cables y los altavoces

Unos 70 altavoces y muchos kilómetros de tuberías del bloque K de la central eléctrica siguen funcionando a la perfección y se pueden integrar fácilmente en el nuevo sistema de alarma por voz y megafonía. Los expertos de Siemens equipan los altavoces con los módulos de fin de línea adecuados que comprueban continuamente la integridad de los cables e informan automáticamente de cualquier error. Esto ahorra esfuerzo, tiempo y, por lo tanto, dinero. Además, el nuevo sistema cumple con los requisitos de fiabilidad de las normas DIN VDE 0833-4 y DIN EN 54-16. Un equipo de técnicos de Siemens instalará el sistema durante la revisión, garantizando así este extenso proceso y un funcionamiento normal en la gran central eléctrica.

Alertas nítidas

Los aproximadamente 2000 empleados que se encuentran en la unidad K de la central eléctrica durante las inspecciones periódicas deben poder confiar en el sistema de alarma en todo momento. Necesita escuchar perfectamente la información sonora en cada punto del edificio y reconocerla como una alarma. Además de los tonos de alarma, el sistema también ofrece la opción de reproducir anuncios de voz definidos o transmitir anuncios en directo. Gracias a su potente software de configuración, Novigo es fácil de configurar para satisfacer las necesidades futuras, incluso sin reiniciarse.

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

70 altavoces

se puede reutilizar sin problemas con Novigo

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

Verdaderamente preparado (para el futuro)

Novigo se puede escalar y configurar según sea necesario

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

Inequívoco

el sonido de la alarma se escucha en todas partes del edificio

Seguridad integral, ahora y en el futuro

La reparación del sistema de alarma de la gran central eléctrica de RWE en Niederaussem con el sistema de alarma por voz y megafonía Novigo de Siemens aporta muchas ventajas tanto a los operadores como a los empleados. La alerta clara y la rápida evacuación de la central eléctrica en caso de emergencia no solo garantizan la inspección periódica, sino también el funcionamiento normal de la central eléctrica. Al mismo tiempo, el sistema modular se puede integrar rápidamente en los periféricos existentes y ahorra mucho esfuerzo gracias a su sencilla configuración. Y Novigo está preparado para el futuro: durante muchos años, habrá piezas de repuesto para todos los componentes utilizados, que Siemens suministra como parte de un contrato de mantenimiento y servicio, una verdadera ventaja y una inversión sostenible en la seguridad de los edificios.