Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Suministro de agua fiable para la zona del Ruhr

Wasserwerke Westfalen planea el siguiente paso hacia un suministro de agua eficiente y sostenible con el SIMATIC PCS 7, el PCS neo, la simulación y el 5G.

¿Por qué un sistema de control moderno para Wasserwerke Westfalen?

En un total de seis obras hidráulicas, Wasserwerke Westfalen, el mayor productor de agua potable del oeste de Alemania, suministra agua potable a alrededor de 1,5 millones de personas. Además, la empresa genera energía renovable en cinco centrales eléctricas fluviales y gestiona el funcionamiento de numerosos tanques elevados, estaciones de refuerzo y otras instalaciones. Esta enorme infraestructura es monitoreada por nuestro sistema unificado y fácil de operar sistema de control de procesos . Todas las plantas y estaciones se controlan y supervisan desde una sala de control central. «Esto nos brinda una solución absolutamente estable y fiable, que nos permite centrarnos por completo en los nuevos proyectos», explica Achim Koslowski, director de tecnología de control de Wasserwerke Westfalen GmbH.

Tres razones para una gestión del agua más inteligente

Eficiencia de iconos

Mantenimiento y modernización eficientes

La ingeniería centralizada ahorra tiempo de viaje y permite a Wasserwerke Westfalen gestionar de forma eficaz las amplias medidas de modernización, así como numerosos componentes y plantas con un equipo comparativamente pequeño de ingenieros de proyectos.

Icono DIMCC: tiempo de interrupción más corto, transparencia

Las obras hidráulicas virtuales acortan la puesta en servicio

Gracias a una «planta hidráulica virtual» basada en SIMIT y en la biblioteca de aguas SIMIT Solution, Wasserwerke Westfalen puede reducir la puesta en marcha de nuevas plantas de tratamiento de varios meses a solo unas semanas.

SIPROTEC V Icon Sustainability

Tecnologías preparadas para el futuro

La tecnología de control está preparada para las nuevas tecnologías, como la virtualización, la simulación, la automatización basada en la nube y la segmentación del 5G, lo que permite a Wasserwerke Westfalen preparar sus plantas para el futuro.

Un sistema, una apariencia, en todas partes

Una filosofía operativa unificada es especialmente importante para Achim Koslowski. Esta filosofía significa que la interfaz de operador está estructurada de forma idéntica en todos los niveles jerárquicos y en todas las ubicaciones. La base de esto es nuestra biblioteca estándar para implementar tareas de automatización y control de procesos. Con esta biblioteca, Wasserwerke Westfalen mapea la compleja estructura de la planta (con su amplia gama de tecnologías y jerarquías operativas) dentro del sistema de control. La biblioteca estándar permite a la empresa implementar muchas funciones fácilmente mediante módulos uniformes y probados previamente, sin grandes esfuerzos de programación. Como resultado, Wasserwerke Westfalen ha estandarizado en gran medida las funciones y notificaciones, lo que garantiza que el sistema de control de procesos siempre tenga el mismo aspecto y funcionamiento.

Wasserwerke Westfalen standard library
Wasserwerke Westfalen Siemens Logog

Una planta hidráulica virtual construida para realizar pruebas

La empresa de agua está realizando actualmente numerosos proyectos adicionales impulsados por nuestra tecnología. Un objetivo clave es una «planta hidráulica virtual» basada en SIMIT y la biblioteca de agua SIMIT Solution. Para este proyecto, Wasserwerke Westfalen y nosotros desarrollamos componentes de biblioteca SIMIT especializados para el tratamiento del agua, entre otras cosas. Siguiendo el modelo de dos instalaciones de tratamiento de agua reales, una planta de tratamiento se replicó en SIMIT. Las funciones de simulación individuales de las bombas, los filtros y los depósitos se crearon como plantillas y se conectaron mediante un «diagrama de tuberías», lo que permitía configurar y probar fácilmente las variantes de procesos y plantas dentro del modelo.

Simule primero, encargue con confianza

Al simular plantas con SIMIT, Wasserwerke Westfalen puede integrar las nuevas tecnologías en las operaciones de la planta con mayor rapidez y también sitúa la formación de los operadores y el desarrollo profesional en una base digital moderna. La planta hidráulica virtual reproduce de forma realista el aspecto y el tacto de la planta física. Esto ha permitido a Wasserwerke Westfalen reducir la puesta en servicio de nuevas plantas de tratamiento de varios meses a solo unas semanas. Las modificaciones y medidas de servicio se pueden probar minuciosamente con antelación para garantizar que se implementan de forma segura y sin interrupciones de la producción. Las condiciones críticas de la planta y sus efectos se pueden examinar en el modelo sin estresar ni poner en peligro el equipo técnico. Y por último, pero no por ello menos importante, los nuevos empleados reciben una formación rápida y segura en el sistema gemelo digital antes de trabajar en plantas de producción delicadas.

Modernizar la base, paso a paso

Al mismo tiempo, Wasserwerke Westfalen invierte continuamente en sus sistemas para aumentar la disponibilidad de la automatización y automatizar procesos adicionales. La empresa de servicios públicos está modernizando actualmente sus periféricos con los sistemas SIMATIC ET 200SP HA. Este sistema es especialmente compacto y adecuado para su uso incluso en condiciones extremas, por lo que es especialmente adecuado para instalaciones exteriores o estaciones distribuidas. La generación de sistemas actual no solo ofrece una mayor disponibilidad, solidez y escalabilidad, sino que también permite a Wasserwerke Westfalen crear gradualmente una base preparada para el futuro para la transición al sistema de control de procesos basado en la web PCS neo dentro de unos años.

Ya nos estamos preparando para las nuevas tecnologías. Por ejemplo, estamos evaluando cómo podemos beneficiarnos del sistema de control SIMATIC PCS neo basado en HTML5, por ejemplo, mediante una arquitectura más ágil.
Bernd Heinz, Director general, Wasserwerke Westfalen GmbH

Listo para el 5G, PCS neo y lo que viene después

La empresa de servicios públicos también está probando una nueva solución de conectividad para redes móviles 5G a medida, desarrollada conjuntamente con Telefónica y nuestro equipo. 5 G Slice for the water industry tiene como objetivo permitir la monitorización y el control de toda la tecnología de automatización a través de una red 5G virtual basada en la tecnología de corte de redes 5G. El objetivo es lograr una solución perfecta para la comunicación de datos hasta el nivel de campo, como explica Heinz: «Actualmente estamos abordando este tema con Siemens y estoy seguro de que lograremos resultados excelentes».