Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Color de fondo azul intenso de Siemens liso.

Fundamentos

Estos cursos de formación abarcan temas como los fundamentos de los principios, la construcción, los componentes y los requisitos de mantenimiento de estas tecnologías.

Qué esperar de la formación

Siemens Power Academy ahora integra la virtualización de toda la cadena de suministro de energía en los cursos de formación básica para ofrecerle una visión general clara desde la generación, la transmisión y la distribución hasta el consumo final de energía.

Estos cursos de formación le ayudarán a entender mejor cómo se interconectan las etapas individuales, qué tecnologías clave intervienen y los desafíos a los que se enfrentan los sistemas energéticos modernos en la actualidad a lo largo de la cadena de suministro de energía. Bienvenido a un viaje virtual de descubrimiento al mundo de la electrificación y la automatización. Sumérjase en un mundo virtual tridimensional y experimente el funcionamiento de una central eléctrica clásica, como las instalaciones de carbón, gas y nuclear, conocidas como la columna vertebral de la generación de electricidad, que proporciona un suministro de energía estable y fiable.

Select...

Los cursos de formación incluyen ejercicios prácticos y estudios de casos, y son adecuados para ingenieros, técnicos y otros profesionales relacionados con los sistemas de alimentación.

A brown electrical bushing connected to two Siemens SIPROTEC 5 protection relays, with glowing green circles containing various electrical protection function numbers (e.g., 87L, 50EF, 67Ns) emanating from the base of the equipment on a dark blue background

Ventas (solo para empleados de Siemens)

Select...

Infraestructura inteligente

El punto central de información, material y actividades relevantes de ventas que le ayudarán a tener éxito es intranet.siemens.com/es/sales

A fair-skinned woman with short, blonde hair and a white t-shirt smiles and looks up at someone out of frame, whose shoulder and arm holding a tablet are visible in the foreground. The background features a light-colored wall with a diagonal pattern