Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Aumenta los niveles de salud y confort

Pennsylvania Convention Center

Para el Centro de Convenciones de Pensilvania, garantizar la seguridad y la comodidad de los visitantes y, al mismo tiempo, mantener una alta sostenibilidad, ha pasado de ser una visión a una realidad.

Descripción general

El Centro de Convenciones de Pensilvania, ubicado en el corazón de Filadelfia, es uno de los pilares de la ciudad para apoyar a la industria hotelera. Dado que el tráfico típico de visitantes recibe a más de 1 millón de huéspedes al año, las instalaciones de 2 millones de pies cuadrados ayudan a impulsar una actividad empresarial por valor de 600 millones de dólares en Filadelfia.

Con el objetivo de modernizar la instalación y reducir el impacto medioambiental operativo, además de ofrecer a los visitantes una experiencia de cliente segura, cómoda y positiva, las partes interesadas de la instalación invirtieron sabiamente 15 millones de dólares en mejoras de la infraestructura.

El plan estratégico de mejora incluía el despliegue de purificación y ventilación del aire de última generación, tecnologías que redujeran el consumo de agua, iluminación LED de bajo consumo, nuevos techos reflectantes, aumento del reciclaje y una gestión simplificada de la climatización, la iluminación y la energía.

Logros

icono del signo del dólar-640x360

686.000 euros de ahorro en costes operativos

icono de ahorro de costes 640-360

4,5 millones de kilovatios hora (kWh) ahorrados

(con un valor de 1,3 millones de dólares en ahorros monetarios)

icono de eficiencia energética: 640 x 360

Reducción del 18% en el consumo de energía

Un logotipo para las certificaciones con una combinación de colores azul y blanco.

2 certificaciones conseguidas

LEED Gold y STAR del Consejo Asesor Mundial sobre Bioriscos (GBAC)

Otros puntos destacados:

  • Techos reflectantes para enfriar el edificio
  • Amplió las prácticas de reciclaje de alimentos y bebidas para reducir los residuos
  • Sistemas de purificación y ventilación de aire de última generación
  • Salas supervisadas individualmente que controlan el entorno en tiempo real
  • Acceso público a paneles de «pantalla verde» con información en tiempo real
  • La integración de las dos plantas de calefacción y refrigeración centrales mejora la redundancia
Imagen de un dron urbano del Centro de Convenciones de Pensilvania (PCC)

Portfolio

Select...

Siemens proporcionó software de respuesta a la demanda y de control de edificios para ayudar a reducir los costes de energía y las emisiones de CO2.

En cuanto a la respuesta automática a la demanda, el Centro de Convenciones ahora puede interactuar directamente con la empresa eléctrica local para gestionar mejor los costes de energía.

Por el lado del control de edificios, una interfaz de software de Siemens (Desigo CC) permite la detección integrada de fallos en el sistema de automatización de edificios mediante algoritmos avanzados y aprendizaje automático para predecir los fallos antes de que se produzcan.

Esta capacidad de puesta en servicio automática continua mejora el tiempo de actividad del equipo, promueve el mantenimiento preventivo oportuno y mejora la comodidad de los ocupantes.

Imagen del sensor de presión diferencial Siemens del Centro de Convenciones de Pensilvania (PCC).

Sensor de presión diferencial

Interior del Centro de Convenciones de Pensilvania (PCC).

Interior del Centro de Convenciones de Pensilvania

Consejo de Construcción Ecológica del Centro de Convenciones de Pensilvania (PCC).

Certificación LEED Gold /Consejo de Construcción Ecológica de los Estados Unidos