Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Automatización para la economía circular

Implementar la economía circular con Siemens y OSAI

Extraiga metales preciosos de la basura electrónica con el sistema RE4M. Gracias a la integración del TIA Portal y Siemens Industrial Edge, optimizamos la recuperación del oro, la plata y el cobre, haciendo que los procesos de reciclaje sean más rápidos, escalables y sostenibles para la industria moderna.

Revolucionando el reciclaje con la automatización industrial

El sector del reciclaje de RAEE se enfrenta a desafíos cruciales en cuanto a eficiencia y sostenibilidad. OSAI La solución RE4M de Green Tech aborda estas necesidades al automatizar la selección de metales preciosos. Gracias a la asociación con Siemens, la planta integra tecnologías 4.0 que garantizan la precisión operativa, reducen los residuos y transforman la chatarra en recursos estratégicos para un futuro de bajo impacto.

Optimizar la recuperación de recursos con soluciones digitales

Icono de desafíos de infraestructura flexible que muestra el icono de flechas cruzadas entre símbolos de pieza de rompecabezas y de fábrica.

Integrar los sistemas en el TIA Portal

Gestión unificada de la HMI, el PLC y los variadores en un único marco para simplificar la ingeniería y acelerar los tiempos de puesta en marcha de la planta.

Icono de desafíos de eficiencia que muestra el icono de la pantalla del ordenador con un símbolo de fábrica, flanqueado por iconos de energía y crecimiento.

Supervise el consumo en tiempo real

Uso de Siemens EDGE INDUSTRIALel contador de energía SIMATIC ET200 SP y la aplicación Energy Manager para detectar anomalías y optimizar el rendimiento energético del sistema.

Icono de desafíos de sostenibilidad que muestra el icono de una nube de CO₂ con una flecha hacia abajo, que simboliza la reducción de las emisiones.

Aproveche el poder de Industrial Edge

Procesamiento avanzado de datos directamente en la máquina para una gestión inteligente de la energía y un mantenimiento predictivo eficaz.

OSAI: excelencia digital en la recuperación de metales

OSAI - image 01

Optimizar la extracción de residuos electrónicos

El sistema RE4M está diseñado para identificar y recuperar metales críticos como el oro, el paladio y el cobre de las placas de circuito desechadas. La automatización de Siemens garantiza la máxima fiabilidad en el proceso de selección, lo que permite a OSAI Green Tech ofrecer una solución emblemática en el sector de la tecnología sostenible.

Gestionar la energía con una precisión milimétrica

Gracias al multímetro integrado en el SIMATIC ET200 SP PLC, se rastrea cada variación en el consumo. La integración de estas métricas en el ecosistema Industrial Edge de Siemens permite al equipo técnico ver paneles detallados y convertir los datos sin procesar en decisiones operativas para reducir la huella de carbono de la planta.

OSAI - Image 03
OSAI - image 02

Acelerar la transformación digital industrial

La sinergia entre Siemens y OSAI demuestra que la digitalización no es solo una ventaja competitiva, sino el motor de la economía circular. La flexibilidad de los dispositivos de red y la electromecánica inteligente garantizan que la planta pueda evolucionar con las necesidades del mercado del reciclaje.

El objetivo de nuestra colaboración se ha logrado plenamente: tener una interfaz única para todos los componentes electromecánicos y de automatización, además de la posibilidad de supervisar y optimizar la energía mediante soluciones digitales.
Fabrizio Clemente, Gestor de proyectos, OSAI