Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Cybersecurity in Automation Solutions for Industry

NTO Automation ha introducido una solución de seguridad adicional entre la red de TI y la OT durante la construcción de una nueva fábrica para un importante cliente industrial. Centrarse cada vez más en la ciberseguridad en la automatización industrial ayuda a eliminar el acceso de la capa OT a la de TI.

La seguridad es una prioridad alta

La seguridad fue uno de los parámetros cruciales cuando se licitó la solución de automatización para una nueva fábrica para una gran empresa industrial danesa. Los datos de la automatización forman la base de las transacciones financieras con los clientes de la empresa, por lo que es tan importante proteger la red OT de los ataques internos como protegerse de los ataques de piratas informáticos y virus del exterior. NTO Automation, de Ikast, ganó la licitación.

«La mayoría de los departamentos de TI no tienen en cuenta que cuando un programador se sienta y programa un PLC, esa persona podría hackear el sistema de TI desde allí. Hemos cerrado esa posibilidad con la forma en que hemos diseñado este sistema», afirma Kurt Nordholt, director de cuentas clave de NTO Automation.

En la parte superior aparecen dos ordenadores portátiles; también hay equipos de servidor y monitores de ordenador con líneas verdes.
Jann Storm Jensen, ingeniero de software de NTO Automation

Jann Storm Jensen, ingeniero de software de NTO Automation

Separación nítida entre OT e TI

El sistema está diseñado con una separación muy estricta entre las redes OT e IT del cliente. La solución está integrada en tres capas, con una capa insertada entre los sistemas de TI y OT, conocida como capa DMZ. DMZ hace referencia al término militar «zona desmilitarizada» y cada solicitud a la solución de automatización del cliente debe pasar por una estación de salto ubicada en la zona desmilitarizada. A partir de ahí, la solicitud va a través de una VPN a la capa OT, donde cada PLC está protegido aún más por un firewall.

La solución se ha creado de acuerdo con la norma internacional de seguridad IEC 62443, y una de las formas en que la NTO ha bloqueado el tráfico no deseado es mediante el llamado endurecimiento.

«Hemos utilizado el endurecimiento en todos los conmutadores, lo que significa que todo lo que no se necesita está apagado. Por defecto, todo está en la lista negra. Si el cliente alguna vez necesita conectar un componente nuevo, primero tenemos que activar los protocolos. Así que no puede simplemente venir y conectar su equipo a la red en cualquier lugar», afirma el ingeniero de software Jann Storm Jensen de NTO Automation.

Siemens es lo mejor para la industria

NTO Automation ha creado todo el sistema con componentes de Siemens. La comunicación la gestiona un PLC SIMATIC Soft y todo el control tiene lugar en una PROFINET descentralizada. Toda la red, desde la DMZ hasta el OT, es redundante y la capa OT se construye a partir de varios anillos redundantes, en los que el tráfico de datos puede cambiar de dirección en menos de 200 milisegundos.

«Elegimos Siemens porque tiene los mejores equipos para la industria. Proporcionan productos industriales adecuados para un entorno industrial y pueden ofrecer el paquete de seguridad completo con firewalls. Mientras otros piensan en vender algunos conmutadores o componentes, Siemens es la única que nos presentó esta forma de crear una red OT segura», afirma Kurt Nordholt.

Kurt Nordholt, director de cuentas clave de NTO Automation.

Kurt Nordholt, director de cuentas clave de NTO Automation.

Le gusta al gerente de cuentas de Siemens

Lars Henrik Jensen, director de cuentas de Siemens, recibe esta declaración con alegría y reconocimiento.

«En Siemens, nos centramos enormemente en la ciberseguridad dentro de OT. En los últimos años, hemos visto algunos ejemplos terribles de lo que los ataques de piratas informáticos pueden significar para las finanzas de las grandes empresas y, especialmente en las instalaciones más antiguas, existe el riesgo de que los sistemas de producción no estén bien protegidos. Si combinamos esto con todo el desarrollo de la Industria 4.0, en el que los datos de producción y administración tienen que fluir con mayor libertad, es extremadamente importante tener el control de la seguridad en la tecnología operativa», afirma.

Lars Henrik Jensen también se complace en haber contribuido al desarrollo de una instalación extremadamente segura.

«La función de Siemens en la parte de seguridad ha sido principalmente la de consultora, donde hemos ayudado a crear la solución de acuerdo con la norma de seguridad IEC 62443. Siempre es un placer ayudar a ampliar los límites de la seguridad junto con personas con talento», afirma.

NTO tampoco ha sido el único proveedor de la nueva fábrica. Ha habido otros proveedores involucrados en los distintos subsistemas de la fábrica. Todas sus unidades ahora también están encapsuladas detrás de un PLC con un cortafuegos.

Lars Henrik Jensen, director de cuentas de Siemens

Lars Henrik Jensen, director de cuentas de Siemens

«Los demás proveedores también tienen que pasar por nuestra estación de salto para acceder a sus componentes. Pero lo hemos conseguido bien y también hemos colaborado bien con el departamento de TI del cliente», afirma Kurt Nordholt. Además de la seguridad, también era importante para el cliente que el personal administrativo pudiera recopilar libremente los datos que necesitaba para las estadísticas y las optimizaciones, y la solución no lo impide.

Cuatro tabletas para dos pisos

La nueva fábrica del cliente tiene dos plantas y, a medida que se desplace por la fábrica, verá camiones sin conductor, AGV, controlados a través de una red inalámbrica desde enrutadores Siemens.

Los numerosos componentes del sistema de automatización pueden funcionar con cuatro tabletas distribuidas por toda la fábrica, lo que significa que las operaciones solo las pueden gestionar dos personas. El mantenimiento de la red y el SCADA lo gestiona NTO mediante un acuerdo de servicio, ya que el cliente final prefiere dejar el mantenimiento de la seguridad en manos de los expertos.

Webinar de DI Texto grande

Explore nuestra serie de seminarios web sobre seguridad industrial

Todos los seminarios web se pueden ver bajo demanda cuando le venga bien.