Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Una persona nada en una piscina con el golpe de mariposa.

SIG azul de media tensión

Sumérjase en un futuro sostenible con soluciones digitales, innovadoras y ecológicas. Con nuestra gama de sistemas de información geográfica azul para fuentes de alimentación de media tensión, puede prepararse para la transición energética y la transformación digital.

¿Está preparado para la sostenibilidad?

El Blue GIS de Siemens ayuda a pasar a la sostenibilidad a través de soluciones innovadoras que contribuyen a proteger nuestro planeta. El aire limpio es un medio aislante derivado de gases de origen natural y que se encuentra en el aire ambiente. Como aislamiento sin gases fluorados, permite que las redes sean más sostenibles al eliminar prácticamente los impactos negativos en el medio ambiente. Blue GIS le ayuda a cumplir con las normas reglamentarias más recientes y a reducir significativamente las emisiones de CO2.

Sea transparente con el SIG azul

La etiqueta EcoTech de Siemens mejora la transparencia de los productos Blue GIS de Siemens al proporcionar datos completos de rendimiento medioambiental. Esta transparencia permite a los clientes entender las credenciales de sostenibilidad de estos productos, incluido el uso de materiales con bajas emisiones de carbono, la reciclabilidad y el impacto ambiental general. Esta transparencia permite a los clientes tomar decisiones bien informadas que se alinean con sus objetivos de sostenibilidad.

A blue and white Siemens logo displayed on a white background.

Impulsando la tecnología libre de gases fluorados

Obtenga más información sobre la innovación de Siemens con un breve vistazo a cómo las simulaciones innovadoras y la ingeniería colaborativa están creando los sistemas de conmutación «azules» sin SF6. Sea testigo de los avances que dan forma a un futuro energético sostenible.

Lograr una economía circular

Con un enfoque centrado en el diseño ecológico, el SIG azul logra una economía circular mediante el uso de materiales altamente reciclables.

Cumplir con la normativa

Ofrecemos una declaración de material que cumple con REACH, una evaluación del ciclo de vida (LCA) y una declaración medioambiental de producto (tipo II) según la ISO 14021. Además, el análisis del impacto material forma parte de nuestra idea de diseño.

Elija un líder en sostenibilidad

Los productos de Blue GIS ofrecen operaciones sin mantenimiento durante toda su vida útil. Esto, combinado con el uso del diseño sostenible y el aire limpio como medio aislante, los convierte en líderes en sostenibilidad.

Reduzca su huella de carbono

Nuestros productos GIS azules basados en el aislamiento Clean Air mantienen las mismas dimensiones que nuestros conmutadores convencionales con aislamiento de gas, lo que reduce aún más la huella de carbono del producto.

Diga adiós a los gases fluorados

El aire limpio utilizado como medio aislante está hecho de gases de origen natural y no contiene SF6 ni ningún otro gas fluorado, lo que garantiza que los productos Blue GIS cumplan con la normativa.

Disfrute de un diseño duradero

En condiciones de servicio normales, la vida útil esperada del SIG azul es de al menos 40 años, lo que preserva los recursos naturales.

Distribución de energía: optimizada digitalmente

Con el uso inteligente de las fuentes de energía renovables y las tecnologías eficientes, podemos reducir el consumo de energía y minimizar nuestra huella ecológica. Es hora de aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización para mejorar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad. Los productos Blue GIS ofrecen los beneficios de una tecnología innovadora, desde la automatización hasta la protección y la supervisión.

Moderno edificio de oficinas de cristal con ventanales tintados de verde y arquitectura curva contra un cielo azul

Automatización

Lleve la automatización y el control remoto al siguiente nivel con nuestra gama de SICAM, que se centra en aplicaciones remotas y de automatización en la transmisión y distribución de energía.

Protección y medición

Nuestra gama de SIG azules ofrece excelentes dispositivos de protección y medición de las familias SIPROTEC y SICAM.

Monitorización

Benefíciese de una mayor fiabilidad mediante la monitorización continua del estado de la temperatura, la humedad, la descarga parcial, la densidad del gas, el flujo de carga y el disyuntor.

IoT

Con la solución SaaS escalable para IoT de Xcelerator, Electrification X, abordamos los principales desafíos de la transición energética en una suite de IoT totalmente integrada.

Comience su viaje