Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Universidad de Lincoln

Un campus inteligente empieza por las válvulas inteligentes

Left artickle block- ONE - lincoln-university 503fd798-60e1-4d8e-9776-d3c1ca1916e4

Referencia: Una importante institución del sector terrestre desde 1878, tiene como objetivo lograr la neutralidad en carbono para 2030 y una huella de carbono cero para 2050.

Ubicación: Lincoln, Nueva Zelanda.

Enfoque del proyecto: un sistema integral de automatización de edificios con válvulas inteligentes para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Defender la sostenibilidad

La Universidad de Lincoln es una de las principales universidades del sector terrestre y ha estado abordando problemas ambientales apremiantes desde 1878. Se ha fijado sus propios objetivos medioambientales de lograr la neutralidad en carbono para 2030 y una huella de carbono cero para 2050. Para ayudar a cumplir estos objetivos, los nuevos centros de investigación necesitaban una solución inteligente que garantizara unas operaciones sostenibles, además de identificar de forma coherente las oportunidades de ahorro de energía y medir el uso de energía para informar sobre sostenibilidad.

Setpoint Solutions, socio certificado de automatización de edificios de Siemens desde hace más de 20 años, tiene experiencia en proyectos de integración de sistemas y edificios ecológicos, lo que lo convierte, junto con las soluciones innovadoras de Siemens, en el socio perfecto para este proyecto.

Es un honor para Siemens trabajar con Setpoint Solutions. Son los primeros en adoptar nuestras nuevas tecnologías y siempre están dispuestos a participar en las pruebas de campo de los nuevos productos y en las sesiones de comentarios. «
Paul McMullen, Director regional de ventas, Siemens Building Products, Nueva Zelanda
UNO: Universidad de Lincoln

Hacer realidad la visión con válvulas inteligentes

Para lograr los objetivos de eficiencia energética de la universidad, Siemens y Setpoint Solutions ofrecieron una solución de automatización de edificios que incluye la automatización de edificios, la gestión de edificios, la automatización de habitaciones y los controles de iluminación. El sistema de gestión de edificios (BMS) utiliza controladores de automatización PXC de Siemens y módulos de E/S TX para gestionar las entradas y controlar las salidas. La solución también emplea una amplia gama de productos de construcción de Siemens, que incluye sensores, motores amortiguadores, válvulas de control y actuadores para un funcionamiento perfecto. La principal innovación de este proyecto se encuentra en la solución de equilibrio hidrónico dinámico. Setpoint Solutions desplegó veinte válvulas inteligentes EVG de Siemens para controlar las principales unidades de tratamiento de aire de los nuevos edificios. Estas válvulas son más que solo componentes del sistema, son la piedra angular de la eficiencia operativa y la sostenibilidad.

El proyecto se especificó y diseñó inicialmente con válvulas de control motorizadas estándar; sin embargo, los ingenieros de Setpoint Solutions identificaron una importante oportunidad de ahorro de energía al cambiarse a las válvulas inteligentes de Siemens. Además del ahorro de energía, los datos recopilados de las válvulas ayudan al mantenimiento y la reparación remotos.
Sam Hazlett, Director de Setpoint Solutions,

La mejor solución sostenible para los sistemas de calefacción y refrigeración

infografía para rastrear en tiempo real con una persona delante de las pantallas

Seguimiento en tiempo real para mejorar la eficiencia energética

La Siemens Intelligent Valve rastrea los caudales, la temperatura y la energía en tiempo real, lo que hace que los datos de cálculo de energía sean transparentes. El equilibrio hidrónico dinámico compensa automáticamente las fluctuaciones de presión para evitar las variaciones de temperatura en los centros de investigación y garantiza la comodidad de la habitación a los usuarios y la máxima eficiencia energética.

Infografía para una fácil instalación: mano y teléfono inteligente

Instalación sencilla y operaciones simplificadas

La instalación y la puesta en marcha de las válvulas inteligentes en la universidad fueron sencillas, intuitivas y rápidas, en comparación con las válvulas estándar, y solo se necesitó un breve paso adicional para la puesta en servicio. Además, la aplicación ABT Go de Siemens agiliza la configuración y los ajustes con su interfaz fácil de usar, lo que hace que las operaciones sean sencillas y eficaces.

inforgrafía a un trabajador con casco amarillo frente a una ciudad visualizada

Reducción de errores y mejora de la fiabilidad

En los nuevos edificios de la universidad, las válvulas inteligentes están configuradas en su modo de control de flujo, lo que aporta más ventajas durante el funcionamiento, como limitar el riesgo de errores humanos; también facilita la gestión de las alarmas e identificar los problemas por su causa principal. Los datos adicionales de cada válvula inteligente proporcionan a los técnicos de servicio información que ayuda con el mantenimiento y la reparación remotos.

infografía para reducir los costes de material

Reducir los costes de material y energía

Los costes de material de Setpoint Solutions fueron más bajos debido a que se necesitaban menos válvulas en el sistema, gracias a las capacidades de límite de flujo integradas de las válvulas inteligentes. Los menores costes de materiales, junto con un mayor ahorro de energía, supondrán un ahorro de costes a largo plazo para la universidad.

La instalación y la puesta en marcha de las válvulas inteligentes de Siemens fueron sencillas, intuitivas y sorprendentemente rápidas.
André Kraenzlin,, Ingeniero sénior de sistemas, Punto de referencia
Imagen de dos mujeres hablando en una sala de reuniones.

Abordar los desafíos del mañana con las soluciones de hoy

Invertir en válvulas inteligentes y tecnologías de construcción inteligentes ayudará a la Universidad de Lincoln a reducir el consumo de energía y a mejorar la eficiencia operativa en sus nuevos centros de investigación. Esto reforzará la dedicación de la universidad a la distinción académica al proporcionar una infraestructura universitaria sostenible y un entorno de aprendizaje óptimo para sus estudiantes. Como muchos centros, la Universidad de Lincoln está modernizando la infraestructura anticuada e introduciendo la flexibilidad para prepararse para los avances digitales. Las válvulas inteligentes son dispositivos inteligentes que se pueden conectar a la nube a través de las aplicaciones digitales de Siemens como parte de nuestra suite Building X. Esto ofrece ventajas adicionales, como el acceso remoto a varios sitios, la visibilidad y el funcionamiento en tiempo real, las tendencias y el análisis de los datos, todo ello con la conexión altamente segura de Siemens. Las válvulas inteligentes tienen varios protocolos y están listas para las actualizaciones del sistema y la futura digitalización si la universidad decide digitalizar aún más la gestión de sus edificios.

Comience hoy mismo su viaje hacia un campus inteligente

La asociación de Siemens con Setpoint Solutions y la Universidad de Lincoln ilustra el poder de las tecnologías de edificios inteligentes y nuestro compromiso medioambiental colectivo. La trayectoria de la universidad inspira a las instituciones académicas de todo el mundo a considerar cómo la transformación digital puede crear un entorno universitario más inteligente y sostenible.

¿Inspirado en la historia y listo para embarcarse en la transformación inteligente de su campus? Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para averiguar cómo podemos apoyar sus objetivos de eficiencia y sostenibilidad con una innovación respetuosa con el medio ambiente en su campus.

Imagen de la Universidad de Lincoln

Referencias relacionadas

Equilibrar la calidad del aire acondicionado y la eficiencia energética en las escuelas del municipio de Maine
Distrito Escolar del Municipio de Maine, Park Ridge, Investigación y educación

  • Una historia sobre la modernización de los sistemas y controles de HVAC en tres grandes institutos.
  • El sistema y los controles de HVAC instalaron 2500 PICV, 1300 controladores DXR2, 800 sensores de unidades de habitación, 500 actuadores de amortiguadores, 100 variadores de frecuencia, 50 controladores TC y 10 PXC.
  • Los resultados: ahorro de 75 000 dólares en los primeros costes, un suministro de aire fresco un 50% más rápido y un 30% de reducción potencial de energía gracias a un sistema hidrónico más eficiente
Imagen de la Universidad de Lincoln

El centro comercial logró ahorrar hasta un 25% de energía con Siemens Intelligent Valve
Vega Subayevleri AVM, Ankara, centro comercial

La solución de Siemens evitó aproximadamente un 25% de consumo de energía ineficiente

Las válvulas inteligentes de Siemens fueron elegidas para gestionar el consumo de energía de forma transparente y eficiente en más de 150 tiendas del centro comercial y para reducir el consumo de energía al mismo tiempo.

Ver el vídeo

Imagen de un centro comercial en Ankara

Comodidad a medida de cada animal
Pairi Daiza, Bélgica, Hostelería y entretenimiento

  • La comodidad de los animales y los visitantes es de suma importancia para Pairi Daiza. El clima debe ser perfecto en todas partes, tanto en los recintos como en los hoteles del Pairi Daiza Resort.
  • La tecnología de construcción de Siemens permite controlar perfectamente la temperatura, la humedad y la calidad del aire sin molestar a los visitantes.
  • Independientemente de las fluctuaciones en la demanda del sistema, la instalación se adapta sin problemas porque está equipada con válvulas inteligentes de Siemens que se controlan automáticamente. Esto garantiza un funcionamiento óptimo en cualquier momento.
Imagen de un oso blanco en un zoológico y de un niño de pie delante de él