Precisión de una décima de micrómetro
Cuando Kellenberger consolidó sus cuatro filiales suizas anteriores en un impresionante edificio nuevo, la producción de las rectificadoras cilíndricas Kellenberger T1000 se trasladó de la región de Berna al este de Suiza. Stäheli explica: «La rectificadora cilíndrica modular 'Kellenberger T1000' está especialmente diseñada para la fabricación altamente productiva de componentes específicos. Si bien las rectificadoras universales se rediseñan constantemente durante su funcionamiento, desarrollamos y fabricamos cada T1000 específicamente para un componente en particular, por ejemplo, cilindros hidráulicos para válvulas en la industria automotriz o aeroespacial».
El material se retira con muelas abrasivas recubiertas de diamante o corindón. Antes, durante y después de este proceso, las sondas de medición controlan la posición de la muela abrasiva. Esto permite alcanzar las precisiones requeridas de hasta 1 micrómetro o menos. A modo de comparación: un cabello humano con un diámetro de 80 micrómetros es 80 veces más grueso. Los ejes de la Kellenberger T1000 tienen soporte hidrostático. Una fina película de aceite impide el contacto directo entre las guías, lo que reduce el desgaste y amortigua las vibraciones. El control automático de la presión del aceite nivela el sistema con precisión, garantiza movimientos uniformes de los ejes y permite la máxima precisión dimensional al rectificar.

Controlado con precisión con Sinumerik One: en el rectificado cilíndrico, la precisión requerida está a veces en el rango de décimas de micrómetro.

Para evitar rechazos con piezas caras, Kellenberger confía en la fuente de alimentación ininterrumpida Sitop.

El dispositivo portátil móvil Sinumerik HT es útil para configurar la máquina o realizar ajustes.

La rectificadora cilíndrica Kellenberger T1000 de Kellenberger es sinónimo de fabricación precisa y rápida de un solo uso y, por lo general, no se rediseña durante el funcionamiento.
Alta eficiencia mediante la implementación en paralelo
Tras la migración del proyecto a TIA Portal, el equipo de AVM utilizó la herramienta de desarrollo propio «TIAExchange» para exportar todo el proyecto a través de una interfaz de apertura a archivos de texto abiertos. Esto permitió documentar todos los ajustes sin problemas en un sistema de control de versiones. «La gran ventaja de lo que llamamos gestión del código fuente era que nuestro equipo de desarrollo y AVM podían trabajar en paralelo», explica Stäheli. «Esto nos hizo más rápidos, necesitábamos menos reuniones in situ y nos permitió garantizar unos requisitos de alta calidad en todo momento».
Durante la construcción de la primera de las cuatro máquinas con el nuevo control, los especialistas de Kellenberger y AVM limpiaron la interacción entre el controlador programable S7 y Sinumerik, integraron los nuevos elementos operativos, el panel de control de la máquina y el dispositivo portátil. Con el software «Create MyVirtual Machine» (CMVM) y la recién creada simulación PLC-IO, todas las funciones de Sinumerik One, hasta la interfaz hombre-máquina (HMI) de seguridad con un gestor de pantalla integrado, podían probarse antes de que la máquina estuviera completamente montada. El gemelo digital resultante seguirá actualizándose con regularidad en el futuro y puede proporcionar valiosos servicios de ajuste, por ejemplo, si la máquina produce un componente diferente en el futuro.
El proyecto duró casi dos años en total. El cambio al nuevo control es una alegría: «El entorno de TIA ofrece capacidades de configuración y diagnóstico significativamente mejoradas, y estamos muy satisfechos con las funciones de rendimiento, precisión, supervisión de procesos y seguridad del Sinumerik One», subraya Stäheli. «Nos complace que Kellenberger ahora también pueda ofrecer sus máquinas para procesos específicos con el control Sinumerik One».

Gracias al gemelo digital, Kellenberger pudo equipar varias rectificadoras cilíndricas con el actual control numérico Sinumerik One en poco tiempo.

Funcionamiento sencillo: varias interfaces de operador, incluidas las de proveedores externos, pueden mostrarse claramente en la HMI de Siemens.

Actualizar el control NC a Sinumerik One aporta numerosas ventajas. El gemelo digital y las valiosas capacidades de diagnóstico de TIA Portal están entre ellas.

En el rectificado cilíndrico, el material se retira con una muela giratoria para lograr diámetros, calidades superficiales y redondez precisos.