Disfrute de un aire limpio y ahorre energía al mismo tiempo
La salud y el bienestar de sus huéspedes son los objetivos del Grupo Johannesbad, que se fundó en 1960. En nueve sedes de Alemania y Austria, la empresa familiar gestiona modernas clínicas, centros de salud, hoteles y escuelas técnicas con más de 2000 empleados. El Grupo defiende el uso sostenible de los recursos y ahora también quiere aprovechar las ventajas económicas de optimizar la energía de sus numerosas propiedades.
Desafío
Si le gusta hornear, freír y freír, apreciará una buena ventilación. Esto es aún más cierto en las cocinas comerciales, con su alta rotación de volumen de aire. En la clínica especializada Johannesbad de Bad Füssing, la ventilación funcionó todo el día, aunque en realidad no es necesaria siempre. El funcionamiento continuo genera enormes costes de electricidad, calefacción y refrigeración. Un nuevo sistema de control de ventilación orientado a la demanda tiene como objetivo aumentar la eficiencia energética sin comprometer el intercambio de aire.
Solución
El nuevo sistema de ventilación de la cocina se controla con el flujo de aire de cocina de Siemens. El innovador control de ventilación adapta el flujo volumétrico de aire a las condiciones actuales de la cocina. Cuanto más funcionamiento, mejor funciona el sistema, de manera eficiente y en línea con la demanda. El principio es simple: la cocción produce diferentes partículas, por ejemplo, a partir de la grasa. Un potente sensor mide la concentración de estas partículas en el aire y transmite el resultado de la medición al sistema de control en forma de señal continua. Regula la capacidad de ventilación de la misma manera que el funcionamiento real de la cocina.
Beneficio
Kitchen Air Flow hace que el sistema de ventilación de la cocina de la clínica especializada Johannesbad de Bad Füssing sea significativamente más económico y eficiente desde el punto de vista energético, sin comprometer el rendimiento. Para lograrlo, Kichen Air Flow combina una innovadora tecnología de medición con una tecnología de control moderna y reduce el consumo de energía en más del 60 por ciento. Esto significa que el sistema se amortiza solo después de solo un año.
Con esta optimización, hemos podido reducir el consumo de electricidad en más de un 60 por ciento.
El nuevo control de ventilación reduce significativamente el consumo de energía

Integración óptima en los sistemas existentes
El flujo de aire de la cocina está integrado en el sistema de ventilación existente, aumenta la eficiencia energética y reduce significativamente las emisiones de CO2.

El sensor detecta la densidad de partículas
Un potente sensor mide la densidad de las partículas del aire que se producen durante la cocción y pasa los resultados de forma continua al controlador.

Flujo de aire de cocina: ventilación controlada según la demanda
Según el funcionamiento de la cocina, el sistema de control del flujo de aire de la cocina regula el flujo volumétrico de aire y reduce el consumo de energía en más del 60 por ciento.

Reducir los costos en lugar de un aire espeso
El nuevo sistema de control del sistema, basado en las necesidades, contribuye al concepto de operación sostenible y se amortiza en un año.
También le puede interesar

Building Services
Los servicios del edificio lo ayudan a sacar más provecho de su edificio. Los datos del edificio le permiten mejorar las operaciones de su edificio.

Protección contra incendios
Proteger a las personas, los activos y los edificios las 24 horas del día, los 365 días del año. Con tecnologías basadas en la nube y nuestros muchos años de experiencia en el campo de la protección contra incendios.

Seguridad
Las soluciones de seguridad no solo ayudan a proteger su edificio y a sus usuarios, sino que también crean valor añadido para su empresa.

Automatización y control de edificios
Nuestra amplia cartera de sistemas de automatización de edificios nos permite adaptar las soluciones a los requisitos específicos de cada proyecto. La franqueza y la flexibilidad son los principios fundamentales de todos nuestros sistemas.