Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Revolucionando la producción de calor industrial

La calificación de Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd.

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd

Ubicada en la provincia de Guangdong, Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. es líder en innovación en bombas de calor de alta temperatura. Desde su sede en la ciudad de Foshan, Nengyin se dedica a desarrollar tecnologías de calefacción eficientes y de alto rendimiento. Siemens ha sido un socio clave durante más de una década, comprometido con la misión de Nengyin de revolucionar el sector de las bombas de calor de alta temperatura con soluciones innovadoras. Juntos, estamos ampliando los límites de la calefacción industrial, estableciendo nuevos estándares industriales y liderando el camino en soluciones sostenibles.

Desafíos

En su afán por liderar el segmento de bombas de calor de alta temperatura, Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. se enfrentó a algunos desafíos. El principal problema era la necesidad de innovación tecnológica que garantizara la máxima eficiencia y fiabilidad en sus aplicaciones de bombas de calor, especialmente en el desarrollo de soluciones fiables para el funcionamiento a altas temperaturas y, al mismo tiempo, optimizar el diseño del sistema en aras de la seguridad y la eficiencia.

Una unidad grande de bomba de calor industrial verde y blanca ocupa un lugar destacado en una espaciosa fábrica. La unidad cuenta con intrincadas rejillas blancas sobre aletas de refrigeración azules. Al fondo, se ven otros equipos de fábrica y mesas de trabajo amarillas bajo un techo alto con vigas a la vista
Imagen de un producto siemens: válvula de refrigeración MVL702 y controlador

Solución

En respuesta a los desafíos, Siemens inició una estrecha colaboración con Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd., para crear una solución a medida para satisfacer sus necesidades específicas. En lugar de adoptar un enfoque único para todos, Siemens desarrolló una solución total a medida que incluye los siguientes componentes:

  • Válvula de expansión magnética MVL702: límite de temperatura de funcionamiento más alto (máx. 130 °C), control de flujo preciso, velocidad y precisión de la válvula para ahorrar energía al adaptar el sobrecalentamiento al punto de funcionamiento del nivel más bajo pero estable.
  • Controlador Climatix C400: aumenta la precisión en la gestión del sistema.
  • Aplicación de control personalizada: software personalizado que se integra perfectamente con las tecnologías existentes, perfeccionado para adaptarse a la lógica de control única de Guangzhou Nengyin y a los requisitos operativos específicos.
  • Sensores de presión y temperatura de vapor.

Este enfoque personalizado no solo cumple, sino que también supera los rigurosos estándares requeridos, lo que garantiza un rendimiento y una fiabilidad óptimos.

Cómo la solución ayudó a resolver los desafíos de los clientes

En unas transformadoras pruebas piloto en el laboratorio de última generación de Nengyin, la solución personalizada de Siemens supuso un salto significativo en cuanto a rendimiento.

Captura de pantalla de la interfaz web de Climatix IC que muestra un gráfico de tendencias «CompraRatio». El gráfico muestra dos líneas, roja y verde, que fluctúan aproximadamente entre las 5:00 y las 9:00 en el eje Y durante un período comprendido entre las 17:00 y las 20:00 del 29 de septiembre de 2024. Debajo del gráfico principal, un gráfico de áreas rellenas en verde muestra «Unit1.DispStatus.ComprRatio 2» durante el mismo período. La interfaz también muestra opciones de navegación como «Panel de control de planta», «Puntos de datos» y «Alarmas»

180% Alto COP (coeficiente de rendimiento)

Un impresionante aumento del 18% en la COP durante las fases de calentamiento, superando los puntos de referencia de la competencia.

130 °C Operaciones

Capacidad de temperatura elevada, que permite operar a 130 °C, posicionar a los clientes como líderes.

20 minutos Control de sobrecalentamiento de descarga

Una aceleración innovadora para lograr el sobrecalentamiento objetivo, 3 veces más rápido, 20 minutos en lugar de 60.

7,1 Relación de compresión

Eficiencia superior, con una relación de compresión notablemente inferior, de 7,1 en comparación con la 7,5 de la competencia.

Prestaciones para el cliente

Nengyin logra una ventaja competitiva gracias al avanzado sistema de Siemens, que lleva su calefacción industrial a más de 130 °C y, al mismo tiempo, mantiene la eficiencia energética. Esto se traduce en un importante ahorro de costes de energía y refuerza la dedicación de Nengyin a la sostenibilidad medioambiental.

Un icono de termómetro verde azulado con el número 130 en la bombilla, junto a una flecha verde azulada que apunta hacia arriba, todo sobre un fondo negro. Esto indica una mayor capacidad de temperatura.

Capacidad de temperatura elevada

Permite operar por encima de los 130°C, lo que posiciona a los clientes como líderes en aplicaciones de alta temperatura

Icono de enchufe con cable dando vueltas alrededor de una hoja, ilustración de eficiencia energética

Eficiencia energética con un aumento del 18% en el COP

Nuestra tecnología reduce significativamente los costes operativos y el impacto medioambiental para los usuarios finales.

Una infografía sobre el establecimiento de objetivos y hojas de ruta de sostenibilidad con un fondo verde y varios iconos y textos.

Asociación estratégica

Permite a nuestros clientes lograr su objetivo de dominar la industria con soluciones de bomba de calor avanzadas y energéticamente eficientes.

Los resultados de las pruebas han validado los beneficios tangibles de la solución a la hora de mejorar el rendimiento general de las bombas de calor de alta temperatura. Cumple plenamente con los estrictos requisitos para aplicaciones de bombas de calor de alto rendimiento.
Sr. Lin Chunwen, Gerente general, Guangzhou Nengyi