Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Un grupo de personas en un centro de datos hablan sobre energía verde.

La instalación más verde y grande de los países bálticos

Los operadores de energía verde se asociaron con Siemens para desarrollar el centro de datos más grande, seguro y sostenible de los países bálticos. Como contratista principal, Siemens ayudó a construir una instalación ecológica que combina una fiabilidad, seguridad y conectividad de primer nivel con un potencial de crecimiento excepcional.

Centro de datos de energía renovable

Ubicado en Tallin (Estonia), el centro de datos Greenergy de 14.500 m² se completó entre enero de 2021 y febrero de 2022. Con 31,5 MW de potencia en el campus, las tecnologías de Siemens, como Desigo CC, EPMS, WSCO y la optimización basada en la IA, garantizan una refrigeración eficiente, una gestión inteligente de la energía y una escalabilidad perfecta para la infraestructura digital más avanzada de la región.

Las principales innovaciones en IA, sensoriales y de alta tensión

Icono del configurador de energía

Descubra la optimización de la refrigeración basada en la IA

Siemens mejoró el uso de energía con el sistema White Space Cooling Optimization (WSCO) impulsado por IA para ajustar automáticamente la refrigeración en función de la demanda.

Icono del enchufe eléctrico

Cuente con la fiabilidad de la infraestructura

Siemens garantiza un suministro de energía fiable con tres líneas de vida: barras colectoras Sivacon de 8 CV, conmutadores de media tensión Simosec y sistema de alta tensión Siemens Energy.

El icono de las manos que rodean una casa

Tenga la seguridad de las medidas de seguridad

El complejo de centros de datos de Greenergy cuenta con más de 3000 sensores de infraestructura y ambientales que se supervisan las 24 horas del día, los 7 días de la semana para maximizar la seguridad.

Fiabilidad, seguridad y conectividad

Close up of fire flames with sparks on a black background

Prevención de incendios

Cada sala de servidores está equipada con su propio sistema de prevención de incendios con reducción de oxígeno que funciona junto con un sistema de detección de humo muy preciso para detectar cualquier incendio al instante. Además, todas las salas técnicas están diseñadas como zonas de protección contra incendios independientes.

Enfriar la demanda de energía

La gestión de la temperatura es una fuente importante de uso de energía en los centros de datos. Siemens lo optimiza con un sistema White Space Cooling Optimization (WSCO) respaldado por IA. Cuando la demanda aumenta, reacciona automáticamente y ajusta las unidades y el flujo de aire para que coincidan con los requisitos de carga. Los gerentes de los centros de datos controlan el sistema y las instalaciones a través del BMS Desigo CC. Además, Power Manager, el último módulo de extensión de Desigo CC, visualiza la infraestructura eléctrica del centro de datos con paneles de control y proporciona datos históricos y en tiempo real para la elaboración de informes, tendencias, análisis, alertas y monitorización de los KPI.

Two men looking at data on computer screens
Two men walking through a data center facility

Tres salvavidas para maximizar la fiabilidad de la infraestructura

Las barras colectoras Sivacon de 8 CV y los conmutadores de media tensión Simosec, así como un sistema de alta tensión de Siemens Energy, garantizan un suministro de energía fiable de Greenergy. Además, la subestación y los transformadores de la planta están conectados a través de dos enlaces redundantes. Si, contra todo pronóstico, ambas conexiones fallan, se activan las fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS). Si esta medida se viera afectada, existe otro salvavidas: los generadores in situ alimentan el sistema hasta tres días sin ningún tipo de necesidad de energía externa.

Gracias a este elaborado concepto de seguridad, la instalación alcanza los niveles tres a cuatro en la escala de redundancia de la infraestructura.

Nuestro enfoque de proveedor único y el sello de calidad «Ingeniería alemana» nos convencieron de Siemens como proveedor, una decisión que ha dado sus frutos a lo largo del proyecto.
Kert Evert, Fundador, Centros de datos de energía renovable