Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Mejore la fiabilidad de la red con Fusesaver

Minimice los cortes de energía y su impacto en los clientes. El equipo de protección adecuado ayuda a los proveedores de electricidad a proteger los sistemas de distribución aérea, reducir el tiempo de inactividad y ofrecer una mejor calidad de energía.

Hawaiian Electric mejora la fiabilidad con Fusesaver

Hawaiian Electric ha desplegado cientos de disyuntores y unidades de control remoto (RCU) Fusesaver de media tensión de Siemens para respaldar sus iniciativas de calidad y fiabilidad de la energía, especialmente en áreas de servicio remotas y rurales.

Fusesaver borra los fallos transitorios a nivel de fusible, lo que ayuda a los proveedores de servicios públicos como Hawaiian Electric a mejorar la fiabilidad de la red y reducir los costes operativos, al tiempo que refuerza la mitigación de los incendios forestales.

A Hawaiian Electric installation with a FuseSaver device in a power distribution system.

¿Cómo hacer que las redes sean más fiables?

Mejorar los circuitos de distribución

Hawaiian Electric está aumentando la resiliencia de su red para ofrecer a los clientes una energía limpia, fiable y asequible.

«Nuestro objetivo era mejorar la fiabilidad de nuestros circuitos de distribución», afirma Richard Shiroma, ingeniero consultor. «Empezamos a buscar dispositivos inteligentes y conocimos Siemens».

La empresa lanzó un proyecto piloto para comprobar la eficacia de Fusesaver en las difíciles condiciones operativas de Hawái.

Mitchell La Puente, ingeniero de protección, explica cómo la seccionalización de los dispositivos en áreas remotas puede establecer una fuente de alimentación estable y fiable.

«Podemos tener árboles y otras cosas que caen sobre las líneas y, por supuesto, vientos fuertes», dice La Puente. «En lugar de dejar todo el circuito vulnerable, la seccionalización de los dispositivos crea secciones de servicio más pequeñas para mantener a los clientes conectados».

Confíe en las comunicaciones inalámbricas integradas

Para Shiroma, lo que diferenciaba a Fusesaver eran las comunicaciones inalámbricas punto a punto integradas que permitían la conexión monofásica o trifásica. Como cada Fusesaver tiene una radio de corto alcance integrada, los ingenieros pueden conectarse fácilmente a los dispositivos para su puesta en servicio. Además, se habilita el control remoto a través de la RCU conectada de forma inalámbrica, por lo que no es necesario hacer rodar un camión para restablecer el dispositivo una vez que haya funcionado.

«Para el proyecto piloto... es importante que nos comuniquemos con estos dispositivos desde el centro de despacho para poder ver su estado», afirma. «También podemos utilizar las comunicaciones para activar y cerrar los dispositivos de forma remota, lo que ahorra tiempo de viaje y mano de obra a la hora de restablecer la energía».

Estandarizar el Fusesaver

Tras un exitoso programa piloto de Fusesaver, Stacey Ueda, ingeniera de protección, explica que Hawaiian Electric decidió estandarizar el Fusesaver porque permitía a la organización adoptar una política estándar y, al mismo tiempo, racionalizar los requisitos de formación del personal de línea de la empresa.

Además, afirma: «El Fusesaver es fácil de implementar y reduce los tiempos de las pruebas. Podemos desplegarlos en casi cualquier lugar con mucha rapidez».

Esto se debe principalmente a la disposición de montaje del dispositivo y a su pequeño tamaño. El Fusesaver pesa solo 12 libras y se puede instalar directamente en el conductor, la cruceta o el mástil.

Elija líneas autoalimentadas y con poca carga

Las zonas rurales y remotas se benefician de las líneas de Fusesaver que se apagan automáticamente y tienen poca carga

Las áreas de servicio remotas de Hawaiian Electric también permiten que sus líneas tengan una carga más ligera, lo que significa que cualquier dispositivo instalado debe ser un dispositivo de bajo consumo. La Puente dice que ya habían probado dispositivos inteligentes en el pasado, pero: «Teníamos problemas para utilizarlos de la manera que queríamos debido a sus requisitos actuales».

Fusesaver ayuda a resolver este desafío porque se puede autoalimentar con tan solo medio amperio, lo que lo hace ideal para aplicaciones con poca carga, como zonas rurales y cargas residenciales de baja densidad. Y ahora que Siemens tiene una batería recargable disponible para estos disyuntores, «es una gran ventaja», afirma Shiroma.

Confíe en la limpieza rápida de fallas para mitigar los incendios forestales

La reputación de Fusesaver por su rápida limpieza de fallos es un aspecto importante de las estrategias de protección y mitigación de incendios forestales de Hawaiian Electric, afirma Shiroma.

«Estamos vigilando a la industria para mantenerse a la vanguardia de los incendios forestales y así contar con protección en las áreas que son vulnerables», afirma. «Nos asociamos con los bomberos para desplegar dispositivos de reconexión, incluido el Fusesaver, que nos permiten disparar rápidamente como parte de nuestras soluciones de mitigación».

Como los días de alto riesgo de incendios forestales están determinados principalmente por la temperatura, la humedad y el viento, proveedores como Hawaiian Electric trabajan para eliminar cualquier probabilidad de que se produzca un fallo en la red eléctrica que pueda provocar un incendio.

La capacidad ultrarrápida de limpieza de fallos de Fusesaver significa que los arcos se eliminan en menos de un ciclo, lo que minimiza el riesgo de arco eléctrico.

Su objetivo es la fiabilidad y la resiliencia

Siemens ayudó a Hawaiian Electric a aplicar el Fusesaver para alcanzar sus objetivos de fiabilidad y resiliencia.

Según Shiroma, «El equipo de Siemens nos ha ayudado a explicar las cosas y a entender el funcionamiento del dispositivo para que podamos aplicarlo correctamente».

Ueda está de acuerdo y señala que los equipos han respondido a las preguntas de Hawaiian Electric: «Tuvimos un evento que necesitábamos que revisaran, cosa que hicieron, incluso yendo más allá y realizando una prueba de laboratorio para que confirmáramos las operaciones actuales».

Shiroma concluye que el equipo de fiabilidad se ha asociado con Siemens para ayudar a que el Fusesaver funcione bien para las necesidades de infraestructura de Hawaiian Electric: «En última instancia, hemos trabajado con un producto mejor».

Estamos viendo las operaciones correctas en términos de seccionar el circuito y minimizar el número de clientes sin electricidad.
Richard Shiroma, Ingeniero consultor, Hawaiian Electric

Hawaiian Electric mejora la fiabilidad de la red

Descargue la historia de cómo Hawaiian Electric mejora la fiabilidad de la red con los disyuntores de media tensión Fusesaver de Siemens.

En la imagen se muestra un dispositivo Fusesaver de Siemens, diseñado para proteger los circuitos eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos.

Comience su viaje