Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Servicio de optimización de carga energética

Reduzca los costes, evite los picos de carga y optimice las energías renovables in situ con una gestión inteligente de la energía.

¿Por qué la optimización de la carga de energía de Siemens?

Para las organizaciones actuales, el aumento de las tarifas de la red, la volatilidad de los precios de la energía y las crecientes fluctuaciones de carga debido a la integración de la electrificación y las energías renovables hacen que la gestión de la energía sea más difícil. Muchos centros siguen confiando en sistemas gestionados manualmente que dificultan responder a los picos de demanda o beneficiarse de los precios más bajos de la energía. Y la limitada experiencia interna, el control fragmentado de los activos y las regulaciones complejas complican aún más los esfuerzos por lograr la eficiencia energética.

Con la optimización de la carga energética de Siemens, puede reducir los costes, evitar los picos de carga y optimizar las energías renovables in situ.

Icono de tarifas de red en aumento, versión estadounidense

Dos servicios a la altura de sus ambiciones

Peak Demand Limiting

Limitación de picos de demanda (PDL) proporciona un control sencillo y basado en reglas para gestionar las cargas de energía y reducir los picos de demanda. El sistema regula las cargas, los generadores y los activos de almacenamiento controlables en función de las restricciones, las prioridades, los estados operativos y los dispositivos de confort predefinidos.

Flex Optimization

Optimización de la flexibilidad (FLEX) proporciona una optimización predictiva y basada en la IA de todo el sistema energético. El sistema prevé las cargas y la generación renovable para permitir la optimización predictiva de los costes de energía y la flexibilidad.

  • Minimiza los costes de energía mediante una optimización predictiva y automatizada,
  • Optimiza el autoconsumo de la generación in situ,
  • Reacciona automáticamente a la dinámica de los precios de la energía,
  • Controla los sistemas eléctricos y térmicos,
  • Genera ingresos adicionales a partir de la flexibilidad energética

Participar en los mercados energéticos

Las organizaciones con activos energéticos flexibles pueden obtener un valor adicional participando en los programas de respuesta a la demanda y del mercado energético. Al aprovechar las cargas controlables, la generación in situ y los sistemas de almacenamiento de energía, las instalaciones pueden reducir el estrés de la red durante los períodos pico y, al mismo tiempo, crear nuevas oportunidades de ingresos.

Siemens y Voltus: acceso simplificado al mercado

Gracias a la asociación de Siemens con Voltus, los clientes pueden acceder a las oportunidades del mercado energético y de respuesta a la demanda con mayor facilidad. Voltus ayuda a facilitar la inscripción y la participación en los programas disponibles, mientras que Siemens proporciona las funciones de control inteligente necesarias para ofrecer flexibilidad sin comprometer los requisitos operativos, la comodidad de los ocupantes o la continuidad empresarial.


Cómo trabaja Siemens con usted

Siemens apoya a los clientes durante toda la implementación y el funcionamiento de la optimización de la carga de energía. El proceso comienza con una evaluación inicial para entender los requisitos del sitio y configurar todos los activos energéticos pertinentes. Una vez configurado el sistema, el software optimiza continuamente el consumo de energía en tiempo real para reducir los costes y mejorar el uso de la generación in situ. También supervisamos el rendimiento de forma continua.

Una imagen espaciadora en blanco con fondo en blanco.



1443565245

Logre sus objetivos con la optimización de la carga de energía

Es hora de ir más allá de las intervenciones manuales y del control fragmentado de los activos. El servicio de optimización de la carga de energía de Siemens ayuda a las empresas a reducir los costes de energía y a evitar los cargos por picos de energía al gestionar automáticamente cuándo y cómo las instalaciones utilizan la energía.