Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Universidad de Florida Central

En la Universidad de Florida Central, el acceso a la educación es tanto una declaración de misión como un compromiso para mejorar la movilidad económica en una región diversa y geográficamente dispersa. Prestando servicios a los condados de Citrus, Levy y Marion, la universidad opera en varios campus y centros, cada uno con necesidades operativas y dinámicas comunitarias únicas.

Una definición más amplia del éxito estudiantil

Si bien los esfuerzos continuos de modernización de las instalaciones y optimización energética han fortalecido la infraestructura del campus, la Facultad de Florida Central vio la oportunidad de ampliar aún más su impacto.

Con el apoyo de una beca EMPOWER, la universidad se asoció con la Escuela Primaria de College Park, una escuela local en la que muchos estudiantes provienen de hogares con dificultades económicas y una parte importante aprende inglés. El rendimiento académico en ciencias había caído por debajo de la media de los condados y los estados, lo que ponía de relieve una clara necesidad de apoyo y la oportunidad de actuar de forma colaborativa.

La oportunidad de solicitar la beca EMPOWER nos dio la oportunidad de responder a una necesidad real de la comunidad. Propusimos utilizar la beca para ayudar a los profesores de ciencias de la escuela primaria de College Park a crear un laboratorio de ciencias interior y exterior centrado en la energía renovable y la agricultura sostenible.
Dra. Jennifer Fryns, vicepresidenta adjunta, Programas profesionales y profesionales, Universidad de Florida Central

Construir una base para los futuros estudiantes

A través del programa EMPOWER, Siemens y el Colegio de Florida Central ayudaron a hacer realidad una nueva visión: un laboratorio STEM interior y exterior diseñado para hacer que la ciencia fuera tangible, atractiva y relevante. El laboratorio se centra en dos áreas fundamentales que dan forma al futuro de la educación y la fuerza laboral:

  • Energía renovable
  • Agricultura sostenible

Al integrar estos conceptos en el aprendizaje práctico, los educadores enseñan los principios científicos básicos a través de aplicaciones del mundo real.

Cuando tiene una asociación como esta, pueden producirse todo tipo de beneficios inesperados.
Dra. Jennifer Fryns, vicepresidenta adjunta, Programas profesionales y profesionales, Universidad de Florida Central

Laboratorio STEM interior/exterior

Plan de estudios sobre energía renovable

Experiencias prácticas de aprendizaje

Reforzar las asociaciones entre la educación primaria y secundaria y la educación superior

Una asociación basada en un propósito compartido

El éxito de este proyecto pone de relieve la flexibilidad y el impacto del programa EMPOWER de Siemens. Al eliminar las barreras y permitir a las instituciones actuar con rapidez, los colegios y universidades tienen el poder de invertir en iniciativas que se alineen directamente con su misión.

Para el College of Central Florida, eso significaba ir más allá de los límites del campus e invertir en la próxima generación de estudiantes, incluso antes de que llegaran.

Es un recordatorio de que los resultados más significativos suelen empezar con una pregunta sencilla: ¿Cómo podemos hacer más juntos?

¿Cómo podemos ayudarlo a convertir sus ambiciones en realidad?