La Clinique Saint-Jean, un complejo de 44 215 m² en el centro de Bruselas, necesitaba una mejora completa de sus sistemas de suministro de energía. «La antigua instalación se remonta a 2004 y ya no cumplía con los estándares de continuidad», explica Ivo Coltura, ingeniero de proyectos de la Clinique Saint-Jean. «Había varias redes eléctricas sin una visión general central, y mucho menos una administración central. Necesitábamos más transparencia». Cegelec, SDM-Projects y Siemens han unido sus fuerzas para ofrecer una fuente de alimentación que supera todos los requisitos.

La Clinique Saint-Jean recibe un nuevo corazón eléctrico
Para un hospital moderno como la Clinique Saint-Jean de Bruselas, una fuente de alimentación fiable y eficiente es algo así como el elemento vital. Además del rendimiento técnico, también es importante garantizar la disponibilidad a largo plazo de los sistemas.
Proteger la fiabilidad y la disponibilidad
Monitorización inteligente
El nuevo sistema tenía que ser sólido, pero también inteligente, y esa no es solo una palabra de moda. Siemens eligió las placas de distribución de energía SIVACON S4 y los disyuntores SENTRON 3WA para el sistema de distribución de energía. Gracias al flujo de datos que proporcionan estos componentes, ahora se puede monitorizar todo el sistema de distribución de energía en Desigo CC.
Tanto el mundo digital como el real
SDM-Projects, socio de soluciones de Siemens, fue responsable del diseño, la ingeniería y la instalación. Esto se logró mediante un gemelo digital, ya que la instalación tuvo que hacerse de forma rápida y correcta la primera vez. No puede cortar el suministro eléctrico de un hospital durante cuatro semanas, de la misma manera que no puede detectar los fallos cuando está encendida por motivos obvios de seguridad del personal. Así que el equipo validó toda la instalación de forma virtual y detectó todos los fallos imaginables.
Instalación diez veces más rápida
Los proyectos SDM incluso fueron un paso más allá: tras la validación virtual, fue necesario combinar el mundo virtual y el mundo real, de modo que la verdadera centralita se conectara a las fuentes de alimentación virtuales. Con el funcionamiento en vivo de los conmutadores y su retroalimentación transmitida al gemelo digital, el resultado fue la absoluta certeza de que tampoco había ningún error en la centralita, lo que se confirmó con más validaciones del sistema más adelante. Incluso Siemens estaba asombrado. SDM podía hacer esto.
Los resultados son impresionantes. No solo está todo perfectamente seguro, sino que la instalación fue diez veces más rápida de lo habitual. Como los proyectos SDM podían depurar todo por adelantado, no tuvieron que hacer ningún ajuste durante la instalación. Todo es compatible, lo cual es un gran logro.
Una solución sostenible, abierta a nuevos desafíos
Para Ivo Coltura, Cegelec, SDM-Projects y Siemens han hecho más de lo que la Clínica Saint-Jean había pedido y con mayor rapidez. Según el ingeniero de proyectos de la Clínica Saint-Jean, la instalación es ahora totalmente sostenible y pronto les permitirá ir mucho más lejos.
En el futuro, Clinique Saint-Jean también podrá integrar fuentes de energía adicionales en el sistema, como paneles fotovoltaicos o cogeneración, para que puedan suministrar energía de forma inteligente. En caso de un fallo en la red, la clínica formará su propia isla energética. Esto les permitirá pasar de una operación de emergencia a una operación de emergencia cómoda, lo que les permitirá seguir alimentando también activos no vitales. La Clínica Saint-Jean puede incluso garantizar una mayor estabilidad de la red suministrando energía adicional al operador de la red o consumiendo más si hay demasiada energía en la red. Estas son las ventajas de un sistema de control inteligente.