Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Hay una persona de pie frente a una fábrica digital con el logotipo de Siemens en la pared.

Llevar la biofabricación digitalizada a un nuevo nivel

En su fábrica de Wusu, en la provincia china de Xinjiang, Cathay Industrial Biotech Ltd. está demostrando las posibilidades que ofrece la biofabricación y utiliza las soluciones de digitalización de Siemens.

La transformación digital como factor de éxito

Cathay Biotech produce polímeros, un elemento esencial para varios productos químicos. Su planta de Wusu ha adoptado la solución completa de fábrica digital de Siemens, que cubre todo el ciclo de vida de la planta en términos de diseño, construcción, operación y mantenimiento, para permitir una mejor supervisión, desde la I+D hasta la producción.

Expansión empresarial

Una I+D más eficiente

Cathay Biotech examina más de 500 000 muestras de laboratorio al año. El software SIMATIC SIPAT con tecnología de análisis de procesos (PAT) utiliza el análisis digital para ayudar a identificar las conexiones entre los parámetros clave, lo que reduce los procesos de laboratorio.

Funcionamiento ininterrumpido

El sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7 utiliza un modelo de planta digital creado por el sistema de gestión digital de activos de planta COMOS para garantizar la supervisión continua de la producción.

Producción eficiente

El sistema SIMATIC IT Manufacturing Execution garantiza flujos de trabajo de planificación y producción estables y eficientes. Muchas fases de producción y procesos de lanzamiento se pueden automatizar, lo que reduce los costes operativos y las tasas de error.

Mantenimiento integrado

SIMATIC PCS 7 y COMOS MRO comparten datos para planificar el mantenimiento y realizar las reparaciones, lo que ayuda a evitar errores y tiempos de inactividad de la planta.

Digital transformation

Expansión empresarial

Los grandes volúmenes de datos («macrodatos») permiten a Cathay Biotech obtener más información sobre los principios que rigen la investigación y la producción. Trabajando con Siemens, Cathay Biotech amplió un proceso de laboratorio muy complejo y sensible a escala industrial, ampliando su negocio en el proceso. Esto mejoró la eficiencia de todo su sistema de biofabricación y permitió a la empresa aprovechar al máximo el potencial de la producción digital.

Solución empresarial digital de Siemens

La solución Digital Enterprise de Siemens para Cathay Biotech cubre todo el ciclo de vida de la planta en cuanto al diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento. Toda la cadena de valor está integrada con el hardware y el software de Siemens; los datos se acumulan, procesan y analizan automáticamente, y los resultados del análisis regresan de la producción al laboratorio. Como resultado, Cathay Biotech puede mejorar por completo cada paso de su proceso, desde la I+D hasta la producción y de vuelta a la I+D.

A digital factory with a person in the foreground and a large screen displaying a factory layout in the background.
A child is playing with a science toy in a laboratory setting.

Siemens Xcelerator

Siemens Xcelerator es una plataforma empresarial digital abierta que facilita la transformación digital, con un tiempo de comercialización más rápido y a escala.

Se compone de:

  • una cartera modular y seleccionada de software y hardware compatible con el IoT basada en interfaces de programación de aplicaciones estándar y una gama de servicios de Siemens y de terceros certificados
  • un ecosistema de socios en crecimiento, desde proveedores de soluciones hasta socios tecnológicos
  • un mercado que crecerá con el tiempo como punto central para explorar, educar, intercambiar y realizar transacciones junto con una comunidad de clientes, socios y desarrolladores

Con una gobernanza técnica y comercial clara basada en los más altos estándares y valores, Siemens facilita la creación conjunta y la colaboración entre socios, clientes y desarrolladores.

Para mejorar la biofabricación, debemos [...] fabricar productos de mayor calidad de manera más eficiente [...], los costes de producción [deben ser] competitivos [...] [y] la producción en masa debe ser una opción, como ocurre con la producción a base de petróleo. La digitalización desempeña un papel fundamental en todos los [...] aspectos.
Xiucai Liu, Presidente y director ejecutivo, Cathay

Explore nuestros recursos de biofabricación digitalizados

Seminario web

Del portapapeles al tablet, con Siemens & ZETA GmbH

Disfrute de un interesante intercambio sobre el tema del mantenimiento y el servicio y sobre cómo se puede eliminar el problema de los flujos de trabajo en papel para garantizar un mantenimiento seguro.

Equipo de procesamiento químico industrial con grandes tanques y tuberías de metal contra un cielo azul

Comience su viaje