Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Ferrocarriles de la India

Por la vía segura: una transformación hecha en la India

La tecnología de conducción directa de Siemens para la señalización de bloqueo automático está redefiniendo la seguridad y la eficiencia de los ferrocarriles de la India.

Señalización de un aumento de la seguridad y la fiabilidad

Todos los días, en toda la India, más de 13 500 trenes de pasajeros transportan a millones de pasajeros y recorren el país a lo largo y ancho del país en una red que se extiende por más de 68 500 km de vías férreas. Eso es aproximadamente un 50% más que la circunferencia de la Tierra.

Se trata de Indian Railways, que opera la cuarta red ferroviaria más grande y una de las más complejas del mundo, con vías que recorren algunas de las altitudes más altas y los lugares más remotos. No exagero al decir que Indian Railways es la columna vertebral del transporte y la logística del país, ya que transporta la asombrosa cantidad de 7 000 millones de pasajeros y más de 1200 millones de toneladas de carga cada año.

Garantizar la seguridad y la fiabilidad es la máxima prioridad para los ferrocarriles de la India. Esto requiere un sistema de señalización ferroviaria sólido que esté diseñado para ofrecer una precisión absoluta. Siemens se enorgullece de colaborar en este viaje, ya que impulsa la transformación digital de los ferrocarriles de la India con su innovadora tecnología de señalización automática de bloqueo (ABS) de conducción directa. La solución de próxima generación está redefiniendo la forma en que la India aborda la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia operativa en sus corredores ferroviarios de alta densidad.

La solución de señalización inteligente de Siemens marca un cambio de paradigma con respecto al sistema de señalización convencional que depende de los relés utilizado por los ferrocarriles de la India. El antiguo sistema implicaba grandes salas de retransmisión con equipos costosos, un extenso cableado de cobre y una pesada obra civil. Un solo fallo puede detener el tráfico y requerir mucho tiempo para detectar y resolver los fallos.

Solución de próxima generación para la India

Por el contrario, el ABS de conducción directa se basa en una arquitectura ágil, modular y preparada para el futuro. Los armarios modulares compactos, a prueba de manipulaciones y con clasificación IP54 se colocan justo al lado de las vías, lo que sustituye al voluminoso cableado y reduce la dependencia de las salas de retransmisión. La estructura modular escalable acelera el despliegue. La conducción directa ofrece una seguridad superior y una capacidad de diagnóstico más rápida. El resultado es un ecosistema de señalización sólido y fácil de usar.

Un gran avance para Indian Railways

Siemens ha sido durante mucho tiempo un socio en progreso para los Ferrocarriles de la India. Solo unos pocos fabricantes de equipos originales de todo el mundo poseen una solución de conducción directa para el ABS de este mercado. Actualmente, Siemens está implementando una solución en más de 3200 secciones de bloques de kilómetros de rutas. En febrero de 2026, la División del WCR-Bhopal puso en servicio el tramo Bina-Bhopal de 33 km con 2 secciones de manzana entre Kurwai Kethora y Kalkhari mediante la solución de conducción directa, lo que reforzó aún más el progreso de la implementación en la región centro-occidental. Los sistemas Wayside ya se han puesto en marcha en Nishatpura y Makardhokda en el ferrocarril central, lo que allana el camino para su despliegue en todo el país.

La nueva tecnología de señalización apoyará la marcha del ferrocarril hacia una red moderna al cumplir sus objetivos de seguridad, optimización de la capacidad y transformación digital. Además de la seguridad, aumentar la capacidad de las vías sin construir nuevas líneas es una alta prioridad. A diferencia del antiguo sistema de señalización de doble distancia, el ABS de conducción directa permite que más trenes circulen de forma segura por la misma vía, lo que mejora la fiabilidad, la puntualidad y la eficiencia de la red.

Al hacer converger la automatización, el diagnóstico integrado y el mantenimiento inteligente en el campo, la nueva tecnología se alinea con la visión de la India de una red ferroviaria digital de primer nivel.

Tecnología inteligente, resultados mensurables

El sistema ABS de conducción directa ha sustituido la anticuada lógica basada en relés por sistemas modulares e inteligentes que ofrecen varias eficiencias operativas:

Diseño integrado y listo para usar

permitiendo una instalación más rápida con una reducción de los costes civiles, de cableado y de retransmisión

Alta fiabilidad y seguridad

con tasas de fallos más bajas y una detección y recuperación de fallos más rápidas

Diagnóstico inteligente en carretera

apoyar el mantenimiento predictivo y la mejora del rendimiento de la red

Sostenible y eficiente desde el punto de vista energético

operaciones con despliegue compatible con energía solar y beneficios de ciclo de vida extendido

El sistema de próxima generación garantiza viajes más seguros, llegadas puntuales y un servicio fiable para los pasajeros. Para los ferrocarriles, reforzará el rendimiento de la red al proporcionar una mayor seguridad, integridad, máxima utilización de la capacidad y una señalización preparada para el futuro en las rutas más transitadas de la India.

Hecho para la India, hecho en la India

La comprobada capacidad de innovación de Siemens y la excelencia en ingeniería centrada en la India sustentan su asociación duradera con Indian Railways. El sistema ABS de conducción directa no solo está diseñado para la India, sino que también está «fabricado en la India». Personalizada según los estándares ferroviarios de la India, su arquitectura de eficiencia energética está en línea con la misión de Ferrocarril Verde de la India.

A medida que la India sigue modernizando su infraestructura ferroviaria, la solución ABS con conducción directa de Siemens sienta las bases de una movilidad ferroviaria digital y sostenible. Al convertir el tiempo de inactividad en tiempo de actividad y transformar la señalización antigua en un sistema preparado para el futuro, Siemens ayuda a dar forma a un mañana más seguro e inteligente para los ferrocarriles de la India.