Skip to main content
FÁBRICA INTELIGENTE

Revolución en la construcción de viviendas, con tecnología de Siemens

Por: Mikael Hedberg, fundador y director ejecutivo de ADMARES

Nota del editor: En este post de invitado de Mikael Hedberg, basado en su reciente aparición en el pódcast Optimistic Outlook, se destaca cómo las tecnologías de Siemens están transformando las capacidades de nuestros clientes para impulsar la innovación y cambiar por completo sus industrias.

La humanidad se enfrenta a un problema de vivienda mundial: según la ONU, 1600 millones de personas en todo el mundo carecen de viviendas asequibles, y esta cifra podría aumentar a 3000 millones en 2030. En realidad, nada está cerrando la brecha.

En última instancia, el tiempo, el coste y la calidad de la construcción de viviendas pueden ser muy difíciles de controlar. Además de eso, los proyectos están muy expuestos a riesgos externos, como el clima, que no se pueden gestionar.

Mi experiencia está vinculada a la construcción naval, que se remonta a principios de la década de 1990. Una cosa que la construcción naval me enseñó es cómo maximizar la producción fuera de las instalaciones con soluciones modulares que se pueden entregar a un astillero para su montaje. Los barcos son como ciudades flotantes, y la industria aprendió pronto a industrializar la complejidad a un coste competitivo.

Hace diez años, cuando fundé una nueva empresa llamada ADMARES, para dedicarme a los proyectos de construcción terrestres globales, rápidamente me di cuenta de que había un gran contraste con la construcción naval: la construcción está fragmentada, con innumerables actores en cada proyecto. La mayoría de los trabajos se realizan a mano y se basan en mano de obra de construcción calificada que puede ser difícil de controlar en cuanto a calidad y disponibilidad. Además, el coste de la construcción sigue aumentando.

Estos factores han dado forma a la misión de ADMARES: eliminar por completo la obra de construcción mediante la producción de viviendas en fábrica y nuestro compromiso con la digitalización. Nuestro objetivo es mejorar la disponibilidad de viviendas y la experiencia de vida, no solo cambiar la forma en que se construyen las viviendas. Mi empresa invirtió en el desarrollo de tecnología que lo hiciera posible, de modo que lo único que se construyera en el sitio fueran los cimientos del edificio.

El gran avance: asigné 22,5 minutos por unidad de edificio

Cuando empecé a concebir ADMARES, me di cuenta de que el gran problema de la construcción es que es la última industria que construye cosas a mano. Construir a mano requiere mano de obra cualificada en la construcción y, sin embargo, la industria se enfrenta a una disminución continua de esa mano de obra cualificada. Los jóvenes no van a dedicarse a la construcción mientras todos los expertos se jubilen. La gran falta de trabajadores de la construcción, junto con la creciente demanda de viviendas accesibles, hace que los costos de construcción aumenten de manera constante.

El primer gran paso para ADMARES fue diseñar una fábrica para producir viviendas modulares, pero cuando organizé la empresa, no existía la experiencia para esa producción en el sector de la construcción. La automatización y la robotización no formaban parte del ADN de esa industria. En 2018, ADMARES recurrió a Porsche Consulting, diseñadores del astillero más avanzado del mundo en Alemania, que producía cruceros completamente cubiertos en una línea de montaje, para que nos ayudara a diseñar el primer concepto de fábrica inteligente para la construcción de viviendas.

En 2019, MHP, una empresa de Porsche, nos ayudó a crear la arquitectura de digitalización en nuestra fábrica y, luego, introdujimos varias tecnologías de Siemens. Para 2022, ADMARES había firmado una asociación estratégica con Siemens y, para 2023, ADMARES tenía las 26 líneas de producción y sistemas logísticos instalados en la fábrica, una fábrica inteligente totalmente nueva, automatizada y con enfoque digital.

The breakthrough: Take time of 22.5 minutes per building unit

As I began to conceive of ADMARES, I realized that the big problem in construction is that it's the last industry building things by hand. Building by hand requires skilled construction labor, and yet the industry faces a continuous decrease in that skilled labor. Young people are not going into construction while all the skilled people are retiring. This massive shortage of construction labor at the same time we need more affordable homes continually drives up the cost of construction.

The first big step for ADMARES was to design a factory to produce modular homes, but at the time I was first organizing the company, the expertise for such production did not exist in the construction industry. Automation and robotization were not part of that industry’s DNA. In 2018 ADMARES turned to Porsche Consulting, designers of the world’s most advanced shipyard in Germany, producing cruise ships entirely indoors on an assembly line, to help us design the first smart-factory concept for home building.

In 2019, MHP–A Porsche Company helped us build the digitalization architecture in our factory, and we then introduced various Siemens technologies. By 2022, ADMARES had signed a strategic partnership with Siemens, and by 2023, ADMARES had all 26 production lines and logistics systems set up within the factory—a digital-first, automated, greenfield smart factory, making ADMARES a Digital Enterprise.

A building roof structure on black has dark gray roofing, framing, colored pipes, gray ducts, windows, and boxes.

Siemens enables detailed Digital Twin visualizations of homes, including HVAC systems, so that ADMARES can design and validate modular house parts before any production occurs.

Un salto impactante: producción de viviendas a gran escala mediante la digitalización

El software estándar que se utiliza en la industria de la construcción actual no es lo suficientemente detallado como para generar los datos y los diseños necesarios para la producción automatizada y robotizada. Al implementar las tres tecnologías de Siemens a la vez (soluciones de automatización, gemelos digitales e IA industrial), ADMARES ha logrado lo que yo llamo un «salto impactante», porque, en esencia, hemos superado la Revolución Industrial y la revolución de la IA al mismo tiempo.

Gracias a estas tres tecnologías, ADMARES puede convertir viviendas asequibles en productos en lugar de en proyectos de construcción. Al pasar de la construcción basada en proyectos a la fabricación basada en productos y al combinar nuestra tecnología de productos con las soluciones de Siemens, ahora podemos industrializar, producir y digitalizar la producción de viviendas, y así alcanzar nuevos niveles de eficiencia, precisión e innovación.

Esta automatización aporta una gran ventaja: nuestra producción se puede implementar en cualquier parte del mundo, lo que ofrece ventajas de coste y escalabilidad de forma inmediata. En nuestra fábrica inteligente, 141 robots realizan todas las tareas especializadas (soldadura, corte, sujeción, colocación de azulejos, carpintería y más) en las 26 líneas de producción. Las casas modulares se crean con operadores de líneas de montaje que pueden formarse en cuestión de días, un enfoque que requiere un 95 % menos de trabajadores que las obras de construcción tradicionales. El resultado: una construcción de viviendas más rápida, segura y eficiente, lo que se traduce en viviendas de alta calidad y bajo coste a gran escala con materias primas y mano de obra locales, sin necesidad de trabajadores de la construcción cualificados ni de la obra de construcción tradicional, que, por lo general, está llena de variables incontrolables y de contaminación acústica.

Overhead view of a two-level floor plan shows bedrooms, bathrooms, kitchen, dining table, seating, refrigerator and sofa.

From a compact 65m² starter home to a spacious 450m² multi-bedroom family residence, Admares offers fully finished, modular homes built with premium materials and delivered at scale.

Al pasar de la construcción basada en proyectos a la fabricación basada en productos y al combinar nuestra tecnología de productos con las soluciones de Siemens, ahora podemos industrializar, producir y digitalizar la producción de viviendas, y así alcanzar nuevos niveles de eficiencia, precisión e innovación.
Mikael Hedberg, Fundador y director ejecutivo, ADMARES

And we’re bringing these technologies to the next level. This is a very powerful tool if we need to change the product or the production. For example, if we change the home to have four windows instead of three windows, we know in a fraction of second what the cost implication is. We also know if the change will affect productivity; i.e., do we have enough capacity in the window factory to produce a fourth window without causing a bottleneck? It’s mind-blowing what we can do with the tech.

As Eryn Devola, Head of Sustainability, Siemens Digital Industries, has said, “The work that ADMARES is doing is a compelling example of how Siemens technology enables entirely new business models to emerge. . .This is the kind of industry reinvention Siemens Xcelerator was designed to make possible.”

Y estamos llevando estas tecnologías al siguiente nivel. Esta es una herramienta muy poderosa si necesitamos cambiar el producto o la producción. Por ejemplo, si cambiamos la casa para que tenga cuatro ventanas en lugar de tres ventanas, sabremos en una fracción de segundo cuál es el coste que implica. También sabremos si el cambio afectará a la productividad, es decir, ¿tenemos suficiente capacidad en la fábrica de ventanas para producir una cuarta ventana sin provocar un cuello de botella? Es alucinante lo que podemos hacer con la tecnología.

Como dijo Eryn Devola, directora de Sostenibilidad de Siemens Digital Industries, «el trabajo que está realizando ADMARES es un ejemplo convincente de cómo la tecnología de Siemens permite el surgimiento de modelos de negocio completamente nuevos. Para hacer posible este tipo de reinvención de la industria fue que se diseñó Siemens Xcelerator».

El futuro es ahora: hogares inteligentes sostenibles y conectados digitalmente

Y la tecnología de Siemens no termina ahí: como producimos hogares igual que los productos en una fábrica, podemos integrar nuestro software y nuestros sensores para el hogar inteligente de forma directa durante la fabricación. Esto representa otro gran avance, ya que los hogares actuales no suelen estar conectados digitalmente, por lo que carecemos de datos completos sobre su funcionamiento, lo que consumen o si hay problemas operativos.

La plataforma Smart Home de ADMARES funciona con Industrial Edge de Siemens y se instala en cada hogar. A través de este sistema, controlamos el consumo de energía y agua, detectamos fugas, rastreamos la calidad del aire y conectamos todos los aparatos, sistemas de climatización e iluminación a una plataforma única y fácil de usar que se puede controlar mediante un teléfono inteligente o las pantallas táctiles del hogar.

Una de las mayores oportunidades que quedan para la digitalización son nuestros hogares. Dado que pasamos más del 50 % de nuestro tiempo dentro de ellos, este es un espacio fundamental para entender y optimizar. Como producimos hogares como productos manufacturados, por fin podemos aprovechar este potencial. Ahora se pueden recopilar enormes cantidades de datos operativos que proporcionan información sin precedentes que permiten mejorar de forma continua la calidad, la eficiencia y el rendimiento de los hogares en todo el mundo.

La industria de la construcción, que consume alrededor del 40 % de las materias primas del mundo y cantidades importantes de agua y energía, también es una de las mayores productoras de emisiones de CO₂. Pero nuestro enfoque en ADMARES puede transformar el proceso en un proceso de fabricación avanzado con un impacto medioambiental considerablemente menor. En nuestra fábrica, utilizamos energía solar para la producción, lo que reduce las emisiones de CO₂ un 75 % en comparación con la construcción tradicional. Producir componentes según las especificaciones exactas en la fábrica también genera un 80 % menos de residuos en comparación con los métodos de construcción tradicionales, ya que con las simulaciones de los gemelos digitales se desperdicia poco o nada de material.

Además, las necesidades de transporte tradicionales se reducen en más del 95 %, ya que las casas completamente ensambladas se entregan directamente in situ en lugar de necesitar numerosas entregas pequeñas diarias. Las materias primas necesarias para la producción se consolidan y optimizan antes de llegar a la fábrica, lo que minimiza aún más el impacto medioambiental y las ineficiencias.

A veces tenemos que pensar de forma innovadora: tomar una industria anticuada y llevarla al nivel digital e integrar las herramientas disponibles a través de la IA. Pronto lo haremos en Australia, ya que ADMARES va a crear nuestra primera fábrica inteligente australiana en el sureste de Queensland, donde invertiremos cientos de millones y generaremos 3200 nuevos empleos. Vamos a poner en marcha toda nuestra tecnología de gemelos digitales y de automatización, mientras seguimos buscando formas de innovar con la construcción de viviendas estandarizadas para lograr un mayor impacto en la vivienda asequible.

Publicado: 29 de enero de 2026

White trailers carrying solar-panel-covered loads are on intersecting multi-lane roads among brick buildings and trees.

Shifting the entire home building process to the factory relies on industrial automation, digital planning and modular series production.

The construction industry, which consumes around 40 percent of the world’s raw materials along with significant amounts of water and energy, is also one of the largest producers of CO₂ emissions. But our approach at ADMARES can transform it into an advanced manufacturing process with a dramatically lower environmental footprint. Our factory is using solar energy for production, reducing CO₂ emissions by 75 percent compared to traditional construction. Producing components to exact specifications in the factory also generates 80-percent less waste compared to traditional construction methods, because with simulations by Digital Twin there is little-to-no waste of materials.

In addition, traditional transportation needs are cut by more than 95 percent, as fully assembled homes are delivered directly on site rather than requiring numerous small daily deliveries. The necessary raw materials for production are consolidated and optimized before reaching the factory, further minimizing environmental impact and inefficiencies.

Sometimes we need to think outside the box: take an old-fashioned industry and bring it up to the digital level and the tools available through AI. We’re soon going to be doing this in Australia, as ADMARES is creating our first Australian smart factory in South-East Queensland, where we’re investing hundreds of millions and generating potentially 3,200 new jobs. We’ll put all our digital-twin and automation technology in motion here, as we continue to search for ways to innovate with productized home building for greater impact on affordable housing.

Published: January 29, 2026

A person uses a keyboard and mouse at a workstation; a monitor displays a design visualization.

Simulation plays a key role for Admares, especially in balancing cycle times, logistics and layout decisions.