Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
SOSTENIBILIDAD

Impulsando la IA: convertir las restricciones de la red en una ventaja

Por: Celine Le Goazigo, directora de energía del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible

Nota del editor: Como parte de una serie especial de colaboradores invitados de la Semana del Clima de Nueva York 2026 sobre USA Stories, con voces de organizaciones que trabajan junto a Siemens para promover la sostenibilidad mediante la colaboración y la acción colectiva, pedimos a Celine Le Goazigo, directora de energía del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), que abordara temas clave sobre cómo impulsar la economía de la IA. (Siemens es miembro de WBCSD.)

La demanda de electricidad está entrando en una nueva era. Tras dos décadas de demanda prácticamente plana en muchos mercados maduros, la rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos está creando un crecimiento sostenido de la carga. Este cambio está cambiando las suposiciones sobre la capacidad de la red, la infraestructura energética y el ritmo del despliegue de energía limpia.

El crecimiento de la IA está obligando a las empresas de servicios públicos, los responsables políticos, los reguladores, los operadores de centros de datos, las empresas de tecnología y las comunidades a reconsiderar la forma en que planifican, financian, conectan y operan la infraestructura energética. El desafío va más allá de la cantidad de electricidad que la infraestructura de IA pueda necesitar. También implica la velocidad, la concentración geográfica y la intensidad de inversión de esa demanda, junto con la capacidad de las redes y los mercados de responder con la suficiente rapidez como para apoyar el crecimiento económico. Las decisiones que se tomen ahora sobre dónde y cómo se construya esta infraestructura determinarán no solo su huella de carbono a largo plazo, sino también la resiliencia, la asequibilidad y la competitividad del sistema energético en general.

Las restricciones de la red no tienen por qué convertirse en barreras para la economía de la IA. Abordados pronto y de forma colaborativa, pueden crear un incentivo para la modernización de la red, la inversión en energía limpia, el despliegue digital y un uso más flexible de la electricidad. Las regiones y las empresas que conectan el desarrollo de infraestructuras de IA con la planificación de los sistemas energéticos pueden reforzar la capacidad local, reducir el riesgo energético a largo plazo y establecer una ventaja competitiva a la hora de atraer inversiones.

La clave es empezar a planificar la infraestructura junto con las decisiones de inversión. Para aprovechar esa oportunidad, las partes interesadas deben tratar la red como un socio de diseño y diseñar los centros de datos de IA como participantes activos y flexibles en el sistema eléctrico, no como puntos de consumo pasivos.

A pesar de los obstáculos, como el aumento de los costes de energía y la congestión de la red, la electrificación sigue siendo una de las palancas más importantes para la descarbonización de la industria. Los obstáculos técnicos, económicos y reglamentarios seguirán ralentizando el despliegue de las soluciones electrificadas a menos que los actores clave unan sus fuerzas para abordarlos. Por lo tanto, acelerar la transición energética exige que las empresas, los gobiernos, las empresas de servicios públicos, las empresas de tecnología y los operadores de redes conviertan la creciente demanda impulsada por la IA en una oportunidad compartida de una electrificación más rápida, una inversión en energía limpia y un sistema energético más resiliente y competitivo.

Cómo los centros de datos de IA están remodelando la demanda de energía y la capacidad de la red

El regreso del crecimiento sostenido de la carga está cambiando las suposiciones de hace décadas sobre la capacidad de la red, los precios y el riesgo energético, con implicaciones en la sostenibilidad, la infraestructura y el desarrollo económico.

En cuanto a la sostenibilidad, la infraestructura de IA mueve el punto de elección más pronto que tarde. Los centros de datos que se construyan hoy funcionarán durante décadas, y las decisiones de abastecimiento y flexibilidad energética que se tomen ahora influirán en el perfil de carbono de la instalación durante toda la vida útil del activo. Por lo tanto, integrar la sostenibilidad en la fase de diseño cuesta mucho menos que modernizarla más adelante. También puede ofrecer una mayor certeza en torno a los costes futuros de la energía, los compromisos climáticos y el acceso a la energía limpia.

En cuanto a la infraestructura energética, las grandes cargas de anclaje solventes pueden financiar la modernización de la red que beneficie a todo el sistema. Una mejora de subestación o un refuerzo de transmisión construido para un operador puede desbloquear la capacidad de la base industrial circundante y de las conexiones residenciales. Las comunidades cercanas al desarrollo de nuevos centros de datos quieren confiar en que el aumento de la demanda fortalecerá la infraestructura local y preservará su medio ambiente. Los líderes que pueden conectar la inversión en centros de datos a una red local más resiliente y asequible pueden obtener apoyo más rápido que los que abordan el impacto comunitario por separado de la historia de la infraestructura.

En cuanto al desarrollo económico, la escala del capital en movimiento demuestra la ferocidad con la que las regiones y los países compiten por la inversión. Los gastos de capital de los 14 mayores operadores de centros de datos del mundo se acercarán a 750 000 millones de dólares este año, frente a poco menos de 450 000 millones de dólares del año pasado. A finales de 2025, se estaban construyendo más de 23 gigavatios de capacidad de centros de datos en todo el mundo, y alrededor de las tres cuartas partes en los Estados Unidos. El éxito recaerá en las regiones que puedan conectar proyectos rápidamente sin comprometer la sostenibilidad, los puestos de trabajo, la asequibilidad o los beneficios de la infraestructura compartida.

Cómo las principales empresas combinan el crecimiento de la IA con los compromisos climáticos y las inversiones en energía limpia

El patrón observado en las principales empresas confirma que la electrificación no se estanca por la tecnología, sino por las brechas en la coordinación de la cadena de valor. Llegamos a esa conclusión tras conectar a las empresas de toda la cadena de valor de los centros de datos mediante diálogos específicos y en la reunión anual de 2026 del WBCSD en abril de 2026.

Las organizaciones que logran equilibrar la creciente demanda de energía con los compromisos climáticos comparten varias prácticas:

  • Empiezan conversaciones sustantivas con los operadores de la red antes de que la decisión sobre el sitio sea definitiva, lo que convierte una posible cola de interconexión de varios años en un ejercicio de planificación más manejable.
  • Diseñan para ofrecer flexibilidad energética desde el primer día, y tratan la capacidad de respuesta a la demanda y de cambio de carga como especificaciones principales de las instalaciones, en lugar de como funciones que se añaden más adelante.
  • Combinan la adquisición de energía limpia a largo plazo con compromisos explícitos de inversión en la red, por lo que el acuerdo resultante hace más que mover electrones sobre el papel.
  • Van más allá de los promedios de las redes nacionales y se centran en los datos de ubicación, porque la intensidad de carbono y la capacidad disponible en una subestación específica pueden diferir sustancialmente del panorama nacional utilizado en gran parte de los informes de hoy.

El denominador común es que estas empresas tratan la red como un socio de diseño y la propia instalación como un activo dentro del sistema eléctrico, no simplemente como un gran punto de consumo a la espera de conectarse. Este enfoque permite que las restricciones de la red sirvan de base para tomar mejores decisiones de ubicación, diseño y operación, lo que convierte la planificación energética en una fuente de resiliencia empresarial y diferenciación competitiva.

Para ayudar a acelerar el progreso, el WBCSD está desarrollando una serie de recursos prácticos: un resumen para los responsables políticos, basado en las ideas del WBCSD Barómetro de avance empresarial 2026, y un navegador de electrificación, que identifica las acciones prioritarias para que las empresas y los reguladores eliminen las barreras de aquí a 2030. Ambos se estrenarán en la segunda mitad de 2026.

Estos recursos exploran cómo las empresas, los responsables políticos y los reguladores pueden crear las condiciones para una transición más rápida y eficaz. Al identificar las prioridades, las acciones prácticas y las oportunidades de colaboración compartidas, proporcionan una hoja de ruta para acelerar la implementación, reducir las barreras y desbloquear el valor económico, medioambiental y social a largo plazo.

Las restricciones de la red no tienen por qué convertirse en barreras para la economía de la IA. Abordados pronto y de forma colaborativa, pueden crear un incentivo para la modernización de la red, la inversión en energía limpia, el despliegue digital y un uso más flexible de la electricidad.

Aumentar la flexibilidad energética mediante la cooperación entre las partes interesadas en la red y los centros de datos

La brecha más común que vemos en el desarrollo energético es entre los planificadores de infraestructuras y los usuarios de la infraestructura. Los operadores de servicios públicos y redes planifican con horizontes de una década, mientras que los operadores de centros de datos de IA pueden tomar decisiones de inversión en horizontes medidos en meses. Cerrar esta brecha requiere un diálogo estructurado sobre cómo los centros de datos pueden funcionar como activos de la red activa.

Hay múltiples oportunidades de alineación:

  • Cambio de carga en respuesta a las condiciones de la red:
    El cambio de carga solo funciona si las empresas de servicios públicos y los operadores de la red pueden enviar a los centros de datos una señal sobre la restricción de la red sobre la que los sistemas de la instalación pueden actuar automáticamente. Este tipo de flexibilidad energética requiere una asociación que debería convertirse en un enfoque estándar para reducir las emisiones y gestionar los picos de demanda.
  • Recompensar el uso flexible de la electricidad:
    Los responsables políticos y los reguladores tienen que establecer incentivos que hagan que la flexibilidad sea valiosa desde el punto de vista económico. Las empresas de servicios públicos y los operadores deben entonces codiseñar mecanismos que reflejen el funcionamiento y el consumo de electricidad de las instalaciones.
  • Convertir la capacidad ociosa en un activo de la red:
    Las instalaciones, las baterías de respaldo y otras formas de capacidad sobrante pueden soportar el sistema eléctrico cuando no se utilizan para su propósito principal. Pero para captar ese valor, los reguladores tienen que elaborar normas que permitan a las empresas desplegar esta capacidad y recibir un pago por ello. Esta es una de las victorias más fáciles disponibles a corto plazo.
  • Cambiar las cargas de trabajo informáticas entre las regiones:
    Los operadores de la red tienen que mostrar claramente dónde hay escasez de capacidad y dónde está disponible, utilizando información de capacidad comparable en todas las regiones y mercados. Este enfoque requiere la cooperación entre los operadores de la red y la colaboración con las empresas de centros de datos.

En todas estas oportunidades, la necesidad más clara es una política que reduzca el riesgo de asumir compromisos a largo plazo. Gran parte de las dudas se deben a quién asume el coste si la demanda, las condiciones del mercado o los resultados de la infraestructura no se desarrollan según lo previsto. Unas normas e incentivos más claros pueden permitir a las empresas invertir en flexibilidad energética y, al mismo tiempo, dar a las empresas de servicios públicos una mayor confianza en la demanda futura.

Como primer paso, el WBCSD se asocia con Clima: TRACE en una herramienta interactiva en línea que se espera que se lance a finales de 2026. El objetivo de la herramienta es ayudar a los propietarios y operadores de centros de datos a identificar las oportunidades de reducción de emisiones a través de las decisiones de ubicación, la adquisición de energía limpia y las cargas informáticas flexibles. Esta colaboración forma parte de la WBCSD Acelerador de reducción de emisiones, cuyo objetivo es identificar los puntos de mayor impacto de la cadena de valor para la acción colectiva.

Convertir la demanda de IA en la modernización de la red y en una inversión en energía limpia

Tres factores indican que la demanda de electricidad impulsada por la IA puede apoyar la modernización de la red y, al mismo tiempo, reforzar la competitividad económica.

La primera es la escala de capital implicada. Anclar cargas de este tamaño puede justificar la inversión en la red y el despliegue digital que, de otro modo, tardarían años en construir un argumento empresarial. Si se planifica de forma eficaz, esta inversión puede ayudar a todos los que estén conectados a la misma red. También puede hacer que las regiones sean más atractivas para los fabricantes y otros usuarios de electricidad que buscan una infraestructura fiable, una energía más limpia y espacio para expandirse.

El segundo factor es el efecto demostración. Los centros de datos de IA que funcionan de manera flexible, desplazan o reducen la carga en respuesta a las condiciones de la red, pueden demostrar a una escala significativa que la demanda flexible funciona tanto a nivel operativo como comercial. Esas pruebas son importantes para los argumentos comerciales a los que se enfrentan otros sectores, desde las redes de carga de vehículos eléctricos (EV) hasta la industria pesada, al considerar sus propias inversiones en flexibilidad energética.

En tercer lugar está la urgencia que crea la competencia por la inversión en IA. Los reguladores y la industria están reexaminando los procesos de interconexión que avanzan al ritmo tradicional de los servicios públicos, porque el coste económico del retraso se ha hecho visible e inmediato. Ahora están probando tecnologías que mejoran la red y permiten más rápidamente las vías que permanecieron en las listas de deseos políticos durante años, porque la presión para conectar nuevas infraestructuras se ha vuelto más concreta que teórica. Nada de esto ocurrirá automáticamente. El progreso depende de cerrar las brechas de coordinación descritas anteriormente. Pero las materias primas para la aceleración, incluidos el capital, las pruebas comerciales, la tecnología y la atención política, están presentes de una manera que no lo estaban hace cinco años. Las empresas y regiones que reúnan esos ingredientes de la manera más eficaz pueden convertir las restricciones de infraestructura en una fuente de resiliencia, atracción de inversiones y ventajas económicas a largo plazo.

Un nuevo modelo para impulsar la economía de la IA

El rápido crecimiento de la economía de la IA está poniendo a prueba las suposiciones que han dado forma a la planificación energética durante décadas. También está creando una oportunidad única de avanzar en los cambios que el sistema eléctrico ya necesitaba. La inversión de capital, las grandes cargas de anclaje, la creciente atención política y las demostraciones reales de flexibilidad energética pueden ayudar a acelerar la modernización de la red, el despliegue de energía limpia y la resiliencia de la infraestructura.

La pregunta fundamental no es si el crecimiento de la IA impondrá nuevas exigencias al sistema energético. Se trata de si las partes interesadas se coordinarán con la suficiente antelación como para convertir esas demandas en beneficios duraderos para las empresas, las comunidades y la red.

Hacerlo requerirá un modelo de planificación diferente. Los propietarios y operadores de centros de datos deben incluir a los operadores de servicios públicos y redes en las conversaciones sobre la selección de sitios antes de que las decisiones sean definitivas, diseñar las instalaciones para un funcionamiento flexible e integrar la sostenibilidad desde el principio. Las empresas de servicios públicos, los reguladores y los responsables políticos deben dar señales más claras sobre la capacidad local, recompensar la flexibilidad energética, permitir la capacidad sobrante para apoyar la red y reducir los riesgos asociados a los compromisos de infraestructura a largo plazo.

Estas medidas pueden ayudar a garantizar que las conexiones más rápidas no se hagan a expensas de una energía más limpia, de la asequibilidad o de la resiliencia del sistema. Y lo que es más importante, pueden convertir la disponibilidad de energía de una restricción gestionada al final del proceso de desarrollo en una consideración estratégica que guíe la inversión, refuerce la resiliencia operativa, incluya a las comunidades y cree una ventaja competitiva.

Los marcos establecidos ahora determinarán qué parte de la inversión en IA de esta década contribuirá a un sistema energético más fuerte y limpio. Los líderes empresariales, los responsables políticos, los reguladores, los servicios públicos, los operadores de redes, las empresas de tecnología y los propietarios de centros de datos de IA deben actuar juntos para alinear la inversión, la planificación de la infraestructura y la ambición climática. Al hacerlo, pueden convertir el aumento de la demanda y las restricciones de la red en catalizadores de la inversión en energía limpia, el crecimiento económico y un futuro energético más resiliente.

Las empresas llaman a la acción para los centros de datos de la IA, la energía limpia y el crecimiento de la red durante la próxima década

A medida que los líderes empresariales se dirigen a Semana del Clima en Nueva York 2026, nuestro mensaje principal es que el crecimiento de la IA y la transición energética no van por caminos opuestos. La sostenibilidad no tiene que negociarse cuando la demanda aumenta rápidamente.

El crecimiento de la IA y la transición energética solo parecen ser prioridades contrapuestas cuando la planificación de la infraestructura se lleva a cabo después de una decisión de inversión y no junto con ella. Tratada como un problema de planificación desde el principio, la demanda impulsada por la IA puede convertirse en una de las fuerzas más fuertes disponibles para la modernización de la red y la inversión en energía limpia, cosas que la transición energética ya exige.

Para las empresas que promueven el desarrollo energético en la actualidad, destacan tres llamamientos a la acción:

Primero, involucre a las empresas, los servicios públicos y los operadores de la red en las conversaciones de selección de sitios desde el principio, antes de fijar una ubicación.

Luego, incorpore la flexibilidad energética y la sostenibilidad en el diseño de las instalaciones como requisitos operativos y comerciales principales.

Por último, participe en las plataformas que dan forma a un entorno político y regulador propicio, ya que los marcos que los reguladores están estableciendo ahora en torno a la velocidad de conexión, la transparencia de la ubicación, la inversión en infraestructura y la flexibilidad de los mercados determinarán qué parte de la inversión en IA de esta década se traducirá en redes más fuertes y limpias. La COP31 de Antalya es un hito importante para esta labor política y de promoción. Las empresas que participan en estos debates pueden ayudar a elaborar normas que apoyen conexiones más rápidas y, al mismo tiempo, preserven los objetivos de energía limpia, la fiabilidad del sistema y el valor económico compartido.

Publicado: 9 de septiembre de 2026