Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
CASO DE ÉXITO

La modernización da a las máquinas de hilar una nueva oportunidad de vida

La planta de Safilin en Szczytno ha dado nueva vida a una vieja máquina de hilar. La modernización del equipo ayudó a reducir los costes, a aumentar la eficiencia y la seguridad de la producción y a mejorar la comodidad de trabajo.

Safilin, una empresa que combina el capital francés con la experiencia polaca, fabrica productos a base de lino y cáñamo, incluidos hilos que se utilizan en las industrias de la confección, los muebles, los textiles técnicos, la alimentación, la automoción y muchos otros. La empresa también produce mechas para materiales compuestos, así como cordeles e hilos retorcidos para diversas aplicaciones. En Polonia, Safilin opera plantas de producción en Miłakowo y Szczytno. Este último sitio alberga una hilandería húmeda y una planta de peinado. La planta produce aproximadamente 2000 toneladas de productos acabados al año. Para el hilado en húmedo, utiliza máquinas PM88, conocidas comúnmente como PM. Estas máquinas están en funcionamiento desde 1982, lo que significa que llevan funcionando más de 40 años. Como parte de su estrategia industrial, la empresa decidió explorar alternativas a sus equipos actuales y aprovechar su amplia experiencia en procesos para crear una ventaja competitiva en la producción de hilados de lino. Con el objetivo de aprovechar al máximo sus activos actuales, el equipo directivo lanzó un programa de modernización destinado a dar a la máquina PM una segunda vida y cambiarle el nombre por PZ-KA. La decisión de modernizar las máquinas antiguas permitió la automatización de los procesos y la visualización en tiempo real de los parámetros de producción, lo que se tradujo en una mejora de la eficiencia operativa y un importante ahorro de costes. Un factor clave de éxito fue la creación de un equipo de proyecto integral, que reunió a especialistas de Safilin de diversas disciplinas que contribuyeron activamente a la iniciativa.

Safilin - Retrofitting - Case study - 01

La hiladora PM88 tras la modernización. La modernización del equipo ayudó a reducir los costes, a aumentar la eficiencia y la seguridad de la producción y a mejorar la comodidad de trabajo.

»La alternativa a la modernización era comprar máquinas en China. Sin embargo, elegimos la modernización porque los equipos disponibles actualmente en el mercado no garantizan el nivel de calidad o productividad requerido. Además, su coste es superior al de la restauración y mejora de nuestro parque de máquinas actual. El período de amortización de una máquina nueva superaría los ocho años, mientras que para la modernización es inferior a dos años. Por eso, la PZ-KA modernizada ha pasado a formar parte del parque de máquinas del departamento de hilatura»,
dice Jan Słowiński, director de planta de Safilin Szczytno.

El complejo proceso de procesamiento del lino

El proceso de hilado del lino implica dibujar y torcer simultáneamente una mecha tratada químicamente, es decir, una astilla de lino preprocesada y ligeramente retorcida de una densidad lineal específica.

»En las instalaciones de Szczytno, la hilatura se realiza mediante el método de hilado en húmedo. Se coloca una bobina errante en el marco giratorio, donde comienza el proceso de «preparación para el hilado». Esto implica hacer pasar el recorrido por un baño de agua mantenido entre 18 y 22 °C y, a continuación, por una serie de guías que permiten que se relaje de forma gradual y controlada,»
explica Aleksandra Kaszubowska, ingeniera de procesos de Safilin.

W kolejnej fazie taśma niedoprzędu wprowadzana jest do zestawu wałów. W obszarze między wałem zasilającym a wałkiem wydającym następuje połączenie niedoprzędu z przędzà i rozpoczyna si proces przędzenia. Przędza nawijana jest następnie na cewki umieszczonà na wrzecionie. Aby osiągnąć optymalnà wytrzymałość i równomierność przędzy należy kontrolować prędkość, skręt, wielkość rozciągu i kilka innych parametrów. Stało side to w pełni możliwe dopiero po retrofittingu, automatyzacji procesów i wdrożeniu rozwiązań do monitorowania.

Estado inicial antes de la modernización

La máquina PM88 constaba de tres componentes principales: un armario eléctrico, un armario mecánico y un módulo de trabajo. El armario mecánico se diseñó para transmitir la potencia motriz a través de un sistema de engranajes, cadenas y correas. De hecho, todo el mecanismo, compuesto por aproximadamente 50 componentes, principalmente engranajes rectos, se accionaba mediante un solo motor eléctrico.

»Esta solución dificultaba el cambio de los parámetros de la máquina, ya que requería una intervención manual, incluida la sustitución de marchas para modificar las relaciones de transmisión. Además, hubo que utilizar componentes de ajuste mecánico, como un mecanismo de trinquete para controlar el movimiento cíclico. Esto requirió ajustes de configuración precisos y prolongó el tiempo necesario para adaptar la máquina a una nueva gama de productos,»
recuerda Aneta Siemak, supervisora del Departamento de Hilatura.

»Además, algunos componentes de la transmisión, como los conjuntos de ejes y cojinetes, no se adaptaron correctamente a las condiciones de funcionamiento de la máquina, lo que provocó fallos y fallos de funcionamiento más frecuentes que afectaron a la fiabilidad y al tiempo de funcionamiento de la máquina,», añade Krzysztof Ogonowski, ingeniero mecánico jefe del Departamento de Hilatura.

El sistema eléctrico de la máquina PM88 convencional contenía solo el número mínimo de componentes necesarios para alimentar el sistema de control y los accionamientos. Todo el diagrama de control de la máquina cabe en una sola hoja. »Esto se debió a la funcionalidad limitada de la máquina,», explica Aneta Siemak.

»El motor principal accionaba todos los componentes de la máquina, incluidos los rodillos de alimentación, los rodillos de arrastre y el mecanismo de oscilación del raíl anular,», añade.

El motor se alimentaba directamente de una fuente de alimentación de 3 × 400 V. El número de dispositivos de detección, es decir, interruptores de límite, se limitaba a confirmar las posiciones finales de los mecanismos mecánicos. El sistema de control solo realizaba funciones básicas: arranque, parada y finalización del ciclo.

Safilin - Modernización - Estudio de caso - 03

Antes de la modernización, el armario mecánico se diseñó para transmitir potencia a través de un sistema de engranajes, cadenas y correas. Toda la transmisión estaba alimentada por un solo motor eléctrico.
La modernización dio a la máquina una nueva oportunidad de vida. Como parte del proceso de modernización, se rediseñó el armario mecánico y se adaptó para la instalación de servomotores.

Zimany o Modernizacji

Las obras del proyecto de modernización comenzaron en mayo de 2023 y continuaron hasta julio de 2024. Se rediseñó todo el armario mecánico y se adaptó para la instalación de servomotores. Durante la modernización, se sustituyeron varios componentes, incluido el tren de engranajes, que se sustituyó por sistemas servoaccionados. Los conjuntos de rodamientos y los ejes de transmisión también se modificaron para que funcionaran en las nuevas condiciones. Estos cambios permitieron ajustar con precisión los parámetros de funcionamiento de la máquina, lo que mejoró significativamente el rendimiento general.

»Gracias a los servomotores, ya no es necesario intervenir manualmente en el sistema de propulsión, lo que elimina la necesidad de cambiar las marchas. Los parámetros de la máquina se ajustan ahora mediante el controlador PLC. Además, tenemos una visibilidad total de todos los parámetros de cada sección de trabajo de la máquina, lo que permite reconfigurar los ajustes de forma rápida y sencilla y optimizar el proceso de producción,», afirma Maciej Rusinek, ingeniero jefe de energía de Safilin.

»Hemos optimizado la durabilidad de los principales componentes de la transmisión de potencia, como los cojinetes, los ejes y otros conjuntos, lo que ha mejorado significativamente la fiabilidad de todo el sistema,», añade Kamil Baran, ingeniero mecánico de Safilin.

La reducción del número de componentes mecánicos también ha facilitado el mantenimiento al proporcionar un mejor acceso a las piezas críticas y reducir significativamente el tiempo de inactividad. En conjunto, estas mejoras han contribuido a aumentar la eficiencia de la máquina y a aumentar la fiabilidad operativa.

»Tras la modernización, el sistema eléctrico de la máquina PM88 incorpora componentes alineados con el concepto de los sistemas de accionamiento modificados, así como nuevas funciones introducidas para cumplir con los requisitos de producción. Estas soluciones se basan en las tecnologías de Siemens, que cumplieron las expectativas de Safilin y demostraron ser ideales para el proyecto de modernización de máquinas,», explica Jakub Chojnacki, especialista sénior en soporte técnico de Siemens.

El elemento impulsor principal sigue siendo un motor asíncrono; sin embargo, su función se ha limitado a accionar los husillos. Gracias al diseño especializado del motor SIMOTICS GP (VSD) y del convertidor de frecuencia modular SINAMICS G120, su rendimiento ha mejorado significativamente. El resto de los componentes del variador responsables de las funciones específicas del proceso utilizan sistemas de servoaccionamiento SINAMICS S210 combinados con servomotores síncronos SIMOTICS S-1FK2 de imanes permanentes SIMOTICS S-1FK2 y cajas de cambios SIMOGEAR 2KJ de alto rendimiento y alta dinámica.

»El número de elementos de control físico del panel de operador se ha reducido a cero al transferir todas las funciones operativas al panel HMI. Los únicos controles físicos que quedan son los conectados al sistema de seguridad, es decir, los botones de parada de emergencia y los controles de restablecimiento del circuito de seguridad,», explica Wiktor Bartko, especialista en automatización de Safilin.

La nueva solución también está equipada con una función de apagado de los servicios públicos que corta automáticamente el soporte, es decir, el agua y el aire comprimido, cuando la máquina está apagada. Las características adicionales incluyen el reabastecimiento automático de agua en el canal de la máquina y la refrigeración automática de los armarios eléctricos y mecánicos. Todo el sistema de control lo gestiona un fiable controlador de la familia S7-1500 de Siemens que funciona en conjunto con el panel HMI.

Safilin - Retrofitting - Case study - 07 img 01

Armario de control eléctrico antes de la modernización.

Case study - 07 img 02

Armario de control eléctrico tras la modernización.

Automatización que mejora la productividad y la seguridad

Gracias a la modernización, la seguridad del funcionamiento de la máquina también ha mejorado significativamente. La PZ-KA está ahora equipada con un nuevo sistema de seguridad diseñado de acuerdo con los requisitos identificados durante el proceso de evaluación de riesgos. Entre otras características, la máquina está equipada con botones de parada de emergencia estándar tipo hongo.

»El sistema de seguridad está supervisado por un relé de seguridad programable de la familia SIRIUS 3SK2. Además de la función básica de parada de emergencia, también se ha implementado una función de solicitud de desbloqueo que permite detener la máquina de forma segura,», afirma Ewelina Radomska, especialista en salud, seguridad y medio ambiente.

La parada segura de los accionamientos de la máquina también se puede lograr mediante los circuitos de seguridad y las funciones de seguridad integrados en los servoaccionamientos y el convertidor de frecuencia. Estas funciones funcionan en función de las señales generadas por el relé de seguridad, lo que permite responder rápidamente en situaciones de peligro. Al mismo tiempo, si bien la seguridad ha mejorado significativamente, la productividad de la máquina también ha aumentado.

Przemiennik częstotliwości SINAMICS G120 odpowiada za prędkość wrzecion. Zastosowana technika 87 Hz pozwala na uzyskanie obrotów silnika połączonego w trójkąt do 2610 RPM, zwiększając maksymalnà liczb obrotów na wrzecionach do około 12 tysięcy RPM. Stanowi a Wzrost con un 173%
Maciej Rusinek, ingeniero energético jefe, Safilin
Safilin - Modernización - Estudio de caso - 10 img

Panel de operador antes y después de la modernización.

La automatización está controlada por el CPU Siemens integrada en el controlador SIMATIC S7-1500, que coordina el funcionamiento de los servoaccionamientos y otros componentes de la máquina. Entre sus funciones están la sincronización de las velocidades y los procesos de accionamiento, así como el control de las electroválvulas y los sistemas de ventilación. El panel de operador TP1200 Comfort HMI, a su vez, gestiona las funciones básicas de la máquina. Permite el diagnóstico de los componentes del sistema, incluidos los variadores, y permite controlar y supervisar los parámetros del proceso. El panel también visualiza los datos operativos clave, como el nivel de llenado de la bobina en la que se enrolla el hilo.

»El panel HMI muestra la longitud del hilo enrollado, medida en metros, así como la duración del proceso. Permite a los operadores ajustar la configuración actual del proceso en función de los resultados de las pruebas de laboratorio y genera gráficos de posición para el servoaccionamiento de carril anular,», explica Wiktor Bartko.

Lograr una producción óptima

El proyecto de modernización de máquinas incluyó una amplia gama de actividades relacionadas con la integración tecnológica y la implementación de nuevas soluciones de TI. El objetivo principal de esta parte del proyecto era crear un sistema capaz de recopilar digitalmente los datos de producción, procesarlos y analizarlos para optimizar los procesos de fabricación.

»Los datos recopilados permiten recrear una imagen completa del funcionamiento de la máquina, lo que nos permite identificar posibles problemas, planificar las medidas correctivas y mejorar la eficiencia operativa. Se registran más de 120 parámetros de la máquina, los más importantes de los cuales incluyen la velocidad del husillo, la oscilación del carril anular, la velocidad de avance y la velocidad de entrega,», dice Jan Słowiński.

Además, se controlan el tiempo de funcionamiento y el tiempo de inactividad de las máquinas, lo que permite evaluar la eficiencia del proceso y el consumo de energía, lo que a su vez contribuye a un control eficaz de los costes. También se recopilan datos sobre los volúmenes de producción, la calidad de los productos y la generación de residuos. A nivel tecnológico, el intercambio digital de datos con la máquina se realiza mediante protocolos de comunicación y API Modbus. El Modbus proporciona una conectividad fiable con los dispositivos de control, mientras que las API permiten una integración flexible con otros sistemas de TI. Al combinar estas dos tecnologías, es posible recopilar datos en tiempo real y transmitir los informes consolidados a los servidores para su posterior análisis.

»Como parte del proyecto, los servidores de aplicaciones se configuraron para recopilar datos de producción en directo. La transmisión de datos se agiliza gracias al entorno de orquestación de procesos de Node-RED, que permite automatizar los flujos de datos entre diferentes sistemas. Combinado con la utilidad de programación cron, nos da total flexibilidad a la hora de definir cuándo y cómo se transmite la información. Todos los datos de máquina recopilados se almacenan en una base de datos SQL,», explica Maciej Chudziński, ingeniero de software de Safilin.

La fase final de la implementación de la TI fue el desarrollo de un sistema de visualización de datos en Power BI. Esta plataforma permite crear informes y paneles analíticos interactivos que proporcionan a los usuarios información clara y dinámica sobre el rendimiento de la producción. Estas visualizaciones ayudan a identificar los problemas y facilitan la toma de decisiones basada en los datos.

Safilin - Retrofitting - Case study - 13

El elemento clave del proyecto eran las personas que participaban en él. Como señala Jan Słowiński, sin su dedicación y experiencia, la modernización de la PM88 no habría sido posible.

Ventajas de la modernización

Los resultados obtenidos con la modernización de la PM88 han sido tan exitosos que la planta tiene previsto modernizar más máquinas. Según las hipótesis del proyecto, se espera que la rentabilidad de la inversión se consiga en poco más de un año. Otras ventajas incluyen el aumento de la seguridad operativa y una mejora significativa de las condiciones de trabajo, gracias a la reducción de los niveles de ruido de 94 dB a 89,5 dB. La calidad del producto acabado también ha mejorado, sobre todo en términos de resistencia y uniformidad del hilo. Gracias a las soluciones de TI implementadas, los indicadores de calidad del hilo ahora se supervisan continuamente en Power BI.

Los beneficios financieros se derivan principalmente de la reducción de los costes de producción del hilo, logrados mediante un aumento de aproximadamente un 19% en la productividad de las máquinas. En términos absolutos, la producción media pasó de 176 kg por día a 209,5 kg por día.

»El sistema de automatización, basado en el controlador SIMATIC S7-1500, el ajuste flexible de los parámetros del proceso a través de la HMI y la monitorización continua del consumo de energía, incluido el indicador de kWh/kg, han ayudado a la planta de Szczytno a lograr importantes reducciones de costes. La decisión de Safilin de invertir en la modernización y el resultado positivo del proyecto demuestran que este enfoque no solo es beneficioso para el medio ambiente sino que también es económicamente viable para la empresa,» destaca Sławomir Kalita, director de ventas de Siemens Polonia.