Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

El hospital optimiza el consumo de energía con un gemelo digital

Medisch Spectrum Twente (MST) es el primer hospital de los Países Bajos que gestiona de forma autónoma su suministro de energía mediante un gemelo digital. El sistema aprende por sí mismo y, por lo tanto, se hace más inteligente cada día. Esto lleva a una reducción significativa de los costes de energía y de las emisiones de CO2.

La transición energética ha conectado muchas fuentes de energía renovables a la red eléctrica en los últimos años. Como resultado, la energía fluye de manera menos predecible y los precios fluctúan en función de la oferta y la demanda. En 2025, el 57% de la energía consumida en los Países Bajos provenía de fuentes renovables. Esta acción se está estabilizando porque la oferta y la demanda no están lo suficientemente alineadas. Vamos a abordar esto con los servicios de flexibilidad energética. «Empezamos por trabajar con los clientes para identificar la forma en que aprovechan la flexibilidad que ya existe en su sistema energético», explica Jeroen Bakker, que ayuda a los clientes a flexibilizar sus sistemas energéticos. «Entonces les ayudamos a aumentar y optimizar esa flexibilidad».

Centrarse en la sostenibilidad

El MST es uno de los hospitales universitarios más grandes y de primer nivel de los Países Bajos y un gran ejemplo de flexibilidad energética en acción. El hospital tiene una superficie total de 180 000 metros cuadrados. «En 2024, consumimos cuatro millones de metros cúbicos de gas y 20 millones de kilovatios-hora de electricidad. De esa cantidad, generamos 8,7 millones de kilovatios-hora nosotros,» dice Jan-Willem Jansen, director inmobiliario e instalaciones del MST. «Llevamos años trabajando activamente en la sostenibilidad. Desde 2013, hemos reducido nuestras emisiones de CO2 un 52%. Nuestro consumo de energía, agua y gas también ha disminuido a lo largo de los años». En 2016, MST dio un gran paso adelante con la apertura de un nuevo edificio de 80 000 metros cuadrados. El edificio tiene un aislamiento excelente y cuenta con un sistema de almacenamiento de energía térmica (ATES) del acuífero y una bomba de calor.

MST-Hospital-Enschede-FSFL-0057-V02 medium

Gemelo digital

La planta de energía de MST alberga dos unidades combinadas de calor y electricidad (CHP) que generan calor a partir del gas. Funcionaron durante todo el año, sin ningún tipo de información sobre la demanda real de calefacción. Como resultado, se perdió mucho calor porque no se utilizó en su totalidad. En 2023, creamos un gemelo digital del sistema energético físico para explorar cómo podíamos optimizarlo. Alimentamos a la gemela con datos de campo del mundo real. «La simulación mostró que no era necesario en absoluto hacer funcionar ambas unidades de cogeneración de forma continua», dice Kuno Kamstra, asesor de sostenibilidad y energía del MST. «Ahora una unidad de cogeneración está apagada y la segunda solo funciona cuando es necesaria».

Simular, optimizar, controlar: así es como seguimos siendo más sostenibles y nos preparamos para los futuros desafíos energéticos.
Kuno Kamstra, Asesor de Sostenibilidad y Energía, Hospital MST

Control en tiempo real

A principios de 2025, instalamos el modelo de gemelo digital, llamado BEOS (Sistema de optimización energética de edificios), en un servidor del MST para que pudiera aprender de los datos de los contadores de energía en tiempo real. Desde agosto de 2025, controla los motores de gasolina en tiempo real. La eficiencia de la cogeneración ha pasado del 67 al 89%, ya que ya no se produce sobreproducción de calor. Las emisiones de CO2 ya han bajado significativamente y los costes de energía han bajado considerablemente. «El modelo responde automáticamente a los cambios en el mercado energético», dice Kamstra. «El impuesto energético sobre el gas de cogeneración ha estado aumentando cada año desde 2025. Antes calculábamos manualmente si seguía siendo rentable hacer funcionar los motores. El modelo ahora lo hace completamente por nosotros, lo que ahorra tiempo y reduce costes. Con el tiempo, nos conectaremos a la red de calefacción urbana. Para 2035, queremos dejar completamente de gasolina, pero hasta entonces queremos que nuestros motores de gasolina funcionen de la manera más eficiente posible».

Reducir las emisiones y ahorrar energía

La simulación mostró que el control autónomo del sistema energético de MST puede reducir las emisiones un 35% y ahorrar un 15% de energía. Es posible ahorrar aún más si MST cambia de un contrato de energía fijo a uno dinámico. «Tenemos nuestro contrato actual hasta 2028. Después de eso, estamos considerando cambiarnos a un contrato eléctrico variable», dice Kuno. «Para la gasolina, no queremos eso, ya que los precios de la gasolina pueden subir repentinamente. La belleza del gemelo digital es que puede ejecutar varios escenarios. También utilizaremos el modelo para simular el funcionamiento de una bomba de calor adicional». Jeroen añade: «El escenario que ahorra más dinero no necesariamente reduce la mayor cantidad de CO2. Por eso es esencial definir claramente su objetivo desde el principio: ¿quiere principalmente reducir los costes, reducir las emisiones o ambas cosas?»

Siguiente fase: refrigeración

Tras la calefacción, MST quiere controlar de forma autónoma sus sistemas de refrigeración en una segunda fase. Un efecto secundario positivo, afirma Kuno, es que el personal del hospital presenta cada vez más sus propias iniciativas para mejorar la sostenibilidad. «Antes había una pegatina al lado de cada puerta que decía «luces apagadas». La gente a menudo no se molestaba, asumiendo que la tintorería se encargaría de ello, pero solo vienen una vez al día. Ahora a la gente se le ocurren consejos para ahorrar energía y apaga el equipo de forma espontánea cuando no lo necesita. Especialmente los equipos que se pueden reiniciar rápidamente. Es fantástico ver cómo esta iniciativa ha cobrado vida propia».

julio de 2026

¿Su edificio es apto para los servicios de flexibilidad energética?

Para utilizar los servicios de flexibilidad energética, su edificio necesita puntos de datos y un sistema de gestión del edificio que admita los protocolos estándar. El sistema de gestión de edificios no tiene por qué ser el nuestro. Lo que importa es que el sistema energético existente (o los componentes añadidos) ofrezca flexibilidad, por ejemplo, a través de múltiples fuentes de generación, consumo o almacenamiento. También es importante que la organización comparta una visión unificada de la sostenibilidad.