Siemens eCharger y SFS financian a SWW Wunsiedel GmbH
La digitalización y la movilidad eléctrica suelen estar vinculadas a las ciudades, pero las zonas rurales se enfrentan a más desafíos. SWW Wunsiedel GmbH está demostrando de manera impresionante cómo poner al día la infraestructura energética rural, demostrando que las soluciones modernas funcionan fuera de los principales centros urbanos.
Durante años, SWW en Wunsiedel (Alta Franconia) ha estado abriendo caminos innovadores hacia el futuro de la energía en colaboración con Siemens como socio consultor y tecnológico. El objetivo: establecer un suministro de energía regional y sostenible. La base del «estilo Wunsiedel» es el acoplamiento sectorial: todos los elementos de la generación de energía están vinculados para garantizar una utilización óptima. El resultado: un sistema de suministro de energía estable y altamente fiable cuyo excedente de energía puede incluso venderse en el mercado energético. El hidrógeno verde desempeña un papel central en esto.
Quienes integran todas las formas de energía son más flexibles y pueden beneficiarse del mercado.
Con WunSiedler Weg, nos comprometemos con una estrategia climática y energética coherente hasta 2030.
Como parte de esta iniciativa, SWW Wunsiedel GmbH también compró eChargers de Siemens para coches eléctricos (SICHARGE CC AC22) y cargadores de corriente continua CPC50CJ de 50 kW. Siemens Financial Services gestionó la financiación y creó un plan de pagos para SWW. El innovador y con visión de futuro proveedor de servicios vende las unidades de carga a través de la plataforma eCharger y, al mismo tiempo, realiza cómodos pagos a plazos a Siemens.
Las estaciones de carga y el modelo de financiación que las sustenta forman parte de la iniciativa más amplia «Convertir la transición energética en un futuro energético». El proyecto demuestra de manera impresionante que la movilidad eléctrica no tiene por qué seguir siendo un sueño lejano ni siquiera en las zonas rurales, sino que se puede implementar rápidamente cuando tiene a un socio importante como Siemens de su lado con soluciones a medida. Dé el paso y financie también su proyecto. Hay muchas formas innovadoras de dar a su concepto una base financiera sólida. La tecnología y la financiación de una sola fuente ofrecen muchas ventajas.