«Solo en potencia de procesamiento, SINUMERIK ONE es un 30% más rápido», afirma Chris Grimm, director de cuentas de ventas OEM de Siemens. Como testimonio de esa afirmación, Doyle ha visto los resultados de primera mano en las máquinas internas de TARUS. «Su rendimiento ha aumentado enormemente», dijo.
Los clientes ahorran aún más tiempo durante la fase de diseño y fresado de los modelos de automóviles, ya que el software TARUS permite hacer cambios sobre la marcha.
Doug explica: «Con nuestro software, los clientes pueden elegir. Pueden fresar un modelo de coche y, si quieren un cambio pequeño, pueden esculpirlo a mano y luego medirlo. Pueden escanearlo con su sistema de escaneo y luego fresarlo en la otra cara del modelo. O pueden enviarlo de nuevo a su sistema CAD para archivar el cambio. A veces, deciden hacer el cambio directamente con la máquina.
Hablan con el diseñador o el modelador 3D, y esa persona hace un cambio en el programa y, luego vuelven a fresarlo. Hay mucho ida y vuelta en el modelado de la arcilla y nuestros controles permiten que esto ocurra.»
Doug también destacó la fiabilidad como un beneficio importante para el cliente. La fiabilidad significa menos tiempo de inactividad, lo que aumenta la producción, dijo, y calificó el SINUMERIK ONE como «uno de los más fiables del mundo».
«El SINUMERIK ONE mejoró considerablemente la fiabilidad en comparación con nuestra solución anterior. La fiabilidad se traduce en un aumento de la productividad para el cliente, una reducción de los costes de garantía de TARUS y una mayor confianza a la hora de vender estas máquinas a clientes nuevos y existentes».
SINUMERIK ONE es especialmente útil durante la configuración y puesta en marcha de las máquinas, dijo Doug. Mediante un proceso que él llama «clonado», el equipo de TARUS puede programar una máquina y replicar la configuración en otras máquinas.
«Tomamos los ajustes de una máquina y las aplicamos en la siguiente, la encendemos y funciona», explicó. «Cada máquina actúa igual que la que acabamos de fabricar».